|
Description Lorsque le système d'exploitation Microsoft Windows Server 2003 SP1 ou SP2 est utilisé, on peut dans de rares cas constater un blocage de client OS lorsque deux clients ( l'un après l'autre ) accèdent à la même vue Runtime (*.pdl). La conduite sur le client OS est alors interrompue pendant ce blocage (sablier).
L'erreur qui conduit à ce comportement provient du traitement du ticket Kerberos du système d'exploitation Microsoft Windows Server 2003.
Le correctif KB 943459 a été actualisé par Microsoft pour Windows Server 2003 SP2 avec KB 971468 (aussi disponible via WSUS).
Davantage d'informations sur les correctifs de Microsoft (Patches) sont disponibles dans les articles suivants :
- "Quels sont les correctifs de sécurité Microsoft qui ont été testés pour leur compatibilité avec SIMATIC WinCC?" dans l'article: 18752994
- "Quels sont les correctifs de sécurité Microsoft (patchs de sécurité" et les "patchs critiques") qui ont été testés pour leur compatibilité avec SIMATIC PCS 7" dans l'article: 18490004
Un correctif est fourni par Microsoft dans les patchs KB 943459 et KB 971468 téléchargeables avec les liens ci-dessous :
Par conséquent, nous vous recommandons d'installer ces patchs Microsoft KB 943459 et KB 971468 dès que possible.
Liens Allemand
http://support.microsoft.com/kb/943459/de
http://support.microsoft.com/kb/971468/de
Liens Anglais
http://support.microsoft.com/kb/943459/en-us
http://support.microsoft.com/kb/971468/en-us
Note sur l'installation : Vous devez redémarrer l'ordinateur après l'installation des Hotfix !
Fermer toutes les applications SIMATIC auparavant.
Note :
Le patch KB 943459 modifie le code suivant dans la base de registres : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters OplockBreakWait. Ne pas modifier le temps par défaut de 35 secondes dans le paramètre OplockBreakWait.
|