|
Descrizione Quando si utilizza il sistema operativo Windows Server 2003 SP1 o SP2, possono verificarsi in casi isolati blocchi sui client OS, se due client accedono (uno dopo l'altro) alla stessa pagina runtime (*.pdl). Durante questi blocchi, l'operatività dei client OS presenta dei problemi (viene visualizzata una clessidra).
L'errore che porta a questo comportamento è riscontrabile nel Kerberos ticket handling del sistema operativo Windows Server 2003.
Microsoft ha aggiornato la KB 943459 per Windows Server 2003 SP2 con la KB 971468 (anch'essa disponibile tramite WSUS).
Per ulteriori informazioni sulle Microsoft Patch, consultare gli articoli:
- "Per quali Microsoft Security Patch è stata testata la compatibilità con SIMATIC WinCC?" nell'articolo con ID: 18752994
- "Per quali Microsoft Security Patch è stata testata la compatibilità con SIMATIC PCS 7?" nell'articolo con ID: 18490004
Nei collegamenti riportati di seguito Microsoft rende disponibile una correzione delle KB 943459 e KB 971468.
Si consiglia pertanto di installare quanto prima le Microsoft Patch KB 943459 e KB971468.
Collegamento tedesco
http://support.microsoft.com/kb/943459/de
http://support.microsoft.com/kb/971468/de
Collegamento inglese
http://support.microsoft.com/kb/943459/en-us
http://support.microsoft.com/kb/971468/en-us
Avvertenze per l'installazione Dopo l'installazione di questo hotfix, è necessario riavviare il computer.
Prima del riavvio, chiudere tutte le applicazioni SIMATIC.
Avvertenza
Con la patch KB 943459 viene modificata nel registro la chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters OplockBreakWait modifiziert. Il tempo di 35 secondi impostato per default nel parametro OplockBreakWait non deve essere modificato.
|