Mostrar lista de artículos
ES - SIMATIC Manager -- Informaciones de producto -- Comprobar compatibilidad
Herramienta de compatibilidad para las tecnologías de automatización y accionamientos
¿Cuáles son los requisitos básicos para el intercambio de datos entre COMOS y SIMATIC PCS 7?
¿Por qué no se deben instalar las actualizaciones de seguridad KB2467174, KB2467175, KB2465361 y KB2465367 de Microsoft en el WinCC, PCS 7 o WinCC Professional V11?
¿Cómo se puede saber qué parches de Microsoft están instalados en el PC?
¿Por qué no se pueden utilizar diferentes versiones de PCS 7 en servicio mixto?
¿Qué módulos y versiones de firmware de éstos están liberados para PCS 7 y cómo se pueden actualizar?
¿Qué compatibilidad existe entre SIMATIC PCS7 V8.x, V7.x, V 6.x, V5.x y V4.x?
¿Por qué nos se puede utilizar Service Packs para Microsoft Windows, que no usan MS SQL Server o Internet Explorer, si no proceden de los CDs/DVD suministrados con el software PCS 7?
¿Qué soporte proporciona Microsoft para los productos Microsoft utilizados con el PCS7 (sistemas operativos y buscador Internet)?
¿De qué parches de seguridad de Microsoft ("Security Patches" y "Critical Patches") se ha probado su compatibilidad con SIMATIC PCS 7?
Indicaciones importantes sobre los parches de Microsoft KB 943459 y KB 971468
Indicaciones importantes para utilizar el servicio de actualizaciones automáticas de Microsoft en PCS 7
Información adicional sobre la compatibilidad del PCS 7 V6.x y los productos Microsoft
WinCC -- Informaciones de producto -- Comprobar compatibilidad
Herramienta de compatibilidad para las tecnologías de automatización y accionamientos
Indicaciones importantes sobre los parches de Microsoft KB 943459 y KB 971468
¿Qué licencias son necesarias para realizar la actualización del WinCC flexible 2008 o del WinCC V7 al WinCC V11 y para realizar las actualizaciones dentro del WinCC V11?
¿Por qué no se deben instalar las actualizaciones de seguridad KB2467174, KB2467175, KB2465361 y KB2465367 de Microsoft en el WinCC, PCS 7 o WinCC Professional V11?
¿Con qué son compatibles los SIMATIC WinCC V7.x, V 6.x y V5.x?
¿De qué parches de seguridad de Microsoft ("Security Patches" y "Critical Patches") se ha probado su compatibilidad con SIMATIC WinCC?
¿Cómo se puede saber qué parches de Microsoft están instalados en el PC?
Información adicional sobre el catálogo ST80 respecto a la comunicación con el WinCC
¿Qué sistema operativo y qué software se necesita para el SIMATIC WinCC WebNavigator V1.x, V6.x uy V7.x?
¿Qué compatibilidad existe entre el SIMATIC WinCC/ProAgent y los sistemas operativos de MS Windows?
¿Qué parche de seguridad se necesita para la instalación del SIMATIC WinCC?
Drivers del CD SIMATIC NET 07/2001 y el WinCC
Advertencia sobre la utilización del WinCC V5.1 con el CD "SIMATIC NET 7/2001 + SP4"
Variantes de idioma de Microsoft Windows liberadas para el SIMATIC WinCC V5.1
Indicaciones importantes sobre los parches de Microsoft KB 943459 y KB 971468
Referencia:

Descripción:
Al utilizar el sistema operativo Microsoft Windows Server 2003 + SP1 o SP2, en algunos casos pueden aparecer bloqueos en los clientes OS si desde dos de ellos (uno seguido del otro) se accede a la misma imagen runtime (archivo "*.pdl"). Durante este bloqueo, el manejo de los clientes OS es defectuoso (aparece el reloj de arena).
El error que provoca este comportamiento es debido al manejo de etiquetas Kerberos en el sistema operativo Microsoft Windows 2003.

El KB 943459 ha sido actualizado con el KB 971468 (también disponible a través de WSUS) por Microsoft para el sistema operativo Windows Server 2003 + SP2.

En los siguientes artículos se dispone de información adicional sobre los parches de Microsoft:

  • "¿Con qué parches de seguridad de Microsoft se ha probado su compatibilidad con SIMATIC WinCC?", número ID 18752994
  • "¿Con qué parches de seguridad de Microsoft se ha probado su compatibilidad con SIMATIC PCS 7?", número ID 18490004

En los siguientes enlaces, Microsoft pone a disposición una corrección para los KB 943459 y KB 971468.

Por ello, le recomendamos instalar el parche de Microsoft KB 943459 o KB 971468 en la siguiente oportunidad que tenga.

Enlace en alemán
http://support.microsoft.com/kb/943459/de

http://support.microsoft.com/kb/971468/de

Enlace en inglés
http://support.microsoft.com/kb/943459/en-us

http://support.microsoft.com/kb/971468/en-us

Indicaciones para la instalación:
Después de la instalación de este hotfix, tiene que rearrancar el PC.
Por ello, cierre previamente todas las aplicaciones SIMATIC.

Advertencia:
Con el parche KB 943459, se modifica en el registro la ruta "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters OplockBreakWait". El tiempo estándar de 35 segundos ajustado en el parámetro "OplockBreakWait" no se debe modificar.

 Nr. de identificación (ID):30827420   Fecha:2012-06-04