afficher la liste des articles
S7-F-Systems -- Utilisation et maintenance -- Diagnostic d'erreurs
Que pouvez vous faire, pour éviter le message "position invalide de fichier" (1739:10) lors d'une sauvegarde avec réorganisation lente d'un projet ?
Comment les programmes de Sécurité F sont-ils supportés avec S7-PLCSIM et SIMATIC PCS 7 V6 ?
Que pouvez-vous faire lorsque le mode sécuritaire n'est plus activable après un chargement de modifications?
Que vous devez faire, si dans les serveurs OS redondants l'indication de l'origine manque dans le message ?
A quoi devez vous faire attention lors de l'insertion ou du déplacement de groupes d'exécution F et lors de l'utilisation de la bibliothèque de F "Failsafe Blocks (V1_2)" ou "Failsafe Blocks (V1_1)" ?
A quoi faut-il prendre garde dans le cas de modules d'entrées analogiques de sécurité redondantes avec MTA en liaison avec le chargement des modifications ?
A quels comportements faut-il faire attention avec des modules analogiques de sécurité redondants en liaison avec le chargement des modifications ?
A quoi faut-il faire attention lors de l'effacement de pilotes de canal F F_CH_DO avec l'utilisation des bibliothèques F "Failsafe Blocks (V1_1)"et "Failsafe Blocks (V1_2) ?
A quoi devez vous faire attention avec certaines sorties avant le premier traitement des blocs-F ?
A quoi faut-il prendre garde lorsque l'on travaille avec des types de bloc F ?
Option S7 F Systems -- Informations sur les produits -- Description du système
Dans quelles conditions la désactivation de la fonction "Process Data Pass Through" dans SIMATIC Safety Matrix ne conduit-elle pas au résultat désiré dans un "Effet" ?
Pourquoi le bloc Voter F_2oo3_AI (FB317), après une déviation delta des trois valeurs d'entrée process, ne calcule-t-il plus les valeurs de sortie attendues ?
Quand la date et la signature du programme de sécurité sont-elles modifiées dans la boîte de dialogue "Programme de sécurité" ?
Comment modifier, dans la comparaison de programme de SIMATIC S7 F Systems V6.1, une valeur REAL affichée en une valeur à virgule flottante ?
Comment peut-on reconfigurer la philosophie d'acquittement des alarmes de la SIMATIC Safety Matrix V6.1 ?
Que vous devez faire, si dans les serveurs OS redondants l'indication de l'origine manque dans le message ?
Configuration d'un arrêt logique avec SIMATIC PCS 7 V6 et S7 F Système V5.2
SIM_MOD sumulation avec le bloc F_CH_DO
Quels sont les modules de sécurité disponibles pour l'ET200S ?
Comment les programmes de Sécurité F sont-ils supportés avec S7-PLCSIM et SIMATIC PCS 7 V6 ?
Que signifie le message d'erreur "Syntax error." avec le numéro "1739:xxx" pendant la compilation d'un programme F ?
Comment assigner des paramètres pour le temps de cycle F d'un système de sécurité avec S7 F- Systèmes et SIMATIC PCS 7 V6?
Nouvelle signature pour la librairie de blocs de sécurité sous SIMATIC PCS 7 V6
Pourquoi la génération des drivers de modules est-elle interrompue avec un message de défaut lorsque l'on utilise uniquement des modules F ?
OS - WinCC -- Configuration des alarmes et messages -- Affichage des messages et alarmes utilisant Alarm Control
Comment sélectionner des alarmes dans le contrôle d'alarmes WinCC ?
Que vous devez faire, si dans les serveurs OS redondants l'indication de l'origine manque dans le message ?
Longueur du texte de message 'Provenance' dans l'AlarmLogging
Déterminer le nombre de messages dans WinCC
Comment afficher les alarmes dans l'objet WinCC Alarm Control?
Liste des messages sous PCS 7 V5.x et V6
Comment n'afficher que certains messages en Runtime dans Alarm Control de WinCC ?
Comment utiliser la fonction standard "AXC_SetFilter()" ?
Comment peut-on filtrer les messages en fonction des serveurs dans WinCC Alarm Control ?
Quelle est la signification du paramétrage réalisé dans "Adopter les réglages du projet" dans l'onglet des blocs d'alarmes lors de la configuration du WinCC Alarm Control ?
Comment afficher ou imprimer le contenu du commentaire d'une alarme (commentaire, Ordinateur, Utilisateur)?
Que vous devez faire, si dans les serveurs OS redondants l'indication de l'origine manque dans le message ?
Nº de référence:

Description :
Lors de l'utilisation de PCS 7 version V6.1 SP2, la comparaison des messages de service pour "Safety Data Write" sont incomplets entre les serveurs OS redondants.

Quand pouvez-vous obtenir ce comportement ?
Lors de l'utilisation de PCS 7 version V6.1 SP2 et F System à partir de V5.2 SP2.

Comment pouvez-vous éviter ce comportement ?
Après la comparaison des messages de service dans les serveurs OS redondants de la version V6.1 SP2 de PCS 7, les messages de service pour "Safety Data Write" sont affichés sur le serveur OS redondant sans indication de l'origine. Ce comportement peut être corrigé en suivant la procédure suivante.

Instructions:
 
Nr. Procédure
1 Ouvrez le projet concerné avec WinCC Explorer.
2 Démarrez dans WinCC, l'éditeur Global Script C-Editor.
3 Naviguez avec l'explorateur Windows dans le chemin d'installation de WinCC \aplib\Common et ouvrez le fichier s7f_Operationlog.fct par un double clic.

Résultat:
Le fichier est maintenant ouvert dans Global Script Editor.

4 Rajoutez maintenant au-dessous de l'instruction

strcpy(MsgCreate.szInstance, lpszTag); // source

la ligne de code suivante :

strcpy(MsgCreate.mtTextValue[9].szText, lpszTag); // tagname for "Origine"

5 Enregistrez le Script, compilez le Code et générez à nouveau  l'en-tête.
6 Exécutez les étapes 1-5 sur toutes les stations WinCC.

Critères de recherche :
Safety Integrated

 ID contribution:30596723   Date:2008-08-25