|
Descriptif du problème: WinCC flexible 2008 est déjà installé et SQL-Server de WinCC V6.2 et WinCC V6.2 SP2 ne se laissent pas installer.
Cause: Une cause possible est un conflit entre les différentes versions de SQL-Server qui seront installées lors de l’installation de WinCC flexible et WinCC.
Lors de l’installation de WinCC V6.2 ou WinCC V6.2 SP2 et WinCC flexible 2008 l’ordre d’installation suivant doit être respecté :
- WinCC V6.2 ou WinCC V6.2 SP2
- WinCC flexible 2008
Quand WinCC flexible 2008 a déjà été installé, suivez alors les instructions suivantes.
Solution: SQL-Server de WinCC V6.2 ou WinCC V6.2 SP2 ne pourra être installé que si l’instance Microsoft SQL Server 2005 Express Edition de WinCC flexible est désinstallée. WinCC flexible 2008 ne doit pas être désinstallé.
Instructions: Dans les tableaux suivants, la désinstallation de l’instance Microsoft SQL Server 2005 Express Edition de WinCC flexible est expliquée :
|
Nr. |
Instructions |
|
1 |
Désinstallation de l’instance SQL Une désinstallation complète de WinCC flexible 2008 n’est pas nécessaire !
- Ouvrez le "Panneau de configuration" de votre système d’exploitation.
- Cliquez sur "Ajout/Suppression de programmes".
- Sélectionnez "Microsoft SQL Server 2005" et cliquez sur "Supprimer".

|
|
2 |
Sélectionnez l’instance.
- Sélectionnez "WINCCFLEXEXPRESS" dans la fenêtre ouverte.
- Cliquez sur "Next".

|
|
3 |
Terminez la désinstallation.
- Cliquez sur "Finish".
- Redémarrez le PC à la fin de la désinstallation.

|
|
4 |
Installez WinCC et réinstallez l’instance SQL.
- Installez WinCC V6.2 ou WinCC V6.2 SP2.
- Lancez le fichier "Setup.exe" du DVD WinCC flexible 2008 et poursuivez l’installation.
- Acceptez les accords de licence.
- Cliquez sur "Suivant" et ne changez pas les présélections des fenêtres de dialogue du logiciel d’installation – Voir figure 04.
Remarque:
Si les présélections ne sont pas modifiées, alors seule l’instance Microsoft SQL Server 2005 Express Edition de WinCC flexible est installé.
- Redémarrez le PC après la fin de l’installation de l’instance SQL de WinCC flexible 2008.

|
Mots clés:
Microsoft SQL-Server 2005 SP1, Microsoft SQL-Server 2005 SP2, Microsoft SQL-Server 2005 Express
|