La tabella seguente descrivere il modo di procedere per parametrizzare il TS Adapter II per il modem GSM SINAUT MD720-3.
|
N. |
Modo di procedere |
|
1 |
Per stabilire una connessione modem, il TS Adapter per MD720-3 deve essere collegato con il PC tramite un cavo USB e il collegamento locale deve essere impostato su Collegamento diretto (tramite USB).
- Nel SIMATIC Manager aprire l'interfaccia PG/PC tramite "Strumenti > Imposta interfaccia PG/PC..." e per una connessione verso un TS Adapter I/II definire il punto di accesso "S7ONLINE (STEP 7)" sull'interfaccia: "TS Adapter".
- Fare poi clic sul pulsante "Proprietà" e nel registro "Collegamento locale" scegliere il campo opzionale "Collegamento diretto a:"
- Dalla lista in discesa a fianco scegliere "USB"
- Memorizzare le impostazioni nell'interfaccia PG/PC con OK.
|
|
2 |
Nel SIMATIC Manager avviare il package opzionale TeleService tramite "Strumenti > TeleService" ed aprire poi la superficie di parametrizzazione del TS Adapter con "Strumenti > Parametrizza Adapter I/II...". Viene aperto il dialogo " Parametrizza Adapter I/II". |
|
3 |
Nel registro "Parametri seriali" impostare la velocità di trasferimento su 19200 bit/s.
Avvertenza
Il modem GSM MD720-3 lavoro solo con una velocità di trasferimento di 19200 bit/s. |
|
4 |
Verificare nel registro "Info" la versione del modem GSM. Quando il modem GSM SINAUT e l'interfaccia RS 232 del TS Adapter sono collegati con il cavo RS232, la versione del modem GSM può essere letta come nella Figura 01.

Figura 01
Se il modem GSM MD720-3 non ha almeno la versione firmware 1.7.3, allora è necessario aggiornare la versione del firmware. Ulteriori informazioni sull'argomento si trovano nell'articolo:
- "Come si esegue una aggiornamento firmware sul modem SINAUT MD720-3?"
(nell’articolo con ID: 23067682).
Avvertenza
Se dalla pagina di Info indicate in alto si ottiene solo un "TIMEOUT", allora verificare il cavo e la velocità di trasferimento. Se la velocità di trasferimento 19200 Bit/s viene impostata successivamente, memorizzare la parametrizzazione ed aspettare poi ca. 10 secondi. Poi occorre richiamare nuovamente il dialogo "Parametrizza Adapter I/II". |
|
5 |
Nel registro "Rete" parametrizzare il TS Adapter con un indirizzo che non sia stato ancora assegnato nella rete. Si raccomanda di non utilizzare l'indirizzo 0, poiché normalmente i PG per default utilizzano l'indirizzo 0 e quindi in caso di impiego del PC ci sarebbe un conflitto. |
|
6 |
Passare nel registro "Modem" e digitare, come nella Figura 02, sotto le impostazione del modem e di inizializzazione la seguente stringa:
- AT+CPIN="1234";AT&FE1L1M1Q0V1&C1S0=1
(1234 è un esempio per il N. di PIN)
Tramite il comando AT “ AT+CPIN="1234" „ avviene il trasferimento del PIN alla scheda SIM. La linea di inizializzazione depositata nel TS Adapter viene inviata p. es. dopo il ritorno dalla tensione al componente collegato. Fare attenzione che al posto di "1234" si deve digitare il numero di PIN fornito dal provider.

Figura 02
|
|
7 |
Nel registro "Protezione da scrittura", si ha la possibilità di predisporre una protezione di accesso per una connessione remota. Attivare la protezione di accesso definendo la password per l'utente e/opp. un numero di richiamata. |
|
8 |
Memorizzare e chiudere il dialogo "Parametrizza Adapter I/II" con OK. La parametrizzazione del TS Adapter II per il modem GSM SINAUT MD720-3 risulta così conclusa. Ulteriori informazioni sul collegamento e l'avvio del modem GSM si trovano nel
- Manuale di sistema del modem GPRS/GSM SINAUT MD720-3
(nell’articolo con ID: 23117745). |