Mostrar lista de artículos
Industrial Ethernet CPs S7-300/400 -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema (protocolos)
¿Qué diferencias existen entre los productos OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 y OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se activa la función "SNMP" en la configuración de los módulos de seguridad?
¿Qué módulos de seguridad soportan servidores DNS dinámicos y cómo pueden comunicar entre sí?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se activan y se utilizan las funciones de seguridad del CP343-1 Advanced y del CP443-1 Advanced?
¿Qué hay que tener en cuenta al sustituir un módulo antiguo por su sustituto de tipo CP443-1 o CP443-1 Advanced?
¿Cómo se comprueba la autenticidad de los módulos de comunicación CP343-1 y CP443-1?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando un puerto de la CP343-1, 6GK7343-1CX10-0XE0 y 6GK7343-1EX30-0XE0, con Firmware V2.1 o superior, funciona a 10 Mbit/s en modo half-duplex?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Dónde se puede conseguir la ampliación del Firmware para la CP 343-1 ERPC, para su conexión a una base de datos?
¿Qué módulos de SIMATIC S7-300 / S7-400 permiten trabajar con mensajes de hora del día NTP y cómo se activa este tipo de sincronización horaria?
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Qué tipos de enlace / protocolos se soportan de forma estándar en las CPUs y CPs del S7-300/400?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
Utilización del C-Plug en los componentes de red y las CPs de SIMATIC
¿Qué propiedades tienen los servicios o protocolos de comunicación que se pueden utilizar en las redes Industrial Ethernet?
Comportamiento de las tarjetas de comunicaciones en la transmisión de datos a través de enlaces TCP sin RFC 1006
¿Qué hay que tener en cuenta en la función ICMP-Redirect (internet control message protocol) respecto a la dirección IP del Router utilizado con las CPs de Industrial Ethernet?
¿Qué hay que tener en cuenta con la función Autonegociación para la negociación del modo de servicio LAN con las CPs de Industrial Ethernet
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Por qué se envían muchos telegramas diferentes en una comunicación TCP/IP abierta a través de Industrial Ethernet, cuando se utilizan los módulos T en las CPs IE y las CPU, si se transmiten una longitud máxima de datos útiles de 1452 Bytes?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo ISO?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo UDP?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo ISO-on-TCP?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo S7?
¿Qué propiedades, ventajes y particularidades ofrece el protocolo TCP?
¿Qué requerimientos hay que cumplir para desactivar la interfase PROFINET CBA en el módulo CP443-1EX40?
"Time Wait" en la desconexión de un enlace TCP
¿Qué diferentes longitudes de los bloques de datos existen en los diferentes protocolos de comunicación SEND / RECEIVE?
¿Qué es el RFC1006 y para qué se utiliza este servicio?
Significado y funcionamiento del "Keep Alive" en los enlaces TCP
¿Qué propiedades tienen los servicios o protocolos de comunicación que se pueden utilizar en las redes Industrial Ethernet?
Referencia:

Descripción:
En este artículo se dispone de un resumen sobre la propiedades de los siguientes servicios y protocolos de comunicación:

  • Comunicación S7
  • Protocolo TCP
  • Protocolo ISO-on-TCP
  • Protocolo UDP
  • Protocolo de transporte ISO

Cantidad de datos:

  • En la comunicación S7 con los módulos FB14 "GET" y FB15 "PUT" sólo se pueden transferir una pequeña cantidad de datos. La cantidad máxima de datos en el S7-300 es de 160 Bytes y en el S7-400 es de 440 Bytes.
  • En la comunicación S7 con los módulos FB12 "BSEND" y FB13 "BRCV" se pueden transferir una gran cantidad de datos. La cantidad máxima de datos en el S7-300 es de 32 kBytes y en el S7-400 es de 64 kBytes.
  • En la siguiente tabla se dispone de un resumen sobre la cantidad de datos que se puede transferir con la comunicación S5 compatible y la comunicación abierta a través de la interfase  Industrial Ethernet integrada en una CPU del S7-300 o del S7-400.
Protocolo Comunicación S5 compatible a través de una IE CP Comunicación abierta a través de la interfase IE de la CPU
TCP Máximo: 8192 Bytes S7-300: Máximo - 8192 Bytes
S7-400: Máximo - 32767 Bytes
ISO-on-TCP Máximo: 8192 Bytes S7-300: Máximo - 8192 Bytes
S7-400: Máximo - 32767 Bytes
Transporte ISO Máximo: 8192 Bytes

-

UDP Máximo: 2048 Bytes

S7-300: Máximo - 1472 Bytes
S7-400: Máximo - 1472 Bytes

Seguridad

  • La comunicación S7 con el FB14/15 "GET/PUT" y el FB12/13 "BSEND/BRCV", la comunicación S5 compatible y la comunicación abierta a través de IE con los protocolos de transporte TCP, ISO-on-TCP, e ISO son servicios de comunicación con acuse.
  • La comunicación S7 con el FB8 "USEND" y el FB9 "URCV", la comunicación S5 compatible y la comunicación abierta a través de IE con el protocolo UDP se realiza sin coordinación y sin acuse.
  • La seguridad en la red es responsabilidad del administrador de la misma. Para proteger a los participantes en una red Industrial Ethernet ante accesos no deseados desde el exterior, se puede utilizar por ejemplo el equipo SCALANCE S.

Configuración o parametrización de los enlaces de comunicación

  • Para la comunicación S7 a través de las CPs de Industrial Ethernet y la interfase de Industrial Ethernet integrada en las CPUs, se configura un enlace de comunicación en el NetPro.
  • Para la comunicación S5 compatible a través de las CPs de Industrial Ethernet, también se configura un enlace de comunicación en el NetPro.
  • Para la comunicación abierta a través de la interfase de Industrial Ethernet en las CPUs, se crea un enlace de comunicación con el módulo FB65 "T_CON". El FB65 "T_CON" se llama en el programa S7 de la CPU. En este caso, no hace falta configurar ningún enlace de comunicación en el NetPro. Este enlace de comunicación se puede desactivar con ayuda de la llamada al módulo FB66 "T_DISCON".
  • La comunicación S7 con el FB14/15 está basada en el principio Cliente-Servidor. Los módulos y los enlaces de comunicación sólo se tienen que configurar y llamar en los clientes. No hace falta realizar ninguna configuración en el servidor.

Rendimiento / Tiempos de ejecución / Equipación

  • El artículo con número ID 22180793 ofrece soporte para averiguar el tiempo de transferencia en configuraciones típicas en Industrial Ethernet.
  • Los tiempos de ejecución son influidos por muchos factores, como por ejemplo la carga de la red y los recursos o tiempos de ejecución de la CPU.
  • Las CPs de Industrial Ethernet permiten un gran número de enlaces de comunicación al igual que la interfase de Industrial Ethernet integrada en la CPU.

Información detallada sobre los servicios y protocolos de comunicación arriba mencionados está disponible en los siguientes artículos del Customer Support:

Información adicional sobre las propiedades, servicios, y equipación de las CPs de Industrial Ethernet del S7-300 / S7-400 y las las CPUs con interfase de Industrial Ethernet integrada está disponible en los siguientes artículos:

 Nr. de identificación (ID):29979853   Fecha:2008-08-11