afficher la liste des articles
S7-300 CPU 31x -- Informations sur les produits -- Données techniques
Comment piloter l'ALM (Active Line Module) d'une CU320 (avec DriveCLIQ) via le programme SIMATIC ?
Où peut-on trouver une actualisation en version firmware V2.6.2.x pour les entrainements SINAMICS de technologie S7 V4.1 ?
Quels sont les modules qui peuvent être utilisés avec la redondance logicielle ?
Quels sont les blocs d'organisation qu'il faut charger dans la CPU pour qu'elle ne passe pas en STOP en cas de disparition de la périphérie décentralisée ?
Comment trouver des informations techniques supplémentaires sur votre module?
Pourquoi ne peut-on pas voir les valeurs qui sont transmises dans un DB non lié via le bloc SFC 84 en visualisation dynamique même si le SFC n'indique aucune erreur (RET_VAL = W
Comment réagissent les CPU 31x/31xC/C7 lorsqu'un défaut MMC survient pendant la sauvegarde ?
Quel est l'effet de la fonction "Copier Ram dans ROM" ?
Pourquoi le SFC 54 "RD_DPARM" ne fonctionne-t-il pas dans les nouvelles CPU S7-300 avec MMC ?
Comment fonctionne la copie du programme utilisateur depuis la mémoire de chargement vers la mémoire de travail sur une CPU de S7-300 avec slot MC et en l'absence de PG ?
Comment peut-on sauvegarder un programme situé dans la mémoire de chargement ?
Quels services de communication sont supportés par les CPUs avec interface PROFINET intégrée et par WinAC RTX via Industrial Ethernet ?
Utilisation des modules SIMATIC des familles de produits S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S et ET 200iSP et TDC dans un environnement à haute concentration de gaz corrosif
A quelle température ambiante et à quelle pression atmosphérique peut-on utiliser un automate SIMATIC S7-300 ?
Que doit-on faire lorsque la consommation des modules d'un rack dépasse la puissance admissible par le bus fond de panier de la CPU?
Où trouver sur Internet les certificats et homologations pour SIMATIC S7 ?
Images, photos, symboles et copie d'écrans pour les systèmes d'automatisation SIMATIC
Quels sont les composants SIMATIC S7 et quels sont les entraînements qui supportent le mode isochrone ?
Comment peut-on sauvegarder un programme situé dans la mémoire de chargement ?
Nº de référence:


Guide :
Sur les CPUs disposant d'une EPROM intégrée, vous pouvez copier le contenu de la mémoire de chargement sur cette EPROM intégrée. De cette manière, les données seront conservées après une perte de secteur sans pile ou un effacement général.
Procédez de la manière suivante :

  1. Mettez la CPU en STOP.
  2. Ouvrez une fenêtre en ligne d'un projet déjà ouvert avec le menu "Affichage > En ligne"
    ou
    ouvrez la fenêtre "Partenaires accessibles", en cliquant sur le bouton "Partenaires accessibles" dans la barre d'outils ou par le menu "Système cible > Partenaires accessibles".
  3. Choisissez le programme S7 ou M7 dans la vue en ligne de la fenêtre du projet ou le partenaire dans la fenêtre "Partenaires accessibles".
  4. Choisissez le menu "Système cible > Sauvegarder de RAM en ROM".
  5. Le contenu de la mémoire RAM est copié dans l'EPROM intégrée.

Ceci est valable pour :
 

Type de CPU

A partir de la référence

CPU 312 IFM

6ES7 312-5ACxx-0AB0

CPU 314 IFM

6ES7 314-5AExx-0AB0

C7-621

6ES7 621-1AD0x-0AE3

C7-621 ASI

6ES7 621-6BD0x-0AE3

C7-623/P

6ES7 623-1DE0x-0AE3

C7-624/P

6ES7 624-1DE0x-0AE3

C7-624

6ES7 624-1AE0x-0AE3

C7-626/P

6ES7 626-1DG0x-0AE3

C7-626/P DP

6ES7 626-2DG0x-0AE3

Tableau 1 : CPU disposant d'une EPROM intégrée

Sur les CPU disposant d'une carte mémoire, vous pouvez copier le contenu de la mémoire de chargement sur cette carte. De cette manière, les données seront conservées après une perte de secteur sans pile ou un effacement général.

Pour copier le contenu de la mémoire de travail sur la carte mémoire, procédez de la même manière qu'avec une EPROM intégrée.
Ceci est valable pour :
 

Type de CPU

A partir de la référence

CPU 313 6ES7 313-1AD01-0AB0
CPU 314 6ES7 314-1AE02-0AB0
CPU 314 IFM 6ES7 314-5AE10-0AB0
CPU 315 6ES7 315-1AF01-0AB0
CPU 315-2DP 6ES7 315-2AF01-0AB0
CPU 316-2DP 6ES7 316-2AG00-0AB0
C7-633/P 6ES7 633-1DF0x-0AE3
C7-633 DP 6ES7 633-2BF0x-0AE3
C7-634/P 6ES7 634-1DF0x-0AE3
C7-634 DP 6ES7 634-2BF0x-0AE3

Tableau 2 : CPU avec carte mémoire

Sur les CPUs disposant d'une Micro Memory Card SIMATIC, la mémoire de chargement est située sur la MMC. Sa taille correspond exactement à celle de la MMC. Le programme est stocké dès son chargement sur la MMC, et est conservé après une coupure secteur ou un effacement général. Le programme est toujours rémanent dans la mémoire de chargement (MMC) !

Ceci est valable pour :
 
Type de CPU A partir de la référence.
SIMATIC S7-300 CPUs voir article ID 19102565
C7-613 6ES7 613-1CA0x-0AE3
C7-635 clavier 6ES7 635-2EC0x-0AE3
C7-635 tactile 6ES7 635-2EB0x-0AE3

Tableau 3 : CPU avec Micro Memory Card

Remarque :
La fonction "RAM to ROM" n'est accessible qu'en STOP sur l'ensemble des CPUs.

Mots clés:
FlashMC, MC

 ID contribution:299133   Date:2009-11-03