visualizza l'elenco degli articoli
S7-300 CPU 31x -- Informazioni di prodotto -- Dati tecnici
Come è possibile controllare l'ALM (Active Line Module) di una CU320 (con DriveCLIQ) mediante il programma SIMATIC?
Quali blocchi organizzativi si devono caricare in una CPU master DP affinché questa nel caso di fuori servizio della periferia decentrata non vada nello stato di STOP?
Come si trovano ulteriori informazioni tecniche su una propria unità?
Perché non si vedono i dati trasferiti con SFC84 in un DB di destinazione "unlinked", nonostante lo SFC84 non segnali alcun errore (RET_VAL = W
Come reagisce la CPU 31x/31xC/C7, se durante la memorizzazione compare un guasto della MMC?
Quali effetti ha la funzione STEP7 "Copia RAM in ROM"?
SFC 54 per le CPU S7-300 con MMC sostituito da SFC 102
Copia del programma applicativo dalla memoria di caricamento nella memoria di lavoro senza l'uso del PG
Come si può salvare il programma dalla memoria di caricamento?
Quali servizi di comunicazione sono supportati dalle CPU S7-300 e S7-400 con interfaccia Industrial Ethernet?
Impiego di unità SIMATIC delle famiglie di prodotto S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S e ET 200iSP in ambienti con elevata concentrazione di gas corrosivi
Con quale temperatura ambiente e con quale pressione (altezza s.l.m.) si può utilizzare un S7-300?
Che cosa si può fare se l'assorbimento di corrente delle unità disposte nel telaio supera la quantità di corrente resa disponibile dalla CPU sul bus dell'apparecchio?
Dove si trovano in Internet i certificati e le approvazioni relative a SIMATIC S7?
Pagine, grafici, simboli e screenshot per i sistemi per l'automazione industriale SIMATIC
Quali componenti SIMATIC S7 e quali azionamenti supportano il funzionamento con sincronismo di clock?
Come si può salvare il programma dalla memoria di caricamento?
Numero di ordinazione:

Istruzioni
Con le CPU che sono dotate di una EPROM integrata si può copiare il contenuto della memoria di caricamento sulla EPROM integrata, per non perdere i dati in caso di caduta di tensione o di cancellazione totale.
Procedere nel seguente modo

  1. Portare la CPU nello stato di funzionamento STOP
  2. Con il comando di menù "Visualizza > online" visualizzare una finestra con la Vista online di un progetto aperto
    oppure
    far visualizzare la finestra "Partner raggiungibili" facendo click sul tasto "Partner raggiungibili" nella lista delle funzioni oppure scegliere il comando di menù "Sistema di destinazione > Visualizza partner raggiungibili"
  3. Scegliere il programma S7 oppure M7 nella Vista online della finestra di progetto oppure scegliere i partecipanti nella finestra "Partner raggiungibili".
  4. Scegliere il comando di menù "Sistema di destinazione > Copia RAM su ROM".
  5. Il contenuto della memoria RAM viene copiato nella EPROM integrata .

Questo vale per :

Tipo CPU

dal N. di ordinazione 

CPU 312 IFM

6ES7 312-5ACxx-0AB0

CPU 314 IFM

6ES7 314-5AExx-0AB0

C7-621

6ES7 621-1AD0x-0AE3

C7-621 ASI

6ES7 621-6BD0x-0AE3

C7-623/P

6ES7 623-1DE0x-0AE3

C7-624/P

6ES7 624-1DE0x-0AE3

C7-624

6ES7 624-1AE0x-0AE3

C7-626/P

6ES7 626-1DG0x-0AE3

C7-626/P DP

6ES7 626-2DG0x-0AE3

Tabella 1 CPU con EPROM integrata

Con le CPU che sono dotate di una Memory Card, si può copiare il contenuto della memoria di caricamento sulla Memory Card per non perdere i dati in caso di caduta di tensione o di cancellazione totale.

Per copiare il contenuto sulla Memory Card, procedere come nella copia sulla EPROM integrata.
Questo vale per:

Tipo di CPU

dal N. di ordinazione

CPU 313

6ES7 313-1AD01-0AB0

CPU 314

6ES7 314-1AE02-0AB0

CPU 314 IFM

6ES7 314-5AE10-0AB0

CPU 315

6ES7 315-1AF01-0AB0

CPU 315-2DP

6ES7 315-2AF01-0AB0

CPU 316-2DP

6ES7 316-2AG00-0AB0

C7-633/P

6ES7 633-1DF0x-0AE3

C7-633 DP

6ES7 633-2BF0x-0AE3

C7-634/P

6ES7 634-1DF0x-0AE3

C7-634 DP

6ES7 634-2BF0x-0AE3

Tabella 2 CPU con Memory Card

Per le CPU che lavorano con una Micro Memory Card, la memoria di caricamento è realizzata sulla MMC. Essa corrisponde nella dimensione esattamente alla MMC. Nel caricamento il programma viene già depositato sulla MMC sicuro da mancanza di tensione e da cancellazione totale. Il programma è sempre rimanente nella memoria di caricamento (MMC)!

Questo vale per:

Tipo CPU

dal N. di ordinazione

CPU 312

6ES7 312-1AD10-0AB0

CPU 312C

6ES7 312-5BD0x-0AB0

CPU 313C

6ES7 313-5BE0x-0AB0

CPU 313C-2PtP

6ES7 313-6BE0x-0AB0

CPU 313C-2DP

6ES7 313-6CE0x-0AB0

CPU 314

6ES7 314-1AF1x-0AB0

CPU 314C-2PtP

6ES7 314-6BF0x-0AB0

CPU 314C-2DP

6ES7 314-6CF0x-0AB0

CPU315-2DP

6ES7 315-2AG10-0AB0

CPU 315-2 PN/DP

6ES7315-2EG10-0AB0

CPU 315F-2DP

6ES7 315-6FF0x-0AB0

CPU 315T-2 DP

6ES7315-6TG10-0AB0

CPU 317-2DP

6ES7317-2AJ10-0AB0

CPU 317-2 PN/DP

6ES7317-2EJ10-0AB0

CPU 317F-2DP

6ES7317-6TJ10-0AB0

CPU 317T-2 DP

6ES7317-6TJ10-0AB0

C7-613

6ES7 613-1CA0x-0AE3

C7-635 Tasti

6ES7 635-2EC0x-0AE3

C7-635 Touch

6ES7 635-2EB0x-0AE3

Tabella 3 CPU con Micro Memory Card

Avvertenza
La funzione "Copia RAM in ROM" è ammessa con tutte le CPU solo nello stato di funzionamento "STOP".

Ricerca
FlashMC, MC


 Articolo con ID:299133   Data:2006-02-26 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour