|
Avvertenze di configurazione
Il numero massimo di OP che possono comunicare con una CPU S7-300 dipende dalle risorse di connessione della singola CPU. Del numero complessivo delle connessioni, una connessione è sempre riservata per la comunicazione PG ed una connessione per la comunicazione OP come impostazione di default. Non è possibile impostare un valore più piccolo.
Le restanti connessioni possono essere utilizzate per la comunicazione OP se non servono ulteriori connessioni per la comunicazione di base S7 o per PG oppure non sono stati impiegati CP che, in determinate circostanze, (p. es. CP 343-1 nella comunicazione con lunghezze dati SEND/RECEIVE > 240 byte) occupino una "connessione speciale".
Con tutte le CPU SIMATIC S7-300 (vedi la tabella seguente) si possono riservare risorse di connessione per la comunicazione di base S7, per PG, OP e routing.
|
CPU |
N. di ordinazione |
N. di connessioni |
|
312 |
6ES7312-1AD10-0AB0 |
6 |
|
312 C |
6ES7312-5BD0x-0AB0 |
6 |
|
313 C |
6ES7313-5BE0x-0AB0 |
8 |
|
313 C-2DP |
6ES7313-6CE0x-0AB0 |
8 |
|
313 C-2PtP |
6ES7313-6BE0x-0AB0 |
8 |
|
314 |
6ES7314-1AF1x-0AB0 |
12 |
|
314 C-2DP |
6ES7314-6CF0x-0AB0 |
12 |
|
314 C-2PtP |
6ES7314-6BF0x-0AB0 |
12 |
|
315-2DP |
6ES7315-2AG10-0AB0 |
16 |
|
315-2PN/DP |
6ES7315-2EG10-0AB0 |
16 |
|
315 F-2DP |
6ES7315-6FF0x-0AB0 |
16 |
|
315 F-2PN/DP |
6ES7315-2FH10-0AB0 |
16 |
|
315 T |
6ES7315-6TG10-0AB0 |
16 |
|
317-2DP |
6ES7317-2AJ10-0AB0 |
32 |
|
317-2PN/DP |
6ES7317-2EJ10-0AB0 |
32 |
|
317 F-2DP |
6ES7317-6FF00-0AB0 |
32 |
|
317 T |
6ES7317-6TJ10-0AB0 |
32 |
|
317 F-2PN/DP |
6ES7317-2FJ10-0AB0 |
32 |
|
319-3PN/DP |
6ES7318-3EL00-0AB0 |
32 |
Le connessioni possono essere impostate nel SIMATIC Manager tramite "HW Config > CPU > Proprietà oggetto > Comunicazione".
  Figura 1
Ulteriori informazioni si trovano sotto il pulsante della Guida nella maschera in alto e nello Index della Guida STEP7-Online sotto "Cose da conoscere nel consumo di risorse di connessione" .
Se non è stato riservato il massimo numero di connessioni, allora è possibile utilizzare tutte le connessioni che sono disponibili fino all'utilizzo completo delle massime risorse di connessione.
L'esempio nella figura seguente mostra che per le impostazioni effettuate si possono realizzare min. 4 e max. 6 connessioni verso OP
  Figura 2
I servizi di comunicazione occupano le risorse di comunicazione secondo la sequenza temporale del login. Se si cerca di creare più connessioni di quanto le risorse disponibili consentano, queste connessioni di comunicazione possono essere realizzate solo dopo che comunicazioni esistenti sono state abbattute ed hanno reso libere risorse ulteriori.
In funzione delle esigenze per quel che riguarda i tempi di reazione, c'è la possibilità di aumentare il numero delle connessioni:
- impiego di una CPU con più risorse.
- impiego di uno o più CP 342-5.
In questo caso ha senso di collegare più OP ad un CP, poiché ogni CPU occupa una connessione.
Connessioni S7 con funzioni PUT/GET non occupano risorse di connessione, anche se la connessione è stata realizzata precedentemente.
Avvertenza
Indicazioni precise sulle risorse di connessione si trovano nel manuale di riferimento "SIMATIC Sistema di automazione S7-300 Dati delle CPU 31xC e CPU 31x" nel capitolo "Dati tecnici" nella sezione "Funzioni di comunicazione". Il manuale è disponibile nell'articolo con ID 12996906.
Informazioni più generali sulla comunicazione con SIMATIC si trovano nel manuale "Comunicazione con SIMATIC" (nell’articolo con ID 1254686).
|