|
DOMANDA:
Come si può, in un progetto STEP 7, da un PC (A) accedere,
tramite PROFIBUS, ad un WinLC che gira su un PC (B) remoto?
RISPOSTA:
Si vorrebbe con STEP7 accedere da un PC (A), tramite la rete
PROFIBUS, ad un WinLC che gira su un PC (B). Per questo occorre
assegnare al punto di accesso "WinLC_x" sul PC (B) la
parametrizzazione di interfaccia "CP5x1x (PROFIBUS)".
Esempio:
Sul PC (B), su cui gira WinLC, si trova un CP 5412. Tramite questo,
utilizzando il PROFIBUS DP da un PC (A) si vorrebbe accedere a
WinLC. Per questo sul PC (B) tramite
"Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Imposta
interfaccia PG/PC"
si deve assegnare al punto di accesso "WinLC_x" la
parametrizzazione di interfaccia "CP5412 (PROFIBUS)". Qui si
può scegliere uno qualsiasi dei nove possibili punti di
accesso "WinLC_0" .. "WinLC_8".
Dopo l'impostazione del punto di accesso occorre chiudere WinLC
tramite il punto di menù "CPU > Close WinLC
Controller" e poi riavviarlo. |