Mostrar lista de artículos
S7-300 CPU 31x -- Configuración y programación de la comunicación -- Utilizar módulos de comun
¿Qué módulos de seguridad son accesibles con el cliente de seguridad SOFTNET V4 a través de una conexión túnel IPsec segura?
¿En qué se diferencian los parámetros de iniciación y los parámetros en tiempo de ejecución en los bloques para Modus TCP?
¿Por qué se muestra el valor de estado A090 (HEX) en los bloques para TCP, a pesar de haber introducido la licencia correcta?
¿Cuál es la diferencia entre la versión con licencia y la versión demo descargable para los bloques Modbus TCP?
¿Por qué se indica permanentemente el valor A083 (hex) en el parámetro de salida STATUS del bloque para Modbus TCP cuando el parámetro de entrada ENQ_ENR vale TRUE?
¿Qué bloques para Modbus TCP se pueden renombrar o recablear cuando el número de los bloques Modbus ya se ha utilizado en el programa de usuario?
¿Cómo se pueden implementar avisos con seguimiento temporal en las CPUs del S7-300 y el WinCC?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB14 "GET" y FB15 "PUT" para el intercambio de datos en el programa S7 de una CPU del S7-300?
¿Qué puertos están liberados para la comunicación Modbus/TCP y cuántos clientes Modbus pueden comunicar con una CPU SIMATIC S7 como servidor Modbus?
¿Cómo se configura un enlace S7 especificado y un enlace S7 no especificado para el intercambio de datos entre un S7-300 y/o un S7-400 a través de CPs de Industrial Ethernet?
¿Qué limitaciones existen en los servicios activos cuando se tiene una comunicación que utiliza los SFC 58/59 o los SFB 52/53 a través de PROFIBUS-DP o PROFINET IO?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB12 "BSEND" y FB13 "BRCV" para el intercambio de datos en el programa S7 de una CPU del S7-300?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" y FB66 "TDISCON" para usar el protocolo ISO-on-TCP para intercambio de datos a través de la interfaz PROFINET integrada de una CPU o a través del CP443-1 Advanced?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" y FB66 "TDISCON" para usar el protocolo TCP para intercambio de datos a través de la interfaz PROFINET integrada de una CPU S7-300 o S7-400?
¿Cómo se puede crear una comunicación OPEN MODBUS / TCP desde un SIMATIC S7 y dónde se puede conseguir información adicional sobre ello?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" y FB66 "TDISCON" para usar el protocolo UDP para intercambio de datos a través de la interfaz PROFINET integrada de una CPU?
¿Cómo se puede realizar un intercambio de datos entre un S7-300/S7-400 y un S7-200, utilizando la comunicación básica S7?
¿Qué tamaño tiene la consistencia de datos en las funciones de comunicación PUT y GET para las CPUs del S7-300 y los equipos compactos C7?
¿Cómo se puede acceder desde un maestro DP a otra CPU que funciona como esclavo PROFIBUS DP, utilizando la comunicación básica con los módulos SFC72 "I_GET" y SFC73 "I_PUT" , a través de PROFIBUS DP?
¿Cómo se puede acceder a datos consistentes sin utilizar las funciones de sistema SFC14/15, como parte de la imagen de proceso?
ET 200S (módulos estándar) -- Configuración y programación de la comunicación -- Utilizar módulos de comunicación
¿Cómo se programa en WinAC MP 2008 la transmisión de datos, con ayuda del módulo ET200S 1SI, para los modos de comunicación con 4 o con 8 bytes?
¿Qué CPU se puede utilizar como PROFINET I-Device?
¿Qué limitaciones existen en los servicios activos cuando se tiene una comunicación que utiliza los SFC 58/59 o los SFB 52/53 a través de PROFIBUS-DP o PROFINET IO?
¿Qué puertos están liberados para la comunicación Modbus/TCP y cuántos clientes Modbus pueden comunicar con una CPU SIMATIC S7 como servidor Modbus?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" y FB66 "TDISCON" para usar el protocolo TCP para intercambio de datos a través de la interfaz PROFINET integrada de una CPU S7-300 o S7-400?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" y FB66 "TDISCON" para usar el protocolo ISO-on-TCP para intercambio de datos a través de la interfaz PROFINET integrada de una CPU o a través del CP443-1 Advanced?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" y FB66 "TDISCON" para usar el protocolo UDP para intercambio de datos a través de la interfaz PROFINET integrada de una CPU?
¿Qué ajustes hay que tener en cuenta al conectar un equipo SIMATIC HMI, configurado con el WinCC flexible ES, a una CPU SIMATIC ET 200?
Utilización de la función "Mostrar fallos del sistema" con la ET 200S CPU, a partir de la versión de Firmware V2.1
Utilización del SFB75 (Envío de alarmas al maestro DP) en una CPU de ET 200S
ET 200pro -- Configuración y programación de la comunicación -- Utilizar módulos de comunicación
¿Qué limitaciones existen en los servicios activos cuando se tiene una comunicación que utiliza los SFC 58/59 o los SFB 52/53 a través de PROFIBUS-DP o PROFINET IO?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" y FB66 "TDISCON" para usar el protocolo TCP para intercambio de datos a través de la interfaz PROFINET integrada de una CPU S7-300 o S7-400?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" y FB66 "TDISCON" para usar el protocolo ISO-on-TCP para intercambio de datos a través de la interfaz PROFINET integrada de una CPU o a través del CP443-1 Advanced?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" y FB66 "TDISCON" para usar el protocolo UDP para intercambio de datos a través de la interfaz PROFINET integrada de una CPU?
S7-400 CPU 41x -- Configuración y programación de la comunicación -- Utilizar módulos de comunicación
¿En qué se diferencian los parámetros de iniciación y los parámetros en tiempo de ejecución en los bloques para Modus TCP?
¿Por qué se muestra el valor de estado A090 (HEX) en los bloques para TCP, a pesar de haber introducido la licencia correcta?
¿Cuál es la diferencia entre la versión con licencia y la versión demo descargable para los bloques Modbus TCP?
¿Por qué se indica permanentemente el valor A083 (hex) en el parámetro de salida STATUS del bloque para Modbus TCP cuando el parámetro de entrada ENQ_ENR vale TRUE?
¿Qué bloques para Modbus TCP se pueden renombrar o recablear cuando el número de los bloques Modbus ya se ha utilizado en el programa de usuario?
¿Qué posibilidades de comunicación se disponen en SIMATIC S7?
¿Cómo se puede realizar un intercambio de datos entre un S7-300/S7-400 y un S7-200, utilizando la comunicación básica S7?
Datos consistentes en el S7-400, resumen de los mecanismos
¿Qué puertos están liberados para la comunicación Modbus/TCP y cuántos clientes Modbus pueden comunicar con una CPU SIMATIC S7 como servidor Modbus?
¿Cómo se pueden implementar avisos con seguimiento temporal en las CPUs del S7-400 y el WinCC?
¿Cómo se configura un enlace S7 especificado y un enlace S7 no especificado para el intercambio de datos entre un S7-300 y/o un S7-400 a través de CPs de Industrial Ethernet?
¿Cómo se puede crear una comunicación OPEN MODBUS / TCP desde un SIMATIC S7 y dónde se puede conseguir información adicional sobre ello?
¿Cómo se puede transferir un proyecto a un panel de operador a través de S7-Routing y el WinCC flexible?
¿Qué limitaciones existen en los servicios activos cuando se tiene una comunicación que utiliza los SFC 58/59 o los SFB 52/53 a través de PROFIBUS-DP o PROFINET IO?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" y FB66 "TDISCON" para usar el protocolo ISO-on-TCP para intercambio de datos a través de la interfaz PROFINET integrada de una CPU o a través del CP443-1 Advanced?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" y FB66 "TDISCON" para usar el protocolo TCP para intercambio de datos a través de la interfaz PROFINET integrada de una CPU S7-300 o S7-400?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" y FB66 "TDISCON" para usar el protocolo UDP para intercambio de datos a través de la interfaz PROFINET integrada de una CPU?
¿Cómo se puede acceder a datos consistentes sin utilizar las funciones de sistema SFC14/15, como parte de la imagen de proceso?
¿Qué tamaño tiene la consistencia de datos en las funciones de comunicación S7 PUT y GET, en cada CPU del S7-400?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" y FB66 "TDISCON" para usar el protocolo UDP para intercambio de datos a través de la interfaz PROFINET integrada de una CPU?
Referencia:
 

Descripción
Se puede usar la comunicación abierta a través de PROFINET, por ejemplo, para el intercambio de datos a través de la interfaz Industrial Ethernet integrada de una CPU. Para ello, se puede trabajar con los protocolos dados a continuación:

  • TCP
  • ISO-on-TCP
  • UDP

Se dispone de los siguientes bloques de comunicación para la comunicación abierta por medio de Industrial Ethernet usando el protocolo UDP:

  • FB65 "TCON" para la conexión del extremo UDP
  • FB66 "TDISCON" para la desconexión del extremo UDP
  • FB67 "TUSEND" para el envío de datos
  • FB68 "TURCV" para la recepción de datos

Estos bloques de comunicación se encuentran disponibles en la Librería Estándar -> Bloques de comunicación.
Copiar las versiones más recientes de los bloques de comunicación mencionados con anterioridad de la librería estándar en su programa de usuario y después realizar llamadas a éstos en el programa de usuario.
Los parámetros para la conexión del extremo UDP se guardan en una estructura de datos. En este ejemplo, se usa la estructura de datos UDT65 "TCON_PAR", que se parametriza por parte del usuario. No hay necesidad de configurar un enlace de comunicación en NetPro.

Descripción del programa de ejemplo
El programa de S7 contiene la llamada al FB65 "TCON" y la estructura de datos UDT65 "TCON_PAR" con los parámetros para la conexión del extremo UDP. El programa de S7 incluye también la llamada a los bloques de comunicación FB67 "TUSEND" y FB68 "TURCV" de la librería estándar -> Bloques de comunicación. El FB67 "TUSEND" es para el envío de datos a una estación S7, a una estación PC o a un sistema de otro fabricante. El FB68 "TURCV" es para la recepción de datos procedente de una estación S7, de una estación PC o de un sistema de otro fabricante.

Crear primero la configuración de hardware para la estación S7-300. Configurar el bytes de marcas 10 como marca de reloj. La petición de envío se dispara a través de dicha marca de ciclo. Guardar y compilar la configuración de hardware en la estación S7-300 y transferirla a la CPU.

El programa de STEP 7 consta de los bloques OB100, OB1, FB500, DB500, FC95, FC96, UDT65, UDT66, y FB63, FB64, FB67 y FB68.

OB100
El OB100 es un OB de rearranque y se ejecuta cuando la CPU se reinicia (arranque en caliente). En este OB, se habilita el primer disparo de comunicación con la marca M0.3.

OB1
El OB1 se ejecuta de forma cíclica. En el OB1 se llama al FB500 con el bloque de datos de instancia DB500 y la marca M0.3 como parámetro INIT_COM. La marca M0.3 se pone a cero en el OB1 después de que se haya llamado al FB500.


Fig. 01

FB500
Al FB500 se le llama cíclicamente en el OB1.

Las funciones FC95 "SET_UDP_REMOTE" y FC96 "SET_UDP_ENDPOINT" así como los bloques de función FB65 "TCON", FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV" y FB66 "TDISCON" se llaman en el FB500.


Fig. 02

Usando los parámetros de entrada de la función FC96 "SET_UDP_ENDPOINT" se definen los parámetros del extremo UDP.
 
Parámetros de entrada Tipo de dato Descripción
ID Word Número de enlace
DEV_ID Byte B#16#01 para la IM151-8 PN/DP CPU
B#16#02 para la CPU 31x-2 PN/DP, IM154-8 CPU
B#16#03 para la CPU 319-3 PN/DP
B#16#05 para la CPU 412-2 PN, CPU 414-3 PN/DP, CPU 416-3 PN/DP
LOC_PORT DInt Puerto local en la CPU
Números de puerto permitidos para las CPUs de la gama S7-300 hasta e incluyendo la V2.6 y para las CPUs de la gama S7-400 hasta e incluyendo la V5.1: de 2000 a 5000
Números de puerto permitidos para las CPUs del S7-300 de la V2.7 en adelante y para las CPUs del S7-400 de la V5.2 en adelante: de 1 a 49151


Fig. 03

Usando los parámetros de entrada de la función FC95 "SET_UDP_REMOTE" se definen los parámetros del extremo UDP.
 
Parámetros de entrada Tipo de dato Descripción
REM_PORT DInt Puerto remoto del interlocutor de comunicación
Números de puerto permitidos para las CPUs de la gama S7-300 hasta e incluyendo la V2.6 y para las CPUs de la gama S7-400 hasta e incluyendo la V5.1: de 2000 a 5000
Números de puerto permitidos para las CPUs del S7-300 de la V2.7 en adelante y para las CPUs del S7-400 de la V5.2 en adelante: de 1 a 49151
IP_ADDR1 Int Dirección IP del interlocutor de comunicación
IP_ADDR2 Int
IP_ADDR3 Int
IP_ADDR4 Int

Nota
Se introduce el número de enlace en el segmento 2 del FB500. Esta información se guarda en una variable estática y, de esa manera, en el bloque de datos de instancia DB500.


Fig. 04

El establecimiento de la conexión del extremo UDP se inicia con un flanco positivo en el parámetro de entrada "REQ" del FB65 "TCON". La estructura de datos UDT65 "TCON_PAR" con la parametrización del extremo UDP local se incorpora en el bloque de datos de instancia del FB500.
En el parámetro de entrada CONNECT del FB65 "TCON", se especifica la zona de memoria que contiene la parametrización del extremo UDP local.
La conexión del extremo UDP se establece en el arranque del sistema y se mantiene hasta que se deshabilita con el FB66 "TDISCON", la CPU pasa a modo STOP, o la fuente de alimentación se desconecta.


Fig. 05

El trabajo de envío se dispara a través de un flanco positivo en el parámetro de entrada "REQ" del FB67 "TUSEND". El disparo del trabajo de envío se controla por medio de la marca de ciclo M10.6 y el tag "C1.SEND_BUSY". Si el trabajo de envío se está ejecutando, "C1.SEND_BUSY" estará activo. Entonces no será posible lanzar una nueva petición de envío.
La zona de memoria que contiene los datos que se han de enviar se especifica en el parámetro de entrada "DATA".
Se introduce el número de bytes a enviar en el parámetro de entrada "LEN".
En el parámetro de entrada "ADDR" se especifica la dirección de la zona de datos donde se guarda la dirección IP del receptor. En este ejemplo, los parámetros de dirección del interlocutor de comunicación se guardan en la estructura de datos UDT66 "TADDR_PAR". Esto se incorpora en el bloque de datos de instancia DB500.
Los parámetros de salida "DONE", "ERROR" y "STATUS" son necesarios para poder evaluar el trabajo.


Fig. 06

Si el trabajo de envío se ha completado correctamente, "C1.SEND_BUSY" se desactivará. Ya se podrá lanzar un nuevo trabajo de envío.
Si el trabajo de envío finaliza con un error, entonces el "C1.SEND_BUSY" también se desactivará y el valor del parámetro de salida "STATUS" del FB67 se guardará para poder analizar la causa del error.


Fig. 07


Fig. 08

Los datos se pueden recibir tan pronto como esté conectado el extremo UDP.
Con el parámetro de entrada "DATA", se especifica la dirección y longitud de la zona de datos donde se guardan los datos que se reciben.
En el parámetro de entrada "ADDR" se especifica la dirección de la zona de datos donde se guarda la dirección IP del emisor. En este ejemplo, los parámetros de dirección del interlocutor de comunicación se guardan en la estructura de datos UDT66 "TADDR_PAR". Esto se incorpora en el bloque de datos de instancia DB500.


Fig. 09

El parámetro de salida "NDR" se utiliza para mostrar que se han recibido nuevos datos. El parámetro de salida RCVD_LEN indica la longitud de los datos recibidos.
Si no se reciben los datos correctamente, entonces el valor del parámetro de salida "RCVD_LEN" se guardará.
Si no se reciben los datos correctamente, entonces el valor del parámetro de salida STATUS se guardará y evaluará.


Fig. 10 

Se puede desconectar el extremo UDP con el FB66 "TDISCON". Se inicia la petición de desconectar el extremo UDP a través de un flanco positivo en el parámetro de entrada "REQ" del FB66 "TDISCON".


Fig. 11 

El proyecto de STEP 7 como descarga
El proyecto de STEP 7 contiene un programa de ejemplo para la llamada al FB500 y a las funciones FC95 "SET_UDP_ENDPOINT" y FC96 "SET_UDP_REMOTE", a los bloques FB65 "TCON", FB66 "TDISCON", FB67 "TUSEND" y FB68 "TURECV" con evaluación de estados. Se ha creado con el STEP 7 V5.4 SP3.

Sample_open_UDP.zip ( 44 KB )

Configuración de conexiones UDP
Con el fin de enviar datagramas UDP a múltiples interlocutores de comunicación, se configuran extremos UDP locales y remotos adicionales. Copiar el FB500 de manera que se tengan más bloques de función (como por ejemplo el FB501). Cambiar los parámetros del extremo UDP local y remoto y generar nuevos bloques de datos de instancia.

El ID del extremo UDP local se puede seleccionar en el rango de valores que va desde 1 hasta 4095.
Los puertos local y remoto para las CPUs de la gama S7-300 a partir de la V2.7 y para las CPUs de la gama S7-400 a partir de la V5.2 se pueden seleccionar del rango de valores comprendido entre 1 y 49151.

El ID y el puerto han de ser únicos para cada extremo UDP local, en otras palabras, se ha de definir un ID diferente y un puerto diferente para cada extremo UDP local.

Definir el puerto remoto y la dirección IP conforme con la configuración del interlocutor de comunicación.

La siguiente tabla muestra cómo configurar extremos UDP locales y remotos múltiples. En este ejemplo, se usan el mismo ID y el mismo puerto para los extremos local y remoto.
 
Extremo UDP local / remoto 1 2 3
ID 1 2 3
LOC_PORT 2000 2001 2002
REM_PORT 2000 2001 2002
Dirección IP del interlocutor de comunicación 172.16.43.40 172.16.43.50 172.16.43.60

Información adicional

  • Se dispone de información detallada sobre la comunicación abierta a través de Industrial Ethernet en el manual "Funciones de sistema y estándares para el S7-300 / 400 Volumen 1 y Volumen 2" en la entrada con ID: 44240604.
  • Se dispone de instrucciones para la configuración de un enlace UDP para la comunicación a través de los CPs del S7-300 y del S7-400 de Industrial Ethernet bajo la entrada con ID: 47885893.

 Nr. de identificación (ID):29738463   Fecha:2012-04-23