Description Les CPUs avec interface PROFINET intégrée et les WinAC RTX supportent la communication ouverte Industrial Ethernet.
L'article ID 18909487 contient une vue d'ensemble des services de communication supportés par les CPU à interface PROFINET intégrée et par WinAC RTX. Cette vue d'ensemble liste les protocoles de la communication Industrial Ethernet, qui sont supportés par les CPUs à interface PROFINET intégrée et par le WinAC RTX.
Les blocs de communication suivants sont disponibles, pour la communication ouverte sur Industrial Ethernet au moyen du protocole TCP :
- FB65 "TCON" pour l'établissement de la liaison
- FB66 "TDISCON" pour la fermeture de la liaison
- FB63 "TSEND" pour l'émission de données
- FB64 "TRCV" pour la réception de données
Vous trouverez ces blocs de communication dans la Standard Library - > Communication Blocks.
Copiez la version actuelle des blocs mentionnés ci-dessus depuis la Standard Library dans votre programme utilisateur et appelez-les dans votre programme utilisateur.
Les paramètres de liaison pour l'établissement de la liaison TCP sont mémorisés dans une structure de données.
Dans cet exemple, la structure de données UDT65 "TCON_PAR" est utilisée, qui doit être paramétrée par l'utilisateur. La liaison TCP n'est pas configurée dans NetPro.
Note Vous trouverez des informations détaillées sur la communication ouverte par Industrial Ethernet dans le manuel "Logiciel système pour SIMATIC S7-300/400 Fonctions standard et fonctions système" dans l'article ID: 1214574.
Description du programme exemple Le programme S7 contient l'appel du FB65 "TCON" et la structure de données UDT65 "TCON_PAR" avec les paramètres pour l'établissement de la liaison TCP. En outre, le programme S7 contient l'appel des blocs de communication FB63 "TSEND" et FB64 "TRCV" de la Standard Library - > Communication Blocks. Le FB63 "TSEND" sert pour envoyer des données à une station S7 ou S5, à une station de PC ou à un système tiers. Le FB64 "TRCV" sert à la réception des données d'une station S7 ou S5, d'une station PC ou d'un système tiers.
Créez d'abord la configuration matérielle de votre station S7-300. Configurez l'octet mémento 10 comme mémento de cadence. C'est par ces bits mémento de cadence que la requête d'émission sera lancée. Enregistrez et compilez la configuration matérielle de votre station S7-300 et chargez-la ensuite dans la CPU.
Le programme STEP 7 est constitué des blocs OB100, OB1, FB300, DB300, FC97, UDT65 et FB63, FB64, FB65 et FB66.
OB100 L'OB100 est un OB de redémarrage et fonctionne lorsque la CPU est redémarrée à chaud (Warmstart) . Dans cet OB, la première tentative de communication est démarrée avec le mémento M0.3.
OB1 L'OB1 est appelé cycliquement. Dans cet OB, l'appel du FB300 (avec le bloc de données d'instance DB300) est paramétré avec M0.3 comme paramètre INIT_COM. Le bit M0.3 est remis à zéro après l'appel du FB300.

Figure 01
FB300 Le FB300 est appelé dans le cycle OB1.
Dans ce FB, vous trouvez l'appel du bloc FC97 "SET_TCP_ENDPOINTx" et des blocs FB65 "TCON", FB63 "TSEND", FB64 "TRCV" et FB66 "TDISCON".

Figure02
Les paramètres locaux et distants de la liaison TCP sont paramétrés par le FC97 "SET_TCP_ENDPOINTx". Cela concerne les paramètres suivants :
| Paramètre d'entrée |
Type de données |
Description |
| ID |
Word |
numéro de liaison |
| DEV_ID |
Byte |
"local_device_id" de l'interface avec laquelle la liaison TCP sera établie avec le FB65 "TCON"
Vous trouverez des informations sur la valeur de "local_device_id" pour le paramètre d'entrée DEV_ID pour établir une liaison TCP avec le FB65 "TCON" pour la communication ouverte sur Industrial Ethernet dans l'article ID 51339682. |
| ACTIV |
Bool |
0 = établissement passif de liaison
1 = établissement actif de liaison |
| LOC_PORT |
DInt |
numéro de port local de la CPU
Vous trouverez des informations sur les numéros de ports autorisés en TCP et en UDP dans le manuel "Fonctions standard et fonctions système pour S7-300/400 Volume 1 et volume 2", chapitre 24.2. Le manuel est disponible dans l'article ID44240604. |
| REM_PORT |
DInt |
numéro de port distant du partenaire de communication
Vous trouverez des informations sur les numéros de ports autorisés en TCP et en UDP dans le manuel "Fonctions standard et fonctions système pour S7-300/400 Volume 1 et volume 2", chapitre 24.2. Le manuel est disponible dans l'article ID 44240604.
Note Lorsque la CPU est configurée pour un établissement passif de liaison, c'est-à-dire ACTIV=0, le port distant du partenaire de communication ne doit pas être indiqué, définissez alors REM_PORT=0. |
| IP_ADDR1 |
Int |
Adresse IP du partenaire de communication
Note: Lorsque la CPU est configurée pour un établissement passif de liaison, c'est-à-dire ACTIV=0, l'adresse IP du partenaire de communication ne doit pas être indiquée, définissez alors IP_ADDR1=0, IP_ADDR2=0, IP_ADDR3=0 et IP_ADDR4=0. |
| IP_ADDR2 |
Int |
| IP_ADDR3 |
Int |
| IP_ADDR4 |
Int |
Note Indiquez le numéro de liaison dans le réseau 2 du FB300. Ce numéro est mémorisé dans une variable statique et donc dans le DB d'instance DB300.

Figure 03
L'établissement de la liaison est lancé par un front montant sur le paramètre d'entrée "REQ" du FB65 "TCON". La structure de données UDT65 "TCON_PAR" avec le paramétrage de la liaison est incluse dans le bloc de données d'instance du FB300. La zone mémoire qui contient le paramétrage de la liaison, est indiquée sur le paramètre d'entrée "CONNECT" du FB65 "TCON".
La liaison est établie lors du démarrage du système et reste établie tant qu'elle n'est pas, par exemple, fermée par le FB66 "TDISCON", par un passage en STOP de la CPU ou par la mise hors tension de l'alimentation.

Figure 04
La requête d'émission est lancée par un front montant sur le paramètre d'entrée "REQ" du FB63 "TSEND". Cette requête est activée par le mémento de cadence M10.6 et la variable "C1.SEND_BUSY". Lorsque la requête d'émission est en cours, "C1. SEND_BUSY" est à 1. Il n'est de la sorte pas possible de lancer une nouvelle requête d'émission (voir figure 05).
Indiquez au paramètre d'entrée "DATA", la zone mémoire qui contient les données à envoyer.
Indiquez au paramètre d'entrée "LEN", le nombre d'octets à envoyer. Les paramètres de sortie "DONE", "ERROR" et "STATUS" seront nécessaires pour le diagnostic de la commande.

Figure 05
Lorsque la requête d'émission s'est terminée avec succès, "C1.SEND_BUSY" est remis à zéro. Une nouvelle émission peut alors être lancée.
Lorsque la requête d'émission s'est terminée avec erreur, "C1.SEND_BUSY" est également remis à zéro et la valeur du paramètre de sortie "STATUS" du FB63 est sauvegardée pour une analyse de l'erreur.

Figure 06

Figure 07
Les données peuvent être reçues dès que la liaison TCP est établie. L'adresse et la longueur de la zone de données dans laquelle les données reçues doivent être rangées, sont indiquées au paramètre d'entrée "DATA".

Figure 08
Le paramètre de sortie "NDR" informe que de nouvelles données ont été reçues. Le paramètre de sortie "LEN" donne la longueur des données reçues.
Si les données ne sont pas reçues avec succès, la valeur du paramètre de sortie "STATUS" sera sauvegardée et évaluée.

Figure 09
Le FB66 "TDISCON" permet de fermer volontairement la liaison TCP. La commande de fermeture de la liaison TCP est lancée par un front montant sur le paramètre d'entrée "REQ" du FB66 "TDISCON".

Figure 10
Note Dans cet exemple, c'est le protocole TCP qui est utilisé, c'est-à-dire que dans le paramétrage UDT65, le paramètre "connection_type" est défini avec une valeur de "B#16#11".
Les CPU S7-300 V2.3 prennent en charge le TCP (mode compatible). Lorsque l'exemple de programme doit être utilisé sur une CPU S7-300 V2.3, veuillez modifier le paramètre "connection_type" de l'UDT65 en "B#16#01".
Téléchargement du projet STEP 7 Le projet STEP 7 contient un programme exemple pour l'appel du FB300 ainsi que la fonction FC97 "SET_TCP_ENDPOINTx", les blocs FB65 "TCON", FB66 "TDISCON", FB63 "TSEND" et FB64 "TRECV" avec une évaluation des mots d'états. Il a été créé avec STEP 7 V5.5.
Sample_open_TCP.zip ( 46 KB )
Autres informations
- Des informations détaillées traitant de la communication ouverte avec Industrial Ethernet figurent dans le manuel opérateur "S7-300/400 Fonctions standard et fonctions système Volume 1 et Volume 2" dans l'article ID: 44240604.
- Un guide de configuration d'une liaison TCP pour la communication via les CPs Industrial Ethernet des S7-300 et S7-400 figure dans l'article ID: 22385024.
|