Beitragsliste anzeigen
S7-400 CPU 41x -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Kommunikationsbausteine verwenden
Worin unterscheiden sich die Initialisierungs- und Laufzeitparameter an den Bausteinen für Modus TCP?
Warum wird am Baustein für Modbus TCP der Statuswert A090 (hex) ausgegeben, obwohl Sie die richtige Lizenz eingetragen haben?
Welche Unterschiede gibt es zwischen der lizenzierten Version und der downloadbaren Demoversion der Bausteine für Modbus TCP?
Warum wird der Wert A083 (hex) permanent am Ausgangsparameter STATUS des Bausteins für Modbus TCP ausgegeben, wenn der Eingangsparameter ENQ_ENR=true gesetzt wurde?
Welche Bausteine für Modbus TCP können Sie umbenennen oder umverdrahten, wenn die Bausteinnummern der Modus-Bausteine im Anwenderprogramm bereits verwendet werden?
Wie können Sie die Diagnosedaten aus einem modularen Sicherheitssystem SIRIUS 3RK3 mittels einer S7-300/400 CPU auslesen?
Welche Kommunikationsmöglichkeiten stehen für Sie bei SIMATIC S7 zur Verfügung?
Wie erfolgt der Datenaustausch mittels S7-Basiskommunikation zwischen S7-300/S7- 400 und S7-200 über MPI
Konsistente Daten in der S7-400, Zusammenfassung der Mechanismen
Welche Ports sind für die Modbus/TCP-Kommunikation freigegeben und wie viele Modbus-Clients können mit einer SIMATIC S7-CPU als Modbus-Server kommunizieren?
Wie kann zeitfolgerichtiges Melden mit S7-400 CPUs und WinCC realisiert werden?
Wie projektieren Sie eine spezifizierte und unspezifizierten S7-Verbindung für den Datenaustausch zwischen S7-300 und/oder S7-400 über Industrial Ethernet CPs?
Wie kann ich von einer SIMATIC S7 eine OPEN MODBUS / TCP Kommunikation aufbauen und wo erhalte ich weitere Informationen?
Wie kann mit WinCC flexible ein Projekt über S7-Routing in ein Bediengerät übertragen werden?
Welche Begrenzung für die aktiven Aufträge gibt es bei der Kommunikation mit SFC 58 / SFC 59 bzw. SFB 52 / SFB 53 über PROFIBUS DP bzw. PROFINET IO?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das ISO-on-TCP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer CPU oder über den CP443-1 Advanced zu nutzen?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das TCP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer S7-300 bzw. S7-400 CPU zu nutzen?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das UDP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelleeiner CPU zu nutzen?
Wie können Sie auf konsistente Daten ohne SFC14/15 als Teil des Prozessabbildes zugreifen?
Wie groß ist die Datenkonsistenz bei den S7-Kommunikationsfunktionen PUT und GET für die einzelnen S7-400 CPUs?
ET 200S (Standard Baugruppen) -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Kommunikationsbausteine verwenden
Wie wird in WinAC MP 2008 die Datenübertragung mit dem Modul ET200S 1SI für die Kommunikationsart 4-Byte oder 8-Byte programmiert?
Welche CPU können Sie als PROFINET I-Device betreiben?
Welche Begrenzung für die aktiven Aufträge gibt es bei der Kommunikation mit SFC 58 / SFC 59 bzw. SFB 52 / SFB 53 über PROFIBUS DP bzw. PROFINET IO?
Welche Ports sind für die Modbus/TCP-Kommunikation freigegeben und wie viele Modbus-Clients können mit einer SIMATIC S7-CPU als Modbus-Server kommunizieren?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das TCP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer S7-300 bzw. S7-400 CPU zu nutzen?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das ISO-on-TCP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer CPU oder über den CP443-1 Advanced zu nutzen?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das UDP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelleeiner CPU zu nutzen?
Welche Einstellungen sind beim Anschluss eines SIMATIC HMI-Gerätes, projektiert mit WinCC flexible ES an eine SIMATIC ET 200-CPU, zu beachten?
Funktion "Systemfehler melden" mit ET 200S CPU ab Firmwareversion 2.1 anwendbar
Verwendung des SFB75 (Alarm an den DP Master senden) auf einer ET 200S CPU
ET 200pro -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Kommunikationsbausteine verwenden
Welche Begrenzung für die aktiven Aufträge gibt es bei der Kommunikation mit SFC 58 / SFC 59 bzw. SFB 52 / SFB 53 über PROFIBUS DP bzw. PROFINET IO?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das TCP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer S7-300 bzw. S7-400 CPU zu nutzen?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das ISO-on-TCP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer CPU oder über den CP443-1 Advanced zu nutzen?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das UDP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelleeiner CPU zu nutzen?
S7-300 CPU 31x -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Kommunikationsbausteine verwenden
Welche Security-Module sind mit dem SOFTNET Security Client V4 über eine gesicherte IPsec-Tunnelverbindung erreichbar?
Worin unterscheiden sich die Initialisierungs- und Laufzeitparameter an den Bausteinen für Modus TCP?
Warum wird am Baustein für Modbus TCP der Statuswert A090 (hex) ausgegeben, obwohl Sie die richtige Lizenz eingetragen haben?
Welche Unterschiede gibt es zwischen der lizenzierten Version und der downloadbaren Demoversion der Bausteine für Modbus TCP?
Warum wird der Wert A083 (hex) permanent am Ausgangsparameter STATUS des Bausteins für Modbus TCP ausgegeben, wenn der Eingangsparameter ENQ_ENR=true gesetzt wurde?
Welche Bausteine für Modbus TCP können Sie umbenennen oder umverdrahten, wenn die Bausteinnummern der Modus-Bausteine im Anwenderprogramm bereits verwendet werden?
Wie kann zeitfolgerichtiges Melden mit S7-300 CPUs und WinCC realisiert werden?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB14 "GET" und FB15 "PUT" für den Datenaustausch im S7-Programm einer S7-300 CPU programmiert?
Wie können Sie die Diagnosedaten aus einem modularen Sicherheitssystem SIRIUS 3RK3 mittels einer S7-300/400 CPU auslesen?
Welche Ports sind für die Modbus/TCP-Kommunikation freigegeben und wie viele Modbus-Clients können mit einer SIMATIC S7-CPU als Modbus-Server kommunizieren?
Wie projektieren Sie eine spezifizierte und unspezifizierten S7-Verbindung für den Datenaustausch zwischen S7-300 und/oder S7-400 über Industrial Ethernet CPs?
Welche Begrenzung für die aktiven Aufträge gibt es bei der Kommunikation mit SFC 58 / SFC 59 bzw. SFB 52 / SFB 53 über PROFIBUS DP bzw. PROFINET IO?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB12 "BSEND" und FB13 "BRCV" für den Datenaustausch im S7-Programm einer S7-300 CPU programmiert?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das ISO-on-TCP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer CPU oder über den CP443-1 Advanced zu nutzen?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das TCP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer S7-300 bzw. S7-400 CPU zu nutzen?
Wie kann ich von einer SIMATIC S7 eine OPEN MODBUS / TCP Kommunikation aufbauen und wo erhalte ich weitere Informationen?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das UDP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelleeiner CPU zu nutzen?
Wie erfolgt der Datenaustausch mittels S7-Basiskommunikation zwischen S7-300/S7- 400 und S7-200 über MPI
Wie groß ist die Datenkonsistenz bei den S7-Kommunikationsfunktionen PUT und GET für die einzelnen S7-300 CPUs und C7-Komplettgeräte?
Wie können Sie von einem DP-Master per Basiskommunikation mit den SFC72 "I_GET" und SFC73 "I_PUT" über PROFIBUS DP auf eine andere CPU zugreifen, die als Slave am PROFIBUS DP betrieben wird?
Wie können Sie auf konsistente Daten ohne SFC14/15 als Teil des Prozessabbildes zugreifen?
WinAC RTX -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Verbindungen projektieren
Welcher Steckplatz muss bei Einsatz der WinAC RTX 2010 mit WinCC V11 projektiert werden?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das TCP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer S7-300 bzw. S7-400 CPU zu nutzen?
Upload/Download der PC-Station 
Zugriff mit dem SIMATIC NET OPC-Server auf die Datenbereiche der WinAC mit STEP 7-Symbolik
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das TCP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer S7-300 bzw. S7-400 CPU zu nutzen?
Bestellnummer:

Beschreibung
Die CPUs mit integrierter PROFINET-Schnittstelle und die WinAC RTX unterstützen die offene IE-Kommunikation.

Unter der Beitrags-ID 18909487 finden Sie eine Übersicht der Kommunikationsdienste, die von den CPUs mit integrierter PROFINET-Schnittstelle und von der WinAC RTX unterstützt werden. In dieser Übersicht finden Sie Informationen darüber welche Protokolle der offenen IE-Kommunikation von den CPUs mit integrierter PROFINET-Schnittstelle und von der WinAC RTX unterstützt werden.

Für die offene Kommunikation über Industrial Ethernet mittels TCP-Protokoll stehen folgende Kommunikationsbausteine zur Verfügung:

  • FB65 "TCON" zum Verbindungsaufbau
  • FB66 "TDISCON" zum Verbindungsabbau
  • FB63 "TSEND" zum Senden von Daten
  • FB64 "TRCV" zum Empfangen von Daten

Diese Kommunikationsbausteine finden Sie in der Standard Library -> Communication Blocks.
Kopieren Sie die aktuelle Version der o. g. Funktionsbausteine aus der Standard Library in Ihr Anwenderprogramm und rufen Sie diese in Ihrem Anwenderprogramm auf.
Die Verbindungsparameter zum Aufbau der TCP-Verbindung sind in einer Datenstruktur gespeichert.
In diesem Beispiel wird die Datenstruktur UDT65 "TCON_PAR" verwendet, die vom Anwender selbst parametriert wird. Die TCP-Verbindung wird nicht in NetPro konfiguriert.

Beschreibung des Programmbeispiels
Das S7-Programm beinhaltet den Aufruf des FB65 "TCON" und die Datenstruktur UDT65 "TCON_PAR" mit den Verbindungsparametern zum Aufbau der TCP-Verbindung. Des Weiteren beinhaltet das S7-Programm den Aufruf der Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND" und FB64 "TRCV" aus der Standard Library -> Communication Blocks. Der FB63 "TSEND" dient zum Senden von Daten an eine S7-Station oder S5-Station, an eine PC-Station oder an ein Fremdsystem. Der FB64 "TRCV" dient zum Empfang der Daten einer S7-Station bzw. S5-Station, einer PC-Station oder eines Fremdsystems.

Erstellen Sie zunächst die Hardware-Konfiguration ihrer S7-300 Station. Konfigurieren Sie das Merkerbyte 10 als Taktmerker. Über diesen Taktmerker wird der Sendeauftrag angestoßen. Speichern und übersetzen Sie die Hardware-Konfiguration Ihrer S7-300 Station und laden Sie diese in die CPU.

Das STEP 7-Programm besteht aus den Bausteinen OB100, OB1, FB300, DB300, FC97, UDT65 und FB63, FB64, FB65 und FB66.

OB100
Der OB100 ist ein Anlauf-OB und wird beim Neustart (Warmstart) der CPU durchlaufen. In diesem OB wird mit Merker M0.3 die Freigabe für den ersten Kommunikationsanstoß erteilt.

OB1
Der OB1 wird zyklisch aufgerufen. Im OB1 wird der FB300 mit dem Instanz-Datenbaustein DB300 und mit Merker M0.3 als Parameter INIT_COM aufgerufen. Der Merker M0.3 wird im OB1 nach dem Aufruf des FB300 wieder zurückgesetzt.


Bild 01

FB300
Der FB300 wird zyklisch im OB1 aufgerufen.
Im FB300 werden die Funktion FC97 "SET_TCP_ENDPOINTx" sowie die Funktionsbausteine FB65 "TCON", FB63 "TSEND", FB64 "TRCV" und FB66 "TDISCON" aufgerufen.


Bild 02

An den Eingangsparametern der Funktion FC97 "SET_TCP_ENDPOINTx" definieren Sie die lokalen und remoten Parameter der TCP-Verbindung.
 
Eingangsparameter Datentyp Beschreibung
ID Word Verbindungsnummer
DEV_ID Byte "local_device_id" der Schnittstelle, über die die TCP-Verbindung mit dem FB65 "TCON" aufgebaut wird

Unter der Beitrags-ID 51339682 finden Sie Informationen darüber welche "local_device_id" Sie am Eingangsparameter DEV_ID parametrieren, um mit dem FB65 "TCON" eine TCP-Verbindung für die offene Kommunikation über Industrial Ethernet aufzubauen.

ACTIV Bool 0 = passiver Verbindungsaufbau
1 = aktiver Verbindungsaufbau
LOC_PORT DInt lokaler Port in der CPU

Im Handbuch "System- und Standardfunktionen für S7-300/400 Band 1 und Band 2", Kapitel 24.2, finden Sie Informationen zu den Port-Nummern, die bei TCP und UDP zulässig sind. Das Handbuch steht Ihnen unter  Beitrags-ID44240604 als Download zur Verfügung .

REM_PORT DInt remote Port des Kommunikationspartners

Im Handbuch "System- und Standardfunktionen für S7-300/400 Band 1 und Band 2", Kapitel 24.2, finden Sie Informationen zu den Port-Nummern, die bei TCP und UDP zulässig sind. Das Handbuch steht Ihnen unter Beitrags-ID 44240604 als Download zur Verfügung.

Hinweis
Wenn die CPU passiv am Verbindungsaufbau beteiligt ist, d.h. ACTIV=0, dann muss der remote Port des Kommunikationspartners nicht angegeben werden, d.h. Sie definieren REM_PORT=0.

IP_ADDR1 Int IP-Adresse des Kommunikationspartners

Hinweis
Wenn die CPU passiv am Verbindungsaufbau beteiligt ist, d.h. ACTIV=0, dann muss die IP-Adresse des Kommunikationspartners nicht angegeben werden, d.h. Sie definieren IP_ADDR1=0, IP_ADDR2=0, IP_ADDR3=0 und IP_ADDR4=0.

IP_ADDR2 Int
IP_ADDR3 Int
IP_ADDR4 Int

Hinweis
Die Verbindungsnummer tragen Sie im Netzwerk 2 des FB300. Diese wird in einer statischen Variable und somit im Instanz-DB DB300 gespeichert.


Bild 03

Der Verbindungsaufbau wird durch eine positive Flanke am Eingangsparameter "REQ" des FB65 "TCON" gestartet. Die Datenstruktur UDT65 "TCON_PAR" mit der Verbindungsparametrierung ist im Instanz-Datenbaustein des FB300 eingebunden.
Am Eingangsparameter "CONNECT" des FB65 "TCON" wird der Speicherbereich angegeben, der die Verbindungsparametrierung enthält.
Die Verbindung wird beim Systemstart aufgebaut und bleibt solange bestehen bis diese zum Beispiel gezielt mit dem FB66 "TDISCON" abgebaut wird, die CPU in STOP geht oder die Stromversorgung ausgeschaltet wird.


Bild 04

Der Sendeauftrag wird über eine positive Flanke am Eingangsparameter "REQ" des FB63 "TSEND" angestoßen. Der Anstoß des Sendeauftrags wird mit dem Taktmerker M10.6 und der Variable "C1.SEND_BUSY" gesteuert. Wenn der Sendeauftrag läuft ist "C1.SEND_BUSY" gesetzt. Somit ist kein Anstoß eines neuen Sendeauftrags möglich.
Am Eingangsparameter "DATA" geben Sie den Speicherbereich an, der die zu sendenden Daten enthält.
Am Eingangsparameter "LEN" geben Sie die Anzahl der zu sendenden Bytes an.
Die Ausgangsparameter "DONE", "ERROR" und "STATUS" werden für die Auftragsauswertung benötigt.


Bild 05

Wenn der Sendauftrag erfolgreich abgeschlossen ist, dann wird die Variable "C1.SEND_BUSY" zurückgesetzt. Somit kann ein neuer Sendeauftrag angestoßen werden.

Wenn der Sendeauftrag mit Fehler abgeschlossen ist, dann wird die Variable "C1.SEND_BUSY" ebenfalls zurückgesetzt und der Wert des Ausgangsparameters "STATUS" des FB63 wird für eine Fehleranalyse gesichert.


Bild 06


Bild 07

Sobald die TCP-Verbindung aufgebaut ist können die Daten empfangen werden.
Am Eingangsparameter "DATA" geben Sie die Adresse und Länge des Datenbereiches an, in dem die empfangenen Daten gespeichert werden.


Bild 08

Der Ausgangsparameter "NDR" dient als Anzeige dafür, dass neue Daten empfangen wurden. Der Ausgangsparameter "LEN" gibt die Länge der empfangenen Daten an.
Wenn die Daten nicht erfolgreich empfangen werden, dann wird der Wert des Ausgangsparameters "STATUS" gesichert und ausgewertet.


Bild 09

Mit dem FB66 "TDISCON" ist es möglich die TCP-Verbindung gezielt abzubauen. Der Auftrag zum Abbau der TCP-Verbindung wird durch eine positive Flanke am Eingangsparameter "REQ" des FB66 "TDISCON" gestartet.


Bild 10

Hinweis
In diesem Programmbeispiel wird das TCP-Protokoll für die Datenübertragung verwendet. d.h. in der Parametrierung UDT65 ist der Parameter "connection_type" mit dem Wert "B#16#11" definiert.
Die S7-300 CPUs V2.3 unterstützen den TCP (Kompatibilitätsmode). Wenn Sie das Programmbeispiel auf einer S7-300 CPU V2.3 betreiben möchten, dann ändern Sie in der Parametrierung UDT65 den Parameter "connection_type" auf den Wert "B#16#01".

Das STEP 7 Projekt als Download
Das STEP 7-Projekt enthält ein Programmbeispiel für den Aufruf des FB300 sowie die Funktion FC97 "SET_TCP_ENDPOINTx", die Bausteine FB65 "TCON", FB66 "TDISCON", FB63 "TSEND" und FB64 "TRECV" mit Statusauswertung. Es wurde mit STEP 7 V5.5 erstellt.

Sample_open_TCP.zip ( 46 KB )

Weitere TCP Verbindungen konfigurieren
Zur Konfiguration weiterer TCP-Verbindungen kopieren Sie den FB300, so dass Sie einen weiteren Funktionsbaustein (z. B. FB301) erhalten. Ändern Sie die Parameter und generieren Sie einen neuen Instanz-Datenbaustein.

Weitere Informationen

  • Ausführliche Informationen zur offenen Kommunikation über Industrial Ethernet finden Sie im Handbuch "System- und Standardfunktionen für S7-300/400 Band 1 und Band 2" unter der Beitrags-ID: 44240604.
  • Eine Anleitung zur Projektierung einer TCP-Verbindung für die Kommunikation über S7-300 und S7-400 Industrial Ethernet CPs finden Sie unter der Beitrags-ID: 22385024.
 Beitrags-ID:29737950   Datum:2012-04-11 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour