Guide: Dans cet exemple, c'est un CP1613 qui est utilisé pour réaliser la communication compatible S5 vers un automate S7 sur Industrial Ethernet.
Note:
La procédure décrite dans ce guide s'applique également aux processeurs de communication CP1613 A2, CP1623, CP1612, CP1512 et les cartes réseaux du commerce.
Information générale: Sur la station PC, vous n'avez pas besoin de logiciel de configuration supplémentaire. Toutes les applications nécessaires sont installées automatiquement avec le logiciel PC SIMATIC NET.
Si vous utilisez un CP1613, vous avez besoin de la licence pour le logiciel PC SIMATIC NET S7-1613 sur la station PC. Cette licence est également nécessaire en cas d'utilisation d'un CP1613 A2 ou d'un CP1623.
Si vous utilisez un CP1612, CP1512 ou une carte réseau du commerce, vous avez besoin de la licence pour le logiciel PC SIMATIC NET SOFTNET S7 Lean ou SOFTNET S7 sur la station PC.
Procédez selon le guide suivant pour la configuration de la station PC:
Guide_SRS7_Appl_e.pdf ( 1229 KB )
Mots-clefs: send, receive, SOFTNET S7 Lean, SOFTNET S7 IE, S7-1613, CP1613, carte réseau, Guideline, configuration
|