Guide:
Dans cet exemple, c'est une carte réseau du commerce qui est utilisée pour la communication, via le serveur OPC en tant que contrôleur PROFINET IO avec une station S7 en tant qu'appareil PROFINET IO sur Industrial Ethernet.
Information générale : Nous distinguerons deux outils de configuration :
- NCM PC:
NCM PC est fourni avec le CD SIMATIC NET et permet la création de projets PC ainsi que l'ouverture de projet STEP 7. L'édition de blocs S7 d'un projet STEP 7 n'est cependant pas possible avec ce logiciel.
- STEP 7:
STEP7 est un logiciel à part entière et permet la création de projets S7-400, S7-300 et PC. Une édition des blocs S7 est possible avec ce logiciel.
L'installation de STEP 7 est requise et la configuration de la station S7 doit déjà exister.
Veuillez procédez de la manière décrite ci-dessous pour la configuration de la station PC :
Guide_IOController_e.pdf ( 1414 KB )
Mots-clefs : Logiciel PC SIMATIC NET, configuration, Guideline, SOFTNET PN IO, contrôleur PROFINET IO
|