afficher la liste des articles
S7-300 CPU 31x -- Montage et paramétrage matériel -- Mise à niveau de modules
Comment pouvez vous initialiser une CPU SIMATIC S7-300 et une MMC (reset usine ou effacement général) ?
Comment faire lorsque les modules nécessaires manquent dans le catalogue de la configuration matérielle de STEP 7 ?
Où trouver les versions actuelles des systèmes d'exploitation (FW) pour la gamme des CPUs S7 31x, IM15x et BM147 ?
ET 200M (modules standard) -- Montage et paramétrage du matériel -- Mise à niveau de modules
Comment faire lorsque les modules nécessaires manquent dans le catalogue de la configuration matérielle de STEP 7 ?
ET 200S (modules standard) -- Montage et paramétrage du matériel -- Mise à niveau de modules
Comment faire lorsque les modules nécessaires manquent dans le catalogue de la configuration matérielle de STEP 7 ?
Où trouver les versions actuelles des systèmes d'exploitation (FW) pour la gamme des CPUs S7 31x, IM15x et BM147 ?
Comment effectuer une mise à niveau du Firmware dans un module IM 151/CPU ?
STEP 7 -- Montage et paramétrage matériel -- Configuration matérielle
Comment actualiser le catalogue matériel de STEP7 à partir de la version STEP7 V5.2 ?
Comment le catalogue matériel peut-il être actualisé sans accès Internet direct ?
Comment faire lorsque les modules nécessaires manquent dans le catalogue de la configuration matérielle de STEP 7 ?
Données systèmes incohérentes lors du retrait d'un maître PROFIBUS-DP sur le réseau
Etablissement d’une liaison On-line vers des CPU S7-300/S7-400 à travers plusieurs interfaces Ethernet
Comment la résolution des modules SM331 (6ES7331-7K..) peut-elle être paramétrée ou modifiée ?
Comment paramétrer les ressources de communication de CPUs pour S7-300, afin d'éviter les perturbations aléatoires des liaisons entre des stations S7-300 et des postes WinCC ?
Informations sur le thème "Initialisation et paramétrage de modules"
Pourquoi l'OB82 n'est-il plus appelé dans une CPU S7-300 DP lors de l'apparition d'une alarme de diagnostic alors que la CPU est mode STOP?
Comment fait-on pour mettre en place une protection par mot de passe à partir de la configuration matérielle de votre CPU S7 ?
Comment peut-on modifier, dans le programme applicatif, le réglage de l'alarme horaire configurée avec STEP7 dans la configuration matérielle ?
S7-400 CPU 41x -- Montage et paramétrage du matériel -- Mise à niveau de modules
Où trouver la mise à niveau la plus récente des systèmes d'exploitation des CPUs S7-400 ?
Comment faire lorsque les modules nécessaires manquent dans le catalogue de la configuration matérielle de STEP 7 ?
Comment faire lorsque les modules nécessaires manquent dans le catalogue de la configuration matérielle de STEP 7 ?
Nº de référence:

Description
L'article "Actualisation du catalogue des modules dans la configuration matérielle de STEP 7" montre comment compléter le catalogue matériel avec de nouveaux modules ainsi qu'avec les versions les plus récentes des modules.

La procédure d'actualisation est décrite pour les types de fichiers suivants :

  • Fichier HSP 
  • Fichier GSD pour PROFIBUS
  • Fichier GSDML pour PROFINET

Indication
Souvent, des informations concernant les nouveaux modules du catalogue se trouvent dans les Hotfixes ou les Service Packs. Assurez vous que vous utilisez à tout moment la version à jour de STEP 7.

  Instructions pour l'actualisation ( 1664 KB )

Mots-clés complémentaires
CPU, PROFIBUS, PROFINET, STEP7, STEP, téléchargement, mise à jour, modules, fichier de description générique, fichier GSD, Hardware, Support, Package, version, versions, HWConfig, HW-Config, Configuration matérielle

 ID contribution:29594775   Date:2012-11-05