|
Anleitung:
Es ist nicht möglich, zwei unterschiedliche STEP 7 Versionen unter dem selben Betriebssystem auf einem Rechner laufen zu lassen. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass eventuell eine frühere STEP 7 Version nicht mit dem aktuellen Betriebssystem kompatibel ist, oder dass die aktuelle STEP 7 Version nicht mit dem Betriebssystem kompatibel ist, unter dem die frühere STEP 7 Version installiert ist. Zum Beispiel bei den beiden STEP 7 Versionen V5.1 und V5.3 ist unter Windows XP SP2 nur die V5.3 freigegeben.
Sollten Sie aber trotzdem zwei STEP 7 Versionen auf unterschiedlichen Laufwerken auf einem Rechner installiert haben, so erscheint beim Öffnen des SIMATIC Managers die Meldung:
- "S7upaapx.exe: Die DynamicLinkLibrary S7upddlx.dll konnte nicht gefunden werden".
Obwohl der SIMATIC Manager anschließend noch gestartet werden kann, empfehlen wir die komplette Deinstallation beider STEP 7 Versionen. Hierbei müssen Sie auch die Registry-Einträge löschen. Wir empfehlen Ihnen hierzu den FAQ "Komplette Deinstallation von STEP 7 inklusive aller Softwarepakete", den Sie unter der Beitrags-ID: 189025 finden.
Abhilfe:
Es gibt die Möglichkeit über ein Double-Bootsystem zwei Betriebssysteme auf einem Rechner zu installieren. Somit wäre es möglich, zwei unterschiedliche STEP 7 Versionen auf einem Rechner laufen zu lassen. Weitere Informationen zur Einrichtung eines Dualboot Systems finden Sie in unserem Beitrag: 18984531.
|