|
Descripción: En el siguiente artículo se describe cómo se puede crear un enlace directo entre un panel HMI y un convertidor de frecuencia.
Por favor, siga la instrucciones indicadas en el siguiente archivo PDF.
direct_connection_HMI_frequency_converter_e.pdf ( 1584 KB )
Advertencia:
Las unidades de control del SINAMICS S120 (CU230P-2, CU240B-2 y CU240E-2) no soportan el funcionamiento descrito.
Información adicional En el soporte online se dispone de información adicional al respecto, dentro de los siguientes enlaces.
| Producto |
Enlace directo
Convertidor de frecuencia/HMI |
Convertidor de frecuencia
Listas de fallo para HMI |
| WinCC (TIA Portal) |
58522638 |
47520881 |
| WinCC flexible |
Este artículo |
Indicación sobre la seguridad Las funciones y soluciones descritas en este artículo se limitan principalmente a la implementación de la tarea de automatización. Por favor, tenga en cuenta tomar las correspondientes medidas de protección respecto a la seguridad en Internet, al conectar su instalación con otras partes de la instalación, la red de la empresa o Internet. Información adicional al respecto está disponible en la página del Customer Support con número ID 50203404.
|