|
Beschreibung WinCC flexible 2008 verwendet als integrierte Datenbank die Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Sie wird standardmäßig mit WinCC flexible 2008 ES installiert.
Eine fehlerhafte oder beschädigte Datenbankinstallation kann vielfältige Ursachen haben.
Wenn die Installation oder Konfiguration des Microsoft SQL Server 2005 Express Edition nicht erfolgreich war oder beschädigt wurde (z.B. durch eine andere Installation), dann reicht es in der Regel aus, den Microsoft SQL Server 2005 Express neu zu installieren bzw. zu konfigurieren.
Inhalt
- Installationsprobleme des MS SQL-Server 2005 Express
1.1 Installation des SQL-Servers von WinCC V7.0 nicht möglich
1.2 Installation des SQL-Servers von WinCC V6.2 nicht möglich
1.3 Nachinstallation des SQL-Servers
1.4 Bei Installationsproblemen vom Microsoft SQL Server 2005 Express bei WinCC flexible 2008
- Bekannte Probleme des MS SQL-Servers 2005 Express mit WinCC flexible
2.1 Abbruch beim Erstellen oder Öffnen eines WinCC flexible-Projekts
2.2 Abbruch beim Erstellen oder Öffnen eines WinCC flexible-Projekts
über die Remote Desktop Verbindung
1. Installationsprobleme des Microsoft SQL-Server 2005 Express
| Nr. |
Vorgehensweise |
| 1.1 |
Installation des SQL-Servers von WinCC V7.0 nicht möglich
Beschreibung
Der SQL-Server von WinCC V7.0 lässt sich nicht installieren.
Mögliche Ursache WinCC flexible Start-Center ist aktiviert.
Abhilfe
Den SQL-Server von WinCC V7.0 können Sie nur installieren, wenn das WinCC flexible Start-Center deaktiviert ist.
Vorgehensweise
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol
in der Taskbar Notification Area, dem so genannten Tray-Bereich der Task-Leiste.
- Klicken Sie dann auf "SIMATIC WinCC flexible Auto Start > Deaktivieren."
Hinweis Was zu beachten ist, wenn Sie Microsoft SQL-Server 2005 auf einen PC mit mehreren Prozessoren oder Kernen betrieben,finden Sie unter der Beitrags-ID: 59703368. |
| 1.2 |
Installation des SQL-Servers von WinCC V6.2 nicht möglich
Beschreibung
Der SQL-Server von WinCC V6.2 lässt sich nicht installieren.
Mögliche Ursache
Zum Beispiel durch Einflüsse anderer SQL-Instanzen
Abhilfe
Den SQL-Server von WinCC V6.2 können Sie nur installieren, wenn
die WinCC flexible Instanz der Microsoft SQL Server 2005 Express Edition deinstalliert wurde.
Vorgehensweise Weitere Informationen und Hinweise zur Vorgehensweise finden Sie unter der Beitrags-ID: 30576253.
Hinweis Was zu beachten ist, wenn Sie Microsoft SQL-Server 2005 auf einen PC mit mehreren Prozessoren oder Kernen betrieben,finden Sie unter der Beitrags-ID: 59703368. |
| 1.3 |
Nachinstallation des SQL-Servers
Beschreibung Der SQL-Server muss eine Nachinstallation ausführen.
Mögliche Ursache Zum Beispiel durch Einflüsse anderer SQL-Instanzen
Abhilfe
Nachinstallation ausführen.
Vorgehensweise
- Legen Sie die Produkt-DVD ein.
- Starten Sie die Datei "setup.exe" im Verzeichnis CD_1.
- Führen Sie die Installation aus.
- Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung - ändern Sie jedoch nicht die Voreinstellung in den anderen Dialogen.
- Starten Sie nach der Installation den PC neu.
|
| 1.4 |
Bei Installationsproblemen vom Microsoft SQL Server 2005 Express bei WinCC flexible 2008
Beschreibung Deinstallation des SQL Server und eine neue Installation des SQL Servers über das WinCC flexible Setup.
Mögliche Ursache Die Benutzerdaten des Microsoft SQL Server 2005 Express sind möglicherweise beschädigt.
Abhilfe
Deinstallation des SQL Server und eine neue Installation des SQL Servers
Vorgehensweise
- Deinstallieren Sie der folgenden Einträge über "Systemsteuerung" > "Software"
"Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (WINCCFLEXEPRESS)"
"Microsoft SQL Server Native Client"
"Microsoft SQL VSS Writer"
"Microsoft SQL Server Setup Support Files (English)"
- Starten Sie die Reparaturinstallation von WinCC flexible über "Systemsteuerung" > "Software" >"WinCC flexible 2008" "ändern" >"Programm reparieren"
Das Setup erkennt, dass der SQL Server fehlt und installiert den SQL Server wieder.
- Führen Sie einen Neustart ihres Betriebssytems durch.
- Starten Sie WinCC flexible und legen Sie ein neues Projekt an.
Hinweis Wenn WinCC V11(TIA Portal) installiert ist, muss auch hier eine Reparaturinstallation durchgeführt werden, weil durch die oben beschriebene Deinstallation die Instanz des SQL Servers von WinCC V11 auch entfernt wurde. |
2. Bekannte Probleme des MS SQL-Servers 2005 Express mit WinCC flexible
| Nr. |
Vorgehensweise |
| 2.1 |
Abbruch beim Erstellen oder Öffnen eines WinCC flexible-Projekts
Beschreibung
Das Erstellen oder Öffnen eines Projekts wird mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
Hinweis
Siehe auch 2.2 bei einer Remote Desktop Verbindung!
Mögliche Ursache Die Benutzerdaten des Microsoft SQL Server 2005 Express Edition sind möglicherweise beschädigt bzw. passen nicht mehr zur installierten Instanz.
Abhilfe
Löschen Sie die Ordner mit Benutzerdaten der WINCCFLEXEXPRESS-Instanz.
Vorgehensweise
- Beenden Sie WinCC flexible 2008.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol
in der Taskbar
"Notification Area", dem so genannten Tray-Bereich der Taskleiste.
- Klicken Sie dann auf "SIMATIC WinCC flexible Auto Start > Beenden."
- Öffnen Sie den Windows Explorer.
- Geben Sie in die Adress-Leiste des Windows Explorer den untenstehenden Pfad inklusive Umgebungsvariable ein und löschen Sie den kompletten Ordner "WINCCFLEXEXPRESS":
Windows XP
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Microsoft SQL Server Data\WINCCFLEXEXPRESS
bzw.
%USERPROFILE%\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Microsoft SQL Server Data\WINCCFLEXEXPRESS
Windows Vista
%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Microsoft SQL Server Data\WINCCFLEXEXPRESS
  Bild 01 - Environment-Variable + Pfad
Windows 7
%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Microsoft SQL Server Data\WINCCFLEXEXPRESS
Hinweis:
Mit der Umgebungsvariable "%USERPROFILE%" wird das Verzeichnis des angemeldeten Benutzers dynamisch geöffnet. |
| 2.2 |
Abbruch beim Erstellen oder Öffnen eines WinCC flexible-Projekts über die Remote Desktop Verbindung
Beschreibung
Das Erstellen oder Öffnen eines Projekts wird mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
Hinweis
Siehe auch 2.1!
Mögliche Ursache
Der Microsoft SQL Server 2005 Express Edition ist auf einem Windows XP SP2 basierten Computer installiert. Der Benutzer versucht über Remote zuzugreifen. Die Verbindung schlägt fehl.
Abhilfe
Installieren Sie das entsprechende Microsoft Hotfix für Ihr Betriebssystem.
Vorgehensweise
Dieser Fehler wird mit dem Hotfix "KB896613" von Microsoft, der unter dem folgenden Link heruntergeladen werden kann, behoben:
Englisch: http://support.microsoft.com/kb/896613/en-us
Deutsch: http://support.microsoft.com/kb/896613/de |
Ergänzende Suchbegriffe
SQL-Express
|