Mostrar lista de artículos
WinCC flexible ES -- Ajustar entorno de desarrollo -- Instalar y actualizar software
¿Qué disposiciones de seguridad ayudan frente a los accesos no autorizados a sistemas de PC con WinCC flexible?
Herramienta de compatibilidad para las tecnologías de automatización y accionamientos
¿Con qué versiones se puede seleccionar el MP377 15" Touch Daylight Readable como panel de operador?
¿Por qué no se pueden seleccionar en el cargador runtime los idiomas instalados en un PC runtime?
¿Porqué, después de la instalación o desinstalación del WinCC flexible, no se dispone de algunas fuentes de caracteres en el STEP 7 Basic V10.5?
¿Cómo se realiza una actualización del sistema operativo (OS update) en los paneles de operador?
¿Por qué no se puede instalar el SQL-Server del WinCC V6.2 o el WinCC V6.2 + SP2 tras la instalación del WinCC flexible 2008?
¿Qué motivos pueden provocar que no se instale correctamente el Microsoft SQL Server 2005 Express o por qué se produce una interrupción al crear o abrir un proyecto de WinCC flexible 2008?
¿Qué soluciones hay para trabajar con diferentes versiones del WinCC flexible?
¿Qué puede hacer que la instalación se cancele o se impida el correcto arranque del WinCC flexible?
¿Dónde se pueden conseguir los HSP (Hardware Support Packages) para el WinCC flexible?
¿Qué motivo puede haber para que no estén o no se puedan seleccionar todos los idiomas de pantalla?
¿Qué motivos pueden provocar una instalación errónea del MSDE (Microsoft Database Engine)?
¿Qué motivos pueden haber para que no arranque el programa de SETUP de la instalación del WinCC flexible?
¿Cómo se puede resolver el motivo que origina el aviso "Por favor, realice un rearranque antes de instalar programas adicionales"?
¿Cómo se puede desinstalar el WinCC flexible 2004?
¿Cómo se realiza la instalación del ProAgent bajo el SIMATIC WinCC flexible?
¿Por qué ya no se puede arrancar ProTool desde STEP 7 después de haber instalado WinCC flexible?
¿Qué compatibilidad existe entre SIMATIC WinCC flexible 2008, 2007, 2005 y 2004?
¿Cómo se instala el WinCC flexible desde el disco duro?
WinCC -- Ajustar entorno de desarrollo -- Instalar y actualizar software
¿Qué motivos pueden provocar que no se instale correctamente el Microsoft SQL Server 2005 Express o por qué se produce una interrupción al crear o abrir un proyecto de WinCC flexible 2008?
¿Por qué se reciben errores durante la instalación de un Upgrade en el WinCC versión V7.0 + SP2?
¿Por qué no se deben instalar las actualizaciones de seguridad KB2467174, KB2467175, KB2465361 y KB2465367 de Microsoft en el WinCC, PCS 7 o WinCC Professional V11?
¿De qué parches de seguridad de Microsoft ("Security Patches" y "Critical Patches") se ha probado su compatibilidad con SIMATIC WinCC?
¿Cómo se puede cambiar al idioma inglés el software Microsoft SQL Server Management Studio Express, dentro de un sistema completo HMI IPC 477C con WinCC V7.0 + SP1?
¿Por qué se interrumpe la instalación del Microsoft SQL Server 2005?
¿Por qué no se puede instalar el SQL-Server del WinCC V6.2 o el WinCC V6.2 + SP2 tras la instalación del WinCC flexible 2008?
¿Cómo se instala el WinCC V7.0 en un sistema operativo MUI, cuando el idioma ajustado en Windows no es inglés?
¿Qué se puede hacer cuando falla la instalación del Security Patch KB929046 con el Windows Server 2003 R2 + SP2?
¿Porqué en la instalación del componente "Microsoft Message Queuing" no se activa el componente inferior "Common"?
Wie kann eine WinCC Installation durchgeführt werden, während der Rechner in einer Domäne angemeldet ist?
¿Porqué se interrumpe la instalación de los "Servicios del Microsoft Message Queuing" y se indica un aviso de fallo?
¿Qué diferencia existe entre una Upgrade y un Update?
¿Cómo se actualizan las opciones del WinCC V6.1?
¿Cómo se actualiza del WinCC V6.0 al WinCC V6.0 SP3?
¿Cómo se migran los proyectos del WinCC V4.x al WinCC V6.x o WinCC V7.x?
Wie erhalte ich regelmäßige Updates zu den aktuellen WinCC Versionen?
¿Qué ajustes hay que realizar cuando se debe utilizar un monopuesto redundante con Microsoft Windows XP + SP2?
¿Cómo se pueden analizar los errores en la instalación del WinCC?
¿Porqué se interrumpe el SETUP del SIMATIC WinCC en el componente ACE (Active Communication Environment)?
¿Cómo hay que proceder cuando falla la instalación del Microsoft SQL Server?
Falta la librería SQLUNIRL.dll en la instalación del SIMATIC WinCC V6
¿Por qué se indica que el SQL Server 2000 + SP3 no está disponible, al instalar el WinCC V6.0 + SP3, a pesar de que está instalado?
¿Qué motivos pueden provocar que no se instale correctamente el Microsoft SQL Server 2005 Express o por qué se produce una interrupción al crear o abrir un proyecto de WinCC flexible 2008?
Referencia:

Descripción
WinCC flexible 2008 utiliza Microsoft SQL Server 2005 Express Edition como base de datos integrada. WinCC flexible 2008 ES lo instala de forma estándar.

Una instalación errónea o defectuosa de la base de datos puede ser debida a múltiples motivos.

Si la instalación o configuración del Microsoft SQL Server 2005 Express no se realizó correctamente o ha sido dañada (por ejemplo, por medio de otra instalación), normalmente es suficiente con instalar o configurar de nuevo el Microsoft SQL Server 2005 Express.

Contenido

  1. Problemas de instalación del MS SQL Server 2005 Express

    1.1 No es posible la instalación del SQL Server del WinCC V7.0
    1.2 No es posible la instalación del SQL Server del WinCC V6.2
    1.3 Instalación a posteriori del SQL Server

          1.4 En caso deproblemas de instalación del Microsoft SQL Server 2005 Express en el WinCC flexible 2008

 

2.    Problemas conocidos del MS SQL Server 2005 Express con el WinCC flexible
        2.1 Interrupción al crear o abrir un proyecto de WinCC flexible
        2.2 Interrupción al crear o abrir un proyecto de WinCC flexible a través de la conexión remota con el escritorio

1. Problemas de instalación del MS SQL Server 2005 Express
 
Procedimiento
1.1 No es posible la instalación del SQL Server del WinCC V7.0

Descripción
El SQL-Server del WinCC V7.0 no se puede instalar.

Posible motivo
WinCC flexible Start Center está activado.

Remedio
El SQL Server del WinCC V7.0 sólo se puede instalar si el WinCC flexible StartCenter está desactivado.

Procedimiento

  • Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el símbolo de la barra de tareas "Notification Area", dentro de la denominada zona de bandeja de la barra de tareas.
  • Haga clic ahora en la opción "SIMATIC WinCC flexible Auto Start -> Desactivar."

Advertencia
Lo que hay que tener en cuenta cuando Microsoft SQL Server 2005 funciona en un PC con varios procesadores o núcleos, está disponible en la página del Customer Support con número ID 59703368.

1.2 No es posible la instalación del SQL Server del WinCC V6.2

Descripción
El SQL-Server del WinCC V6.2 no se puede instalar.

Posible motivo
Por ejemplo, debido a influencias de otras instancias SQL

Remedio
El SQL-Server del WinCC V6.2 sólo se puede instalar cuando se ha desinstalado la instancia de WinCC flexible para el Microsoft SQL Server 2005 Express Edition.

Procedimiento
Información e indicaciones adicionales sobre el procedimiento están disponibles en la página del Customer Support con número ID  30576253.

Advertencia
Lo que hay que tener en cuenta cuando Microsoft SQL Server 2005 funciona en un PC con varios procesadores o núcleos está disponible en la página del Customer Support con número ID 59703368.

1.3 Instalación a posteriori del SQL Server

Descripción
El SQL Server tiene que realizar una instalación a posteriori.

Posible motivo
Por ejemplo, debido a influencias de otras instancias SQL

Remedio
Realice la instalación a posteriori.

Procedimiento

  • Inserte el DVD del producto.
  • Arranque el archivo "setup.exe" en el directorio CD_1.
  • Realice la instalación.
  • Acepte el contrato de licencia, pero no modifique los preajustes en los otros diálogos.
  • Rearranque el PC de nuevo tras la instalación.
1.4 En caso de problemas de instalación del Microsoft SQL Server 2005 Express en el WinCC flexible 2008

Descripción
Desinstalación del SQL Server y una nueva instalación del mismo a través del programa de instalación del WinCC flexible.  

Posible motivo
Posiblemente estén dañados los datos de usuario del Microsoft SQL Server 2005 Express.

Remedio
Desinstalación del SQL Server y una nueva instalación del mismo. 

Procedimiento

  • Desinstale las siguientes entradas desde la opción "Panel de control -> Software"
    "Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (WINCCFLEXEPRESS)"
    "Microsoft SQL Server Native Client"
    "Microsoft SQL VSS Writer"
    "Microsoft SQL Server Setup Support Files (inglés)"
  • Arranque la instalación de reparación del WinCC flexible desde la opción "Panel de control -> Software -> Modificar WinCC flexible 2008 > Reparar programa"
    El programa de instalación reconoce que falta el SQL Server y lo instala de nuevo.
  • Realice un rearranque del sistema operativo.
  • Arranque el WinCC flexible y cree un nuevo proyecto.

Advertencia
Si el WinCC V11(TIA Portal) está instalado, también hay que realizar una instalación de reparación, ya que por motivo de la desinstalación anteriormente descrita se ha eliminado la instancia del SQL Server del WinCC V11.

2. Problemas conocidos del MS SQL-Servers 2005 Express con el WinCC flexible
 
Procedimiento
2.1 Interrupción al crear o abrir un proyecto de WinCC flexible

Descripción
La creación o apertura de un proyecto se interrumpe con un aviso de fallo.

Advertencia
Consulte también el punto 2.2 si se tiene un enlace remoto al escritorio.

Posible motivo
Los datos de usuario del Microsoft SQL Server 2005 Express Edition está posiblemente dañados o ya no se corresponden con la instancia instalada.

Remedio
Borre la carpeta con los datos de usuario de la instancia WINCCFLEXEXPRESS.

Procedimiento

  • Cierre el WinCC flexible 2008.
  • Haga clic con el botónderecho del ratón sobre el símbolo de la barra de tareas "Notification Area", dentro de la denominada zona de bandeja de la barra de tareas.
  • Haga clic ahora en la opción "SIMATIC WinCC flexible Auto Start -> Cerrar."
  • Abra el explorador de Windows.
  • Indique en la barra de direccionamiento del explorador de Windows la ruta indicada debajo (incluyendo la variable de entorno) y borre toda la carpeta "WINCCFLEXEXPRESS":

    Windows XP
    %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Microsoft SQL Server Data\WINCCFLEXEXPRESS

    o bien

    %USERPROFILE%\Configuración local\Datos de aplicación\Microsoft\Microsoft SQL Server Data\WINCCFLEXEXPRESS

    Windows Vista
    %USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Microsoft SQL Server Data\WINCCFLEXEXPRESS


Bild 01 - Environment-Variable + Pfad

Windows 7
%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Microsoft SQL Server Data\WINCCFLEXEXPRESS

Advertencia
Con la variable de entorno "%USERPROFILE%", se abre dinámicamente la carpeta del usuario registrado actualmente.

2.2 Interrupción al crear o abrir un proyecto de WinCC flexible a través de la conexión remota con el escritorio

Descripción
La creación o apertura de un proyecto se interrumpe con un aviso de fallo.

Advertencia
Consulte también el punto 2.1.

Posible motivo
El Microsoft SQL Server 2005 Express Edition se ha instalado en un PC con Windows XP + SP2. El usuario intenta acceder remotamente. El enlace falla.

Remedio
Instale el Microsoft Hotfix correspondiente para el sistema operativo.

Procedimiento
Este fallo se resuelve con el Hotfix "KB896613" de Microsoft, que se puede descargar desde el siguiente enlace:

Inglés: http://support.microsoft.com/kb/896613/en-us
Alemán: http://support.microsoft.com/kb/896613/de

Conceptos de búsqueda ampliados
SQL Express

 Nr. de identificación (ID):29420407   Fecha:2012-09-24