|
Description:
Il est possible d'utiliser des attributs système pour affecter les propriétés PCS 7.
Attributs système des blocs: Il est possible d'affecter des attributs système aux blocs. Il faut déclarer ces attributs directement après la définition en début de bloc.
Par exemple, l'attribut "S7_m_c : =..." détermine l'affectation par défaut des instances du type de bloc en regard de l'IHM.
Si la valeur est "true", toutes les instances disposeront alors du comportement IHM tel que spécifié par les attributs systèmes des paramètres.
Si la valeur est "false", toutes les instances auront alors un comportement par défaut inactif vis à vis de l'IHM. L'utilisateur peut alors spécifier le comportement IHM pour chaque instance.
Exemple :
FUNCTION_BLOCK FB576
TITLE = ‘AND operation’
{ S7_m_c : = ‘true’} //
//Commentaire de bloc
//
VERSION : ‘1.0’
:
END_FUNCTION_BLOCK
Attributs système des paramètres : Il est aussi possible d'affecter des attributs système aux paramètres d'entrée et de sortie du bloc (input, output et in-out). Il faut affecter ces attributs système des paramètres au niveau de la déclaration même des paramètres d'entrée et de sortie (input, output et in-out) du bloc. Une désignation peut comporter jusqu'à 24 caractères.
Exemple :
Chaque paramètre qui doit être contrôlé et commandé par l'opérateur au niveau de WinCC doit avoir l'attribut "S7_m_c := true". Dans cet exemple les entrées "E1" et "E3" doivent être contrôlées et commandées par l'opérateur au niveau de WinCC :
// Paramètres de Bloc
VAR_INPUT
// Paramètres d'entrées (Input)
E1 { S7_m_c:=‘true’} : BOOL:=1;
E2 : BOOL:=1;
E3 { S7_m_c:=‘true’} : BOOL:=1;
:
END_FUNCTION_BLOCK
Note :
Les différents attributs possibles et leur description sont disponibles dans l'aide en ligne du SIMATIC Manager sous "Aide > Rubriques d'aide > Attributs pour Blocs et Paramètres > Attributs Système".
En cas d'insertion de blocs de bibliothèques système modifiées ( par ex. après un changement de version ) dans un projet existant, il faut "synchroniser les attributs" selon vos souhaits avant l'insertion des blocs.
|