Konfigurationshinweis: Wenn Sie ProTool oder WinCC flexible auf Ihrem Projektierungsrechner installiert haben, dann sind die GSD-Dateien der damit projektierbaren Bediengeräte auf dem Projektierungsrechner bereits installiert.
Inhalt:
- Informationen zu GSD-Dateien
1.1 Sprachabhängige und -unabhängige GSD-Dateien
1.2 GSD-Dateien für SIMATIC Bediengeräte
- Ablagepfade der GSD-Dateien
2.1 GSD-Dateien für DP-Direkttatsten
2.2 GSD-Dateien für S5-Kommunikation über Profibus DP
- Zuordnung und Verwendung der GSD-Dateien
3.1 GSD-Dateien für DP-Direkttasten
3.2 GSD-Dateien für S5-Kommunikation über Profibus DP
- GSD-Dateien für Push Button Panels
- Download von HMI GSD-Dateien
- Link zu den GSDML-Dateien für Profinet IO
1. Informationen zu GSD-Dateien
In den GSD-Dateien (Gerätestammdaten-Dateien) sind die charakteristischen Kommunikationsmerkmale eines PROFIBUS-Gerätes enthalten. Die GSD-Dateien erhalten bei der Profibus Nutzerorganisation nach der Zertifikation eine Identnummer.
1.1 Sprachabhängige und -unabhängige GSD-Dateien Bei GSD-Dateien für Profibus DP unterscheidet man zwischen sprachabhängigen und -unabhängigen GSD-Dateien. Die sprachunabhängigen GSD-Dateien sind durch die Extension "*.gsd" definiert. Sprachabhängige GSD-Dateien charakterisieren sich durch die sprachbezogene Extension der GSD-Datei.
| Nr. |
Extension |
Sprache |
| 1 |
*.gsg |
deutsch |
| 2 |
*.gse |
englisch |
| 3 |
*.gsf |
französisch |
| 4 |
*.gsi |
italienisch |
| 5 |
*.gss |
spanisch |
Tabelle 01 - Extensionen sprachabhängiger GSD-Dateien
1.2 GSD-Dateien für SIMATIC Bediengeräte
Für SIMATIC Bediengeräte gibt zwei unterschiedliche GSD-Dateien. Diese GSD-Dateien unterscheiden sich nicht im Namen aber in der Anwendung.
Es gibt GSD-Dateien für:
- DP-Direkttasten bei S7-Steuerungen
- die S5-Kommunikation über Profibus-DP
Der Inhalt einer GSD-Datei kann mit einem Textverarbeitungsprogramm zum Beispiel "Notepad" verifiziert werden. Die beiden gleichnamigen GSD-Dateien unterscheiden sich durch die benutzerdefinierten Module. Wenn u.a. die Module "Class B tiny" und "Class B small" enthalten sind, dann handelt es sich um die GSD-Datei für die S5-Kommunikation über Profibus DP.
2. Ablagepfade der GSD-Dateien Für die SIMATIC Panels gibt es zwei unterschiedliche GSD-Dateien. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Punkt 1.2.
2.1 GSD-Dateien für DP-Direkttasten Wenn zusätzlich zu ProTool oder WinCC flexible der STEP 7 Manager auf dem Projektierungsrechner erfolgreich installiert wurde, dann sind die GSD-Dateien für die DP-Direkttasten bereits im Hardware-Katalog in der HW-Konfig des STEP 7 Managers enthalten. Eine zusätzlich Installation ist nicht erforderlich!
2.2 GSD-Dateien für S5-Kommunikation über Profibus DP
Für die S5-Kommunikation über Profibus DP müssen Sie die benötigten GSD-Dateien zu Ihrer Konfigurations-Software (zum Beispiel: COM-Profibus) hinzufügen.
Die GSD-Dateien der SIMATIC Bediengeräte für die S5-Kommunikation über Profibus DP finden Sie unter einem der folgenden Pfaden auf Ihrem PC installiert:
ProTool:
C:\Program Files\Siemens\PROTOOL\PLCProg\GSD
oder
C:\Programme\Siemens\PROTOOL\PLCProg\GSD
WinCC flexible:
C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Support\PlcProg\GSD
oder
C:\Programme\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Support\PlcProg\GSD
3.Zuordnung und Verwendung der GSD-Dateien
Für die SIMATIC Panels gibt es zwei unterschiedliche GSD-Dateien. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Punkt 1.2.
3.1 GSD-Dateien für DP-Direkttasten Die GSD-Dateien für DP-Direkttasten haben die gleiche Bezeichnung inklusive Extension, wie in der untenstehenden Tabelle - siehe 3.2 - gelistet.
3.2 GSD-Dateien für S5-Kommunikation über Profibus DP
Nach der erfolgreichen Installation von ProTool oder WinCC flexible stehen diese GSD-Dateien für die S5-Kommunikation über Profibus für folgende Bediengeräte auf Ihrem Projektierungsrechner zur Verfügung:
| Bediengerät |
GSD-Datei |
Pfad unter |
| OP5 |
si058020.gsd |
ProTool |
OP7 DP
OP17 DP |
si078020.gsd |
ProTool |
OP7 DP 12
OP17 DP 12 |
si078040.gsd |
ProTool |
TD10
TD20
OP20 |
si108020.gsd |
ProTool |
| OP15 |
si158020.gsd |
ProTool |
| TD17 |
si178040.gsd |
ProTool |
OP25
OP35 |
si258020.gsd |
ProTool |
OP27
OP37
TP27
TP37 |
si278040.gsd |
ProTool |
TP170B
OP170B
Mobile Panel 170 |
Siem80B3.gsd |
ProTool & WinCC flexible |
| MP370 |
Siem80BE.gsd |
ProTool & WinCC flexible |
MP270B
OP270
TP270 |
Siem80E4.gsd |
ProTool & WinCC flexible |
| PC |
Siem8076.gsd |
ProTool & WinCC flexible |
| OP 37/PRO |
Siem8077.gsd |
ProTool |
| MP270 |
Siem8078.gsd |
ProTool & WinCC flexible |
OP77B
OP177B
TP177B
Mobile Panel 177 |
Siem8107.gsd |
WinCC flexible |
OP277
TP277
MP277
Mobile Panel 277 |
Siem813F.gsd |
WinCC flexible |
| MP377 |
Siem815A.gsd |
WinCC flexible |
Hinweis:
Auf dem Rechner sind nur die GSD-Dateien vorhanden, die mit der installierten Engineering Software projektierbar sind.
4. GSD-Dateien für Push Button Panels Die nachfolgend aufgelisteten Links zu den GSD-Dateien sind sowohl für die Kommunikation zur S5- als auch zur S7-Steuerungen über Profibus DP verwendbar. Die GSD-Dateien für Push-Button Panels sind im Link für die Handbücher unter dem kleinen Diskettensymbol zu finden:
| Bediengeräte |
Beitrags-ID |
Push Button Panel PP 7
Push Button Panel PP 17-I
Push Button Panel PP 17-II |
1142916 |
| Bediengerät PP 17-I PROFIsafe |
21913151 |
Hinweis: Informationen zu GSD-Dateien Push Button Panels für Profinet finden Sie unter folgender Beitrags-ID: 29339880.
5. Download von HMI GSD-Dateien Die GSD-Dateien für die S5-Kommunikation stehen unter der Beitrags-ID 39329178 als Download zur Verfügung.
6. Link zu den GSDML-Dateien für Profinet IO Informationen zu den GSDML-Dateien für Profinet IO finden Sie unter folgender Beitrags-ID 29339880.
Suchbegriffe: Geräte-Stammdaten-Datei, General Station Description
|