Informations de configuration : Si vous avez installéProTool ou WinCC flexible sur votre PC de configuration, alors les fichiers GSD des pupitres à configurer sont déjà installés sur le PC de configuration.
Sommaire:
- Informations des fichiers GSD
1.1 Fichiers GSD dépendants et indépendants de la langue
1.2 Fichiers GSD pour les pupitres opérateurs SIMATIC
- Chemin de stockage des fichiers GSD
2.1 Fichiers GSD pour les touches directes DP
2.2 Fichiers GSD pour la communication S5 sur Profibus DP
- Affectation et utilisation des fichiers GSD
3.1 Fichiers GSD pour les touches directes DP
3.2 Fichiers GSD pour la communication S5 sur Profibus DP
- Fichiers GSD pour Push Button Panels
- Téléchargement de fichiers GSD HMI
- Lien vers les fichiers GSDML pour Profinet IO
1. Informations des fichiers GSD
les fichiers GSD (General Station Description) contiennent les caractéristiques de communication d'un appareil PROFIBUS. Les fichiers GSD reçoivent un numéro d'identification auprès de l'organisation des utilisateurs Profibus après leur certification.
1.1 Fichiers GSD dépendants et indépendants de la langue Parmi lesfichiers GSD pour Profibus DP, on différencie les fichiers GSD dépendants et les fichiers GSD indépendants de la langue. Les fichiers GSD indépendants de la langue sont définis par l'extension "*.gsd". Les fichiers GSD dépendants de la langue se caractérisent par une extension linguistique.
| Nr. |
Extension |
Langue |
| 1 |
*.gsg |
allemand ( german) |
| 2 |
*.gse |
anglais (englisch) |
| 3 |
*.gsf |
français |
| 4 |
*.gsi |
italien |
| 5 |
*.gss |
espagnol (spanisch) |
Tabelle 01 - Extensions des fichiers GSD dépendants de la langue
1.2 Fichiers GSD pour les pupitres opérateurs SIMATIC
Pour les pupitres opérateurs SIMATIC, il y a deux fichiers GSD différents. Ces fichiers GSD ne se différencient pas par le nom mais par leur utilisation.
Il y a des fichiers GSD pour:
- les touches directes DP avec les automates S7
- la communication S5 sur Profibus-DP
Le contenu d'un fichier GSD peut être vérifié avec un programme de traitement de texte par exemple "Notepad". Les deux fichiers GSD du même nom se distinguent par les modules définis par l'utilisateur. Si entre autres les modules "Class B tiny" et "Class B small" sont contenus dans le fichier, il s'agit du fichier GSD pour la communication S5 sur Profibus-DP
2. Chemin de stockage des fichiers GSD Pour les pupitres opérateurs SIMATIC il y a deux fichiers GSD différents. Vous trouverez les informations sous le point 1.2.
2.1 Fichiers GSD pour les touches directes DP Si en plus de ProTool ou de WinCC flexible, STEP 7 Manager a été installé avec succès sur l'ordinateur de configuration, alors les fichiers GSD pour les touches directes DP sont déjà présents dans le catalogue matériel de HW-Config de STEP 7 Manager. Une installation supplémentaire n'est donc pas nécessaire!
2.2 Fichiers GSD pour la communication S5 sur Profibus DP
Pour la communication S5 sur Profibus DP, vous devez insérer les fichiers GSD nécessaires pour votre logiciel de configuration ( par exemple : COM-Profibus ).
Vous trouverez les fichiers GSD des pupitres opérateurs SIMATIC pour la communication S5 sur Profibus DP dans votre PC sous les chemins suivants :
ProTool:
C:\Program Files\Siemens\PROTOOL\PLCProg\GSD
ou
C:\Programme\Siemens\PROTOOL\PLCProg\GSD
WinCC flexible:
C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Support\PlcProg\GSD
ou
C:\Programme\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Support\PlcProg\GSD
3.Affectation et utilisation des fichiers GSD Pour les pupitres opérateurs SIMATIC il y a deux fichiers GSD différents. Vous trouverez les informations sous le point 1.2.
3.1 Fichiers GSD pour les touches directes DP Les fichiers GSD pourles touches directes DP ont la même dénomination y compris l'extension, que les fichiers listés dans le tableau ci-dessous ( voir le point 3.2 ).
3.2 Fichiers GSD pour la communication S5 sur Profibus DP
Après une installation réussie de ProTool ou de WinCC flexible, les fichiers GSD pour la communication S5 sur Profibus pour les pupitres opérateurs suivants sont disponibles sur votre PC de configuration :
| Pupitres opérateurs |
fichier GSD |
Chemin sous |
| OP5 |
si058020.gsd |
ProTool |
OP7 DP
OP17 DP |
si078020.gsd |
ProTool |
OP7 DP 12
OP17 DP 12 |
si078040.gsd |
ProTool |
TD10
TD20
OP20 |
si108020.gsd |
ProTool |
| OP15 |
si158020.gsd |
ProTool |
| TD17 |
si178040.gsd |
ProTool |
OP25
OP35 |
si258020.gsd |
ProTool |
OP27
OP37
TP27
TP37 |
si278040.gsd |
ProTool |
TP170B
OP170B
Mobile Panel 170 |
Siem80B3.gsd |
ProTool & WinCC flexible |
| MP370 |
Siem80BE.gsd |
ProTool & WinCC flexible |
MP270B
OP270
TP270 |
Siem80E4.gsd |
ProTool & WinCC flexible |
| PC |
Siem8076.gsd |
ProTool & WinCC flexible |
| OP 37/PRO |
Siem8077.gsd |
ProTool |
| MP270 |
Siem8078.gsd |
ProTool & WinCC flexible |
OP77B
OP177B
TP177B
Mobile Panel 177 |
Siem8107.gsd |
WinCC flexible |
OP277
TP277
MP277
Mobile Panel 277 |
Siem813F.gsd |
WinCC flexible |
| MP377 |
Siem815A.gsd |
WinCC flexible |
Note:
Sur le PC sont disponibles seulement les fichiers GSD, qui sont configurables avec le logiciel d'Engineering installé.
4. Fichiers GSD pour Push Button Panels Les liens listés ci-dessous vers les fichiers GSD sont utilisables aussi bien pour la communication S5 que pour les automates S7 par Profibus DP. Les fichiers GSD pour les Push-Button Panels sont à rechercher dans le lien pour les manuels sous le petit symbole de disquette :
| Pupitres opérateurs |
Contribution ID |
Push Button Panel PP 7
Push Button Panel PP 17-I
Push Button Panel PP 17-II |
1142916 |
| Pupitre PP 17-I PROFIsafe |
21913151 |
Note: Vous trouverez des informations sur les fichiers GSD Push Button Panels pour Profinet dans l'article suivant ID: 29339880.
5. Téléchargement de fichiers GSD HMI Les fichiers GSD pour la communication S5 sont disponibles au téléchargement dans l'article ID 39329178.
6. Lien vers les fichiers GSDML pour Profinet IO Vous trouverez des informations sur les fichiers GSDML pour Profinet IO dans l'article suivant ID 29339880.
Critères de recherche: Fichier GSD, General Station Description
|