Beitragsliste anzeigen
WinCC flexible ES -- Arbeiten mit Projekten -- Generierungsfehler analysieren
Wie können durch die Bildnavigation entstandene Generierfehlermeldungen in WinCC flexible behoben werden?
Warum wird beim Doppelklick auf eine Generierungsmeldung im Ausgabefenster von WinCC flexible das betroffene Bildobjekt nicht angezeigt?
Warum erscheint in der Projektierungsansicht die Meldung, dass keine Lizenz für die Option "ChangeControl" vorhanden ist?
Warum wird beim Doppelklick auf eine Generierungsmeldung im Ausgabefenster von WinCC flexible das betroffene Bildobjekt nicht angezeigt?
Bestellnummer:

Beschreibung:
Beim Generieren eines WinCC flexible Projekts werden Warnungen ausgegeben, z.B. "Die Position des Meldungsfensters liegt außerhalb des Bildes". Über einen Doppelklick auf die Generiermeldung, kann automatisch zum Objekt gesprungen werden, welches die Generiermeldung verursacht. Es kann vorkommen, dass das Objekt im Bild nicht dargestellt werden kann. Nur die Markierung des Bildobjekts ist sichtbar.


Bild 01

Die Ursache dieses Verhaltens kann darin liegen, dass das Bildobjekt in einer Ebene projektiert ist, welche in diesem Bild momentan ausgeblendet ist. Sie finden die Einstellung der projektierten Ebene in den Eigenschaften des Bildobjekts unter "Eigenschaften > Verschiedenes"


Bild 02

Abhilfe:
Kontrollieren Sie in den Bildeigenschaften, ob die Ebene des Bildobjekts im Bild eingeblendet ist. Sie finden die Einstellung der eingeblendeten bzw. ausgeblendeten Ebenen in den Eigenschaften des Bildes unter "Eigenschaften > Ebenen".


Bild 03

Alternativ sind die Ebenen auch in der Werkzeugleiste von WinCC flexible - abhängig vom selektiertem Bild - aus bzw. abwählbar.


Bild 04

Suchbegriffe:
Position, Größe

 Beitrags-ID:29118081   Datum:2008-04-24 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour