visualizza l'elenco degli articoli
WinCC -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione della comunicazione verso altri sistemi
Connessione FMS verso un controllore Klöckner Möller
Nessuna comunicazione PROFIBUS FMS con un CP 5613 (WinCC V5.0 + SP1)
Problemi nella comunicazione di WinCC con WinAC 41x -2 PCI 
Impostazioni nella progettazione della comunicazione da WinCC ad un WinAC RTX
Ottimizzazione della comunicazione FMS in WinCC V5.x
Come si può in WinCC Runtime ricevere o trasmettere dati tramite l'interfaccia seriale?
Comunicazione TI505 WinCC Ethernet
Canale DDE verso Excel locale su un computer
Comunicazione di WinCC con un WinLC
Nessuna visualizzazione di variabili nonostante la connessione sia stabilita
Quali impostazioni vengono influenzate dal parametro "Modifica disposizione dei byte"?
Nessuna visualizzazione di variabili nonostante la connessione sia stabilita
Numero di ordinazione:


DOMANDA
Perché, nonostante sia stata stabilita una connessione, le variabili non vengono visualizzate?

RISPOSTA
Si utilizza "WinCC Versione 5.x.". La connessione verso il controllore è stabilita. Ciononostante i valori delle variabili non vengono visualizzati. Questi hanno il Quality Code 4C (valore di inizializzazione).
Affinché le variabili vengano visualizzate, eseguire i seguenti passi.

  • Chiudere WinCC.
  • Nella directory di progetto cancellare il file "<NomeProgetto>.DCF.
  • Dalla directory "siemens\wincc\bin" copiare il file "Server.DCF" nella directory di progetto.
  • Nella directory di progetto rinominare il file "Server.DCF" in "<NomeProgetto>.DCF".
  • Riavviare sia WinCC che la runtime.

Avvertenza
Questo riguarda tutti gli accoppiamenti.

  • Nei progetti con la ridondanza occorre fare attenzione che nel file "<Nome progetto>.dcf" siano memorizzate anche le impostazioni di ridondanza. Dopo che è stato creato automaticamente un nuovo file "<Nome progetto>.dcf", occorre predisporre nuovamente la ridondanza con il Redundancy Editor.
  • Nei progetti multiuser occorre fare attenzione che il file "<Nome progetto>.dcf" contenga anche le informazioni per i client. Si raccomanda di cancellare i package prima della cancellazione del file "<Nome progetto>.dcf".
  • Se si tratta di multiclient, occorre progettare nuovamente il server preferenziale. In conclusione è inoltre necessario creare nuovamente i dati del server.

Figura 1 Creazione ex novo dei dati del server


 Articolo con ID:2907787   Data:2004-04-29 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour