Beitragsliste anzeigen
WinCC -- Arbeiten mit Projekten -- Projekte einrichten und bearbeiten
Wie kann ich erkennen mit welcher Version ein WinCC Projekt zuletzt bearbeitet wurde?
Wie kann verhindert werden, dass gleichzeitig von mehreren WinCC Clients Bedienungen oder Änderungen von Werten durchgeführt werden können?
Wie kann ich in WinCC mit dem OS-Projekteditor einen Monitor mit der Auflösung von 1680x1050 Bildpunkten verwenden?
Wie kann ein vorhandenes WinCC Projekt in ein STEP 7 Projekt integriert werden?
Wie kann für ein STEP 7 Projekt der Zugriffsschutz aktiviert und ein Benutzer als Projektbearbeiter eingerichtet werden?
Wie können Sie ein WinCC Projekt umbenennen?
Wie kann in WinCC das globale Farbschema bzw. der globale Schatten für alle Objekte auf einem Bild aktiviert oder deaktiviert werden?
Wie kann die Transaktionsdatei (*.LDF) der Datenbank eines WinCC Projekts verkleinert werden?
In der Datenbank den Namen eines Projekts ändern
Projekt auf "nicht aktiviert" setzen in der Datenbank
Welche Besonderheiten sind bei Verwendung des WinCC Projekt Duplikators mit Downtime Monitors und Process Monitors zu beachten?
Welche Möglichkeiten bietet der WinCC Project Duplicator, um ein redundantes Serverprojekt zu erzeugen?
Warum lässt sich bei Verwendung von STEP 7 V5.2 und WinCC V5.1 im SIMATIC Manager keine OS einfügen?
Was müssen Sie beim Duplizieren eines Projektes von einem MultiClient-Rechner auf einen anderen MultiClient-Rechner beachten?
Wie können Sie in der WinCC V5.x -Runtime andere als die standardmäßig eingestellten Mauszeiger verwenden?
Wie können Sie in SIMATIC WinCC Ihre Mauszeiger dynamisieren?
Wie können Sie benutzerdefinierte Farben aus einem vorhandenen WinCC-Projekt in einem anderen/neuen WinCC-Projekt verwenden?
Farbe des RT- Schaltcursors ändern
Welche Vorgaben gelten für den Namens eines WinCC-Projekts?
WinCC Redundanz -- Anlagenweite Projektierung -- Redundante Systeme einrichten
Abgleich ausgelagerter Daten bei WinCC-Redundanz
Wie kann ich erkennen, dass ein WinCC Client auf einen anderen WinCC Server umgeschaltet wurde?
Welche Besonderheiten sind bei Verwendung des WinCC Projekt Duplikators mit Downtime Monitors und Process Monitors zu beachten?
Wie stellt man am WinCC-Client fest, mit welchem Server dieser verbunden ist?
Wie kann der Redundanzzustand eines redundanten Serverpaares ausgewertet, für übergeordnete Systeme zur Verfügung gestellt und visualisiert werden?
Welche Möglichkeiten bietet der WinCC Project Duplicator, um ein redundantes Serverprojekt zu erzeugen?
Welche Variablen geben den Status des Servers an?
Wie lautet das Serverpräfix eines redundanten Serverpaares?
Wie kann Redundanz bei MultiClient-Projekten verwendet werden?
Wie wird die Redundanz ein- und ausgeschaltet?
Warum bleiben die Clients bei der Redundanzumschaltung auf den Standby-Server im Hochlauf hängen?
Was sind die Voraussetzungen in einem Windows Netzwerk für den Betrieb von SIMATIC WinCC?
Welche Besonderheiten sind bei Verwendung des WinCC Projekt Duplikators mit Downtime Monitors und Process Monitors zu beachten?
Bestellnummer:

Standard Vorgehensweise
Nach Standard Vorgehensweise in WinCCverwendet man den WinCC Projektduplikator um ein WinCC Projekt zu kopieren oder zu sichern.
Detaillierte Informationen zum WinCC Projektduplikator finden Sie unter:

  • "WinCC Information System > Arbeiten mit Projekten > Projekte duplizieren und archivieren"
  • im Beitrag 22821109

Ausnahme PI-Option
Wird die PI-Option mit Downtime Monitor V1.0 oder Process Monitor Server V1.0 verwendet werden, dann werden die WinCC Projektdaten mit dem Duplikator nicht korrekt übertragen.
Das Zielprojekt kann dann möglicherweise nicht gestartet werden.
Für diesen Fall muss deshalb folgende Vorgehensweise eingehalten werden:

  1. Sichern und Duplizieren der WinCC Projektdaten einschließlich der DTM/PCM Daten
  2. Wiederherstellung der kompletten Ablauffähigkeit des Quell-Projektes
  3. Bereitstellung der kompletten Ablauffähigkeit des Ziel-Projekte

1. Sichern und Duplizieren der WinCC Projektdaten einschließlich der DTM/PCM Daten
 
Nr. Vorgehensweise
1

WinCC Quellprojekt öffnen

  • Öffnen Sie das Quellprojekt mit WinCC Explorer und stoppen Sie - falls gestartet - die WinCC Runtime.
2 Project Manager öffnen
  • Klicken Sie im Navigationsbaum des WinCC Explorers auf "PI-Option".
  • Öffnen Sie das Kontextmenü "AdministrativeTools" mit der rechten Maustaste.
  • Wählen Sie im Kontextmenü "Projekt Verwaltungstool öffnen"
     Project Manager Dialog öffnet.
3 Wizard zum Exportieren von DTM/PCM Daten öffnen
  • Wählen Sie im Project Manager "Tools > Projekt Exportieren".


    Bild 01

    Wizard "Projekt Export Assistent" öffnet.
4 DTM/PCM Daten exportieren
  • Klicken Sie im "Projekt Export Assistenten" auf "Next".
  • Geben Sie Name und Pfad ein und Klicken Sie auf "Next".


    Bild 02
     
  • Klicken Sie nochmals auf "Next".
  • Wählen Sie entweder den Export der "Konfigurationsdatenbank"
    oder den Export der "Konfigurationsdatenbank und Online-Datenbankset".
    oder "Konfigurationsdatenbank und Online- und Offline Datenbank Set"


    Bild 03
     
  • Klicken Sie auf "Next" bis zum Abschluss,
    da in den nachfolgenden Eingaben im Regelfall keine Zusatzeingaben nötig sind
    (in Abhängigkeit von den Einstellungen des DTM oder PCM)
  • Klicken Sie auf "Finish
    PI Daten werden exportiert.
  • Bestätigen Sie mit OK.
5 PI Projekt löschen
  • Löschen Sie im Project Manager das PI Projekt.


    Bild 04
6 Userberechtigungen für die PI-Option merken
  • Notieren Sie im User Administrator für jeden WinCC User die Berechtigungen für die Stufen 600-605.

    Hinweis:
    Die Stufen 600-605 sind Berechtigungsreservierungen für PI-Option DTM und PCM, die im nächsten Schritt gelöscht werden.
7 PI-Option deaktivieren
  • Öffnen Sie das Kontextmenü von "PI-Option > Administrative Tool" mit der rechte Maustaste.
  • Wählen Sie darin den Menüpunkt "Optionen".


    Bild 05
     
  • Wählen Sie in Optionen "PI-Option deaktivieren".


    Bild 06
     
  • Bestätigen Sie mit OK.
8 Übernahme der vorherigen Konfiguration
  • Schließen Sie den WinCC Explorer und öffnen Sie ihn wieder, damit die PI-Optionen Deaktivierung im Projekt übernommen wird.
9 Vorbereiten der Projektsicherung
  • Schließen Sie den WinCC Explorer wieder, damit das Projekt gesichert bzw. kopiert werden kann.
10 Kopieren/Sichern des Projektes mit dem Projektduplikator
  • Öffnen Sie den Projektduplikator (unter "Start > SIMATIC > WinCC > Tools").


    Bild 07 
  • Wählen Sie das Quellprojekt und benutzen Sie "Speichern unter ...".
  • geben Sie Zielpfad und Zielname des Sicherungsprojektes ein.
  • Klicken Sie "Save"
    das Projekt wird ohne PI-Optionen dupliziert und kann nun zusammen mit der *.PIB Datei auf ein Zielsystem kopiert werden, um es dort wieder zusammen zu setzen.

2. Wiederherstellung der kompletten Ablauffähigkeit des Quell-Projektes
In Abschnitt 2 wird DTM wieder eingebunden damit das Projekt wieder aktiviert werden kann.
Dieser Schritt ist notwendig damit das Projekt auf dem Quellrechner wieder mit DTM laufen kann.
 
Nr. Vorgehensweise
1

WinCC Quellprojekt öffnen

  • Öffnen Sie das Quellprojekt mit WinCC Explorer und stoppen Sie - falls gestartet - die WinCC Runtime.
2 PI-Optionen Aktivieren
  • Wählen Sie im Kontextmenü (rechter Mausklick auf ) "PI-Option > Administrative Tool" den Menüpunkt "Optionen" (siehe Bild 05 ( 16 KB ) ).
  • Wählen Sie in Optionen  "PI-Optionen aktivieren" (siehe Bild 06 ( 6 KB ) ).
  • Bestätigen Sie mit OK.
3 Übernahme der vorherigen Konfiguration
  • Stoppen und starten Sie den WinCC Explorer, damit die Aktivierung im Projekt übernommen wird.
4 Manuell User Berechtigungen für die PI-Optionen wieder eingeben
  • Stellen Sie im User Administrator für alle User die vorher notierten Berechtigungsstufen für 600-605 wieder ein, die jetzt wieder neu angelegt sind.
5 Wizard zum Re-Importieren von DTM/PCM Daten in das Quellprojekt öffnen
  • Wählen Sie im Project Manager "Tools > neues Projekt erstellen".


    Bild 08
    Es öffnet der "Assistent zum Erstellen von Projekten".
     
  • Klicken Sie im "Assistent zum Erstellen von Projekten" auf "Next"
  • Wählen Sie "Importieren existierendes Projekt" und Klicken Sie auf "Next".


    Bild 09
6 Re-Importieren der exportierten PIB-Datei in das Quellprojekt Teil 1
  • Wählen Sie <Pfad und Namen der exportierten PIB Datei> und klicken Sie "Next".


    Bild 10
7 Re-Importieren der exportierten PIB-Datei in das Quellprojekt Teil 2
  • Wählen Sie Import Art (z.B. "Konfigurationsdatenbank"
    oder "Konfigurationsdatenbank und Online Datenbank Set"
    oder "Konfigurationsdatenbank und Online- und Offline Datenbank Set"
    und klicken Sie "Next".


    Bild 11
8 Re-Importieren der exportierten PIB-Datei in das Quellprojekt Teil 3
  • Wählen Sie <SQL Server Instanz> und klicken Sie "Next".


    Bild 12
9 Re-Importieren der exportierten PIB-Datei in das Quellprojekt Teil 4
  • Wählen Sie <Pfad der PI Konfigurations-Datenbank> und klicken Sie "Next".


    Bild 13
10 Re-Importieren der exportierten PIB-Datei in das Quellprojekt Teil 5
  • Wählen Sie <Pfad der PI Online-Datenbank>  aus und klicken Sie "Next".


    Bild 14
11 Re-Importieren der exportierten PIB-Datei in das Quellprojekt Teil 6
  • Konfigurieren Sie die Rahmendaten der PI Online-Datenbank, Datenbank Parameter und klicken Sie "Next".


    Bild 15
12 Re-Importieren der exportierten PIB-Datei in das Quellprojekt Teil 7
  • Legen Sie den Projekttyp fest und klicken Sie "Next".


    Bild 16
13 Re-Importieren der exportierten PIB-Datei in das Quellprojekt Teil 8
  • Legen Sie den Speicherort für Offline Datenbank fest und klicken Sie "Next" .


    Bild 17
     
  • Wählen Sie "Finish"
    PI Daten werden importiert und angelegt.
14 Start des Quellprojektes
  • Aktivieren Sie WinCC Runtime
    PI-Optionen sind für das Quellprojekt wieder voll verfügbar.

3. Bereitstellung der kompletten Ablauffähigkeit des Ziel-Projektes
Der Abschnitt 3 ist adäquat zu Abschnitt 2 für das Zielprojekt.
 
Nr. Vorgehensweise
1 WinCC Zielprojekt öffnen
  • Öffnen Sie das Zielprojekt mit dem WinCC Explorer und stoppen Sie - falls gestartet - die WinCC Runtime.
2 Zielprojekt auf neuen Rechner anpassen
  • Passen Sie den Rechnernamen im Projekt an, schließen Sie das Projekt und öffnen es wieder, damit Änderungen übernommen werden.
3 PI-Optionen Aktivieren
  • Wählen Sie im Kontextmenü (rechter Mausklick auf ) "PI-Option > Administrative Tool" den Menüpunkt "Optionen" (siehe Bild 05 ( 16 KB ) ).
  • Wählen Sie in Optionen "PI-Optionen aktivieren" (siehe Bild 06 ( 6 KB ) ).
  • Bestätigen Sie mit OK.
4 Übernahme der vorherigen Konfiguration
  • Stoppen und starten Sie den WinCC Explorer, damit die Aktivierung im Projekt übernommen wird
5 Manuell User Berechtigungen für die PI-Optionen wieder eingeben
  • Stellen Sie im User Administrator die vorher notierten Berechtigungsstufen für 600-605 ein, die jetzt neu angelegt sind.
6 Wizard zum Re-Importieren von DTM/PCM Daten in das Zielprojekt Öffnen
  • Wählen Sie im Project Manager "Tools > neues Projekt erstellen"
    (siehe Bild 08 ( 11 KB ) ).
    "Assistent zum Erstellen von Projekten" öffnet
  • Klicken Sie im "Assistent zum Erstellen von Projekten" auf "Next"
  • Wählen Sie "Importieren existierendes Projekt" und Klicken Sie auf "Next"
    (siehe Bild 09 ( 9 KB ) ).
7 Re-Importieren der exportierten PIB-Datei in das Zielprojekt Teil 1
  • Wählen Sie <Pfad und Namen der exportierten PIB Datei> und klicken Sie "Next"
    (siehe Bild 10 ( 8 KB ) ).
8 Re-Importieren der exportierten PIB-Datei in das Zielprojekt Teil 2
  • Wählen Sie Import Art (z.B. "Konfigurationsdatenbank" oder "Konfigurationsdatenbank und Online Datenbank Set" ) und klicken Sie "Next"
    (siehe Bild 11 ( 8 KB ) ).
9 Re-Importieren der exportierten PIB-Datei in das Zielprojekt Teil 3
  • Wählen Sie <SQL Server Instanz> und klicken Sie "Next"
    (siehe Bild 12 ( 8 KB ) ).
10 Re-Importieren der exportierten PIB-Datei in das Zielprojekt Teil 4
  • Wählen Sie <Pfad der PI Konfigurations-Datenbank> und klicken Sie "Next"
    (siehe Bild 13 ( 8 KB ) ).
11 Re-Importieren der exportierten PIB-Datei in das Zielprojekt Teil 5
  • Wählen Sie <Pfad der PI Online-Datenbank>  aus und klicken Sie "Next"
    (siehe Bild 14 ( 9 KB ) ).
12 Re-Importieren der exportierten PIB-Datei in das Zielprojekt Teil 6
  • Konfigurieren Sie Rahmendaten der "PI Online-Datenbank, Datenbank Parameter" und klicken Sie "Next"
    (siehe Bild 15 ( 10 KB ) ).
13 Re-Importieren der exportierten PIB-Datei in das Zielprojekt Teil 7
  • Legen Sie Projekttyp fest

    ACHTUNG!
    Nehmen Sie den Haken aus "Wiederherstellung von Stopp auf Start aktivieren" heraus
    ( = Deaktivieren dieser Eigenschaft) und klicken Sie "Next"
    (siehe Bild 16 ( 7 KB ) ).
14 Re-Importieren der exportierten PIB-Datei in das Zielprojekt Teil 8
  • Legen Sie den Speicherort für Offline Datenbank fest und klicken Sie "Next"
    (siehe Bild 17 ( 10 KB ) ).
     
  • Wählen Sie "Finish"
    PI Daten werden importiert und angelegt
15 Start des Zielprojektes
  • Aktivieren Sie WinCC Runtime
    PI-Optionen sind für das Zielprojekt voll verfügbar und das Projekt ist ablauffähig.

 Beitrags-ID:29034551   Datum:2008-04-15 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour