Beitragsliste anzeigen
WinCC flexible ES -- HMI Projektierung erstellen -- Protokolle, Bilder, Meldungen und Dokumente ausgeben
Wie können unter der WinCC flexible PC-Runtime Ausdrucke auf unterschiedlichen Druckern vorgenommen werden?
Wie können Projektierungsdaten (Bit- und Analogmeldungen, Variablen oder Verbindungen) ab WinCC flexible 2008 in eine CSV-Datei im- oder exportiert werden?
Wie können von SIMATIC IPCs Hardwarediagnoseinformationen in WinCC flexible angezeigt werden?
Wie kann mit einem Windows-basierten Panel über HyperTerminal auf einem Drucker eine Meldeprotokollierung, Hardcopy oder ein Protokollausdruck durchgeführt werden?
Wie werden die Diagnosedaten des DP-Diagnosebausteins FB125 in WinCC flexible visualisiert?
Welche Einstellungen sind vorzunehmen, damit ich mit einem Windows-basierten Panel (außer der 170er Serie) auf einem Netzwerkdrucker drucken kann?
Wie kann die "Sleep Funktion" bei Brother-Druckern abgeschaltet werden?
Wie kann ein WORD Dokument über ein Bediengerät geöffnet werden?
Wie kann über ein Bediengerät eine variable Texteingabe als Barcode auf einem Drucker ausgegeben werden?
Multi Panel -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Zusatzkomponenten verwenden
Welche Möglichkeiten des direkten Datenaustauschs zwischen einer FM 357-2 und einem Panel bzw. einer Runtime (ProTool, WinCC flexible) gibt es?
Welche Geräte können direkt mit einem Panel verbunden werden?
Welche Einstellungen sind beim Anschluss eines Druckers an einem Windows-basierten Panel zu beachten?
Wie können Daten über USB von einem WinCC flexible Projektierungsrechner zu einem Windows-basierten Bediengerät transferiert werden und welche USB-Kabel können dafür verwendet werden?
Wie kann die "Sleep Funktion" bei Brother-Druckern abgeschaltet werden?
Welche Einstellungen sind vorzunehmen, damit ich mit einem Windows-basierten Panel (außer der 170er Serie) auf einem Netzwerkdrucker drucken kann?
Zwei Drucker über serielle Schnittstellen an ein Panel anschließen
Welche externen Speichermedien können Sie mit den SIMATIC Panels verwenden, bzw. welche Speicherkarten-Schnittstellen haben diese?
Touch Panel / Operator Panel -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Zusatzkomponenten verwenden
Welche Möglichkeiten des direkten Datenaustauschs zwischen einer FM 357-2 und einem Panel bzw. einer Runtime (ProTool, WinCC flexible) gibt es?
Welche Einstellungen sind beim Anschluss eines Druckers an einem Windows-basierten Panel zu beachten?
Welche Geräte können direkt mit einem Panel verbunden werden?
Druckseite verschoben bei Meldeprotokollierung mit Graphikgeräten und Drucker EPSON LQ300 
Wie können Daten über USB von einem WinCC flexible Projektierungsrechner zu einem Windows-basierten Bediengerät transferiert werden und welche USB-Kabel können dafür verwendet werden?
Diskettenlaufwerk an OP 15, OP 17 und C7-624.
Wie kann die "Sleep Funktion" bei Brother-Druckern abgeschaltet werden?
Welche Einstellungen sind vorzunehmen, damit ich mit einem Windows-basierten Panel (außer der 170er Serie) auf einem Netzwerkdrucker drucken kann?
Kabel für das Laden der Projektierung auf OP/TP
Zwei Drucker über serielle Schnittstellen an ein Panel anschließen
Welche externen Speichermedien können Sie mit den SIMATIC Panels verwenden, bzw. welche Speicherkarten-Schnittstellen haben diese?
Wie kann die "Sleep Funktion" bei Brother-Druckern abgeschaltet werden?
Bestellnummer:

Sleep Modus bei Druckern:
Bei einigen Brother-Druckern führt der "Sleep Modus" dazu, dass Bediengeräte den Drucker nicht mehr erreichen können. Es kommt zu einer Fehlermeldung am Bediengerät.

Nachfolgend wird eine Möglichkeit aufgezeigt, um den "Sleep Modus" zu deaktivieren.
 
Nr. Vorgehensweise
1

Mit dem Tool "Remote Printer Console" ist es möglich, die sonst nicht abschaltbare "Sleep Funktion" zu deaktivieren. Der Drucker geht somit nicht mehr in den Sleep Modus.

Unter dem folgenden Link können Sie das Tool vom Drucker Hersteller "Brother" herunterladen.
http://welcome.solutions.brother.com

Beispiel für Drucker HL-5240:
Auswahl der Region/Country > Ländereinstellung > Anwahl der "Brother-Serie" > Anwahl Druckertyp > Downloads

Wählen Sie nun unter

  • Schritt 1: -> "Software-Tools"
  • Schritt 2: -> "Ihr Betriebssystem z.B. Windows XP"
  • Schritt 3: -> "Die Sprache z.B. deutsch"

Klicken Sie im nächsten Schritt auf "Suchen".
Das nachfolgende Bild mit den verschiedenen Software-Tools wird Ihnen angezeigt.

Wählen Sie dort das Tool "Remote Printer Console" aus.


Bild 01

Hinweis:
Beachten Sie, dass die beschriebene Herstellerseite und die Vorgehensweise zum auffinden des Downloads sich ändern kann.
Des Weiteren stehen nicht für jeden Drucker das Tool "Remote Printer Console" zur Verfügung. (Stand 19.03.2008)

2

Deaktivierung des Sleep Modus:

  1. Installieren Sie zunächst das Tool "Remote Printer Console"
  2. Starten Sie das Tool
  3. Wechseln Sie zum Ordner "Costom"
  4. Ändern Sie dort den Parameter "Sleep" von "(not send) auf "off"
  5. Betätigen Sie anschließend "Send"

Der Sleep Modus ist nun für den Drucker deaktiviert.


Bild 02

Druckerliste:
Freigegebene Drucker für SIMATIC Panels und Multi Panels siehe Beitrags-ID 11376409.

 Beitrags-ID:28998995   Datum:2008-04-25 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour