Mostrar lista de artículos
WinCC flexible ES -- Creación de la configuración HMI -- Salida de protocolos, imagenes, avisos y documentos
¿Cómo se puede imprimir con el WinCC flexible PC Runtime en diferentes impresoras?
¿Cómo se pueden importar/exportar datos de configuración (mensajes de alarma discretos y analógicos, tags y conexiones) desde/a un fichero CSV en WinCC flexible 2008?
¿Cómo se pueden mostrar en el WinCC flexible las informaciones de diagnostico del hardware de los SIMATIC IPC?
¿Cómo se puede ejecutar un protocolo de avisos, un Hardcopy o una impresión de protocolos en una impresora, con ayuda del WinCC flexible y un panel basado en Windows a través del programa "HyperTerminal"?
¿Cómo se visualizan en WinCC flexible los datos del módulo de diagnóstico FB125 para DP?
¿Qué ajustes hay que realizar para que se pueda imprimir con una impresora de red con un panel basado en Windows (excepto los de la familia 170)?
¿Cómo se puede desactivar la función "Sleep" en las impresoras del fabricante "Brother"?
¿Cómo se puede abrir un documento de WORD a través de un equipo de servicio?
¿Cómo se puede usar un panel de operador para sacar una entrada de texto variable como código de barras en una impresora?
Multi Panel -- Montaje y parametrización del hardware -- Utilizar componentes adicionales
¿Qué posibilidades existen para el intercambio directo de datos entre un FM 357-2 y un panel o un sistema Runtime (ProTool, WinCC flexible)?
¿Qué equipos se pueden conectar directamente con un panel?
¿Qué ajustes han de tenerse en cuenta al conectar una impresora a un panel basado en Windows?
¿Cómo se transfieren los datos a través de USB desde un PC de configuración con el WinCC flexible a un equipo de servicio basado en Windows y qué cable USB se necesita para ello?
¿Cómo se puede desactivar la función "Sleep" en las impresoras del fabricante "Brother"?
¿Qué ajustes hay que realizar para que se pueda imprimir con una impresora de red con un panel basado en Windows (excepto los de la familia 170)?
Conexión de 2 impresoras a un panel a través de las interfaces serie
¿Qué medios de almacenamiento externos se pueden usar con los paneles SIMATIC y qué interfases de tarjeta de memoria tienen?
Panel táctil / Panel de operador -- Montaje y parametrización del hardware -- Utilizar componentes adicionales
¿Qué posibilidades existen para el intercambio directo de datos entre un FM 357-2 y un panel o un sistema Runtime (ProTool, WinCC flexible)?
¿Qué ajustes han de tenerse en cuenta al conectar una impresora a un panel basado en Windows?
¿Qué equipos se pueden conectar directamente con un panel?
Página de impresión desplazada en la impresión de avisos con equipos gráficos e impresoras EPSON LQ300 
¿Cómo se transfieren los datos a través de USB desde un PC de configuración con el WinCC flexible a un equipo de servicio basado en Windows y qué cable USB se necesita para ello?
¿Cómo se puede desactivar la función "Sleep" en las impresoras del fabricante "Brother"?
¿Qué ajustes hay que realizar para que se pueda imprimir con una impresora de red con un panel basado en Windows (excepto los de la familia 170)?
Conexión de 2 impresoras a un panel a través de las interfaces serie
¿Qué medios de almacenamiento externos se pueden usar con los paneles SIMATIC y qué interfases de tarjeta de memoria tienen?
¿Cómo se puede desactivar la función "Sleep" en las impresoras del fabricante "Brother"?
Referencia:

Modo SLEEP en las impresoras:
En algunas impresoras del fabricante "Brother", el modo "Sleep" provoca que los equipos de servicio no puedan acceder a dichas impresoras. Aparece un aviso de fallo en el equipo de servicio.

A continuación, se muestra una posibilidad para desactivar el modo "Sleep".
    
Procedimiento
1

Con ayuda de la herramienta "Remote Printer Console - Consola para impresora remota", es posible desactivar la función "Sleep". De esta forma , la impresora ya no pasa al modo "Sleep".

En el siguiente Link, se puede descargar la herramienta para las impresoras del fabricante "Brother".
http://welcome.solutions.brother.com

Ejemplo para la impresora HL-5240:
Seleccione la región / país -> Configuración regional -> Selección de la familia "Brother" -> Selección del tipo de impresora -> Downloads

Elija ahora lo siguiente

  • Paso 1: -> "Herramientas software"
  • Paso 2: -> "Su sistema operativo, por ejemplo Windows XP"
  • Paso 3: -> "El idioma, por ejemplo alemán"

Haga clic en el siguiente paso sobre la opción "Buscar".
Ahora se muestra la siguiente figura con las diferentes herramientas software.

Elija la herramienta "Remote Printer Console".


Figura 01

Advertencia:
Tenga en cuenta que puede cambiar la página del fabricante indicado y el procedimiento para encontrar el Download.
Además, la herramienta "Remote Printer Console" no está disponible para todas las impresoras (versión 19.03.2008)

2

Desactivación del modo "Sleep":

  1. Instale primero la herramienta "Remote Printer Console"
  2. Arránquela
  3. Cambie a la carpeta "Custom - Personaliado"
  4. Modifique el parámetro "Sleep" de "(Not send) - (No enviar)" a "Off (Desactivado)"
  5. A continuación, confirme todo con "Send (Enviar)"

El modo "Sleep" ya está desactivado en la impresora.


Figura 02

Lista de impresoras:
Las impresoras liberadas para los paneles y Multipaneles SIMATIC se pueden ver en la página del Customer Support con número ID 11376409.

 Nr. de identificación (ID):28998995   Fecha:2008-05-19