Données cohérentes, vue d'ensemble et utilisation dans la périphérie décentralisée. Vous trouverez un résumé sur la gestion des données cohérentes sous STEP 7.
28991143_Consistent_Data_e.pdf ( 766 KB )
Vous trouverez les articles traitant le sujet "données cohérentes" dans le tableau suivant :
|
Thème |
article ID |
|
Définitions |
5116353 |
| Comment peut-on lire des données cohérentes d'un esclave DP standard/PROFINET IO-Device et les écrire de façon cohérente dans dans un esclave DP standard/PROFINET IO-Device ? |
21848242 |
| Données cohérentes dans le S7-400 |
11646774 |
| Comment accéder à des données cohérentes sans SFC14/15 dans une mémoire image partielle ? |
8751062 |
| Traitement des données cohérentes dans les maîtres S7 |
245111 |
| Règles pour l'accès de la CPU 315-2 DP |
42413 |
| CP 342-5 -- Comment est-ce que les données cohérentes sont lues ou écrites dans un esclave DP via le CP 342-5 ? |
21627748 |
| A quoi faut-il prendre garde lorsque l'on configure des données cohérentes avec un IM 308-C en tant qu'esclave DP dans COM PROFIBUS ? |
22566679 |
| Quelles sont les possibilités pour l'attribution d'adresses de données cohérentes sur un IM 308-C? |
21459883 |
Mots-clefs:
SFC 14, SFC 15, cohérence
|