afficher la liste des articles
STEP 7 -- Montage et paramétrage matériel -- Paramétrage de modules décentralisés
Comment raccorde-t-on une console SIMATIC Field PG sur un système de bus afin de pouvoir paramétrer et diagnostiquer les appareils E/S décentralisés?
Comment modifier facilement, à l'aide d'un programme, les paramètres IP et le nom des modules PROFINET IO dans STEP 7 V5.5 ?
Configuration d'un ET200U avec toujours un nombre pair de modules  
Comment peut-on intégrer un fichier GSD pour Profibus ou Profinet dans HW Config de STEP 7?
Comment sont traitées les données cohérentes de la périphérie décentralisée dans les maîtres S7 ?
Quelles différences y a t-il entre les fichiers GSD et les métafichiers de connaissance intégrés dans HW-Config?
Que faut il respecter lors d'une programmation utilisant des fichiers GSD pour esclaves DPV0 et DPV1 ?
Informations sur le thème "Mise en oeuvre d'architecture distribuée"
Comment maintenir de manière rémanente, en cas de coupure secteur, les blocs de données, mémentos, temporisations et compteurs dans un IM151-CPU ?
Pourquoi la génération de la fonction "signalisation d'erreurs système..." est-elle interrompue lorsqu'un module avec un fichier GSDML V2.0 est utilisé ?
Que faut-il vérifier lors de la programmation de l'OB86 en cas de défaut dans le rack ?
Dans la configuration matérielle , comment fait-on pour saisir des commentaires pour les esclaves DP ?
Comment imprimer facilement les étiquettes de la périphéries E/S S7 ?
PROFIBUS généralités -- Montage et paramétrage matériel -- Initialisation et paramétrage de modules
A quoi doit-on faire attention lors de l'ajout de modules ou de modification de paramètres avec la fonction CiR (Configuration in Run) ?
A quoi faut-il prendre garde lorsqu'un esclave DP doit fonctionner de temps en temps sur un réseau PROFIBUS-DP ?
Comment raccorde-t-on une console SIMATIC Field PG sur un système de bus afin de pouvoir paramétrer et diagnostiquer les appareils E/S décentralisés?
Quelles options sont disponibles pour configurer les stations ET200 ?
Configuration des Modes alarmes DP dans le STEP 7 pour le Répéteur de diagnostic SIMATIC pour PROFIBUS-DP (6ES7 972-0AB01-0XA0)
Correction des paramètres de temps calculés du bus
Connaissances de bases pour la configuration de réseaux PROFIBUS-DP
Quelles sont les conditions pour affecter les adresses E/S d'un module (centralisé ou décentralisé) dans une CPU S7?
Traitement cyclique du programme seulement après que tous les esclaves DP soient prêts
Quels paramètres doivent être pris en considération lors de l'étude d'un réseau en câble électrique?
Comment calculer le temps de cycle du bus PROFIBUS DP avec STEP 7
PROFINET Généralités -- Montage et paramétrage du matériel -- Initialisation et paramétrage de modules
Comment configurer un Shared Device, lorsque l’on utilise un CPx43-1 Advanced comme contrôleur PROFINET IO et quand son interface Gigabit est connectée à un autre sous-réseau ?
A quoi faut-il prendre garde lorsque l'on configure un I-Device dans le même projet STEP 7 que le contrôleur IO ?
Comment configurer, avec STEP 7 (TIA Portal) V11, la communication entre un lecteur de codes SIMATIC MV440 / MV420 « Device PROFINET IO » au « Controller PROFINET IO » d’un automate SIMATIC S7-300?
Comment réinitialiser l'adresse IP et le nom d'un appareil I ?
A quoi faut-il prendre garde dans le paramétrage du délai de réponse lorsqu'un anneau redondant est mis en œuvre avec le protocole MRP ?
A quoi faut-il être attentif lors de l’utilisation sur un même réseau Industrial Ethernet du protocole Profinet I/O et des liaisons TCP ou UDP ?
Comment configurer un système de lecture de codes SIMATIC MV440 en tant qu'appareil PROFINET IO à un système PROFINET IO d'un SIMATIC S7-300 ?
Assignation de nom et d'adresse sur PROFINET IO
Quelles options sont disponibles pour configurer les stations ET200 ?
Comment raccorde-t-on une console SIMATIC Field PG sur un système de bus afin de pouvoir paramétrer et diagnostiquer les appareils E/S décentralisés?
S7-300 CPU 31x -- Montage et paramétrage matériel -- Initialisation et paramétrage de modules (GSD, mise à jour)
Dans STEP 7 (TIA Portal) V11, comment actualiser automatiquement les pages Web utilisateur et les pages Web standard pour une CPU S7 ?
Pourquoi ne doit-on jamais retirer une carte mémoire d'une CPU S7-300/S7-400/S7-1200 en fonctionnement ( en mode RUN) ?
Comment configurer, avec STEP 7 (TIA Portal) V11, la communication entre un lecteur de codes SIMATIC MV440 / MV420 « Device PROFINET IO » au « Controller PROFINET IO » d’un automate SIMATIC S7-300?
Comment raccorde-t-on une console SIMATIC Field PG sur un système de bus afin de pouvoir paramétrer et diagnostiquer les appareils E/S décentralisés?
Comment configurer un système de lecture de codes SIMATIC MV440 en tant qu'appareil PROFINET IO à un système PROFINET IO d'un SIMATIC S7-300 ?
Comment déterminer la date et l’heure à partir d’un signal GPS ?
Comment protéger les S7-300/400 contre des accès non autorisés dans un réseau LAN (Local Area Network) ?
Quelles sont les possibilités d'affectation de mot de passe ?
Communication Maître / Esclave (SIMOVERT) sur Profibus- DP
Comment peut-on faire si de nouveaux modules ne sont pas présents dans le catalogue matériel de STEP 7?
Où est-ce que je peux me procurer les fichiers GSD pour ma CPU S7-300 CPU ?
Comment configure-t-on la synchronisation de l'horloge ?
Quel est le comportement au démarrage d’une CPU S7-300/400, lorsque le système maître DP est "vide" sans "démarrage en cas de différence de configuration attendue/réelle", et qu’aucun esclave n’est incorporé ?
Quelles sont les conditions pour affecter les adresses E/S d'un module (centralisé ou décentralisé) dans une CPU S7?
Raccordement d'un S7-300 à un DP/PA-Link
S7-400 CPU 41x -- Montage et paramétrage matériel -- Initialisation et paramétrage de modules (GSD, mise à jour)
Dans STEP 7 (TIA Portal) V11, comment actualiser automatiquement les pages Web utilisateur et les pages Web standard pour une CPU S7 ?
Comment lire les données d'identification (par exemple le numéro de série de la MMC) avec le SFC 51 avec STEP 7 V5.5 ?
Pourquoi ne doit-on jamais retirer une carte mémoire d'une CPU S7-300/S7-400/S7-1200 en fonctionnement ( en mode RUN) ?
Comment raccorde-t-on une console SIMATIC Field PG sur un système de bus afin de pouvoir paramétrer et diagnostiquer les appareils E/S décentralisés?
Comment déterminer la date et l’heure à partir d’un signal GPS ?
Comment configure-t-on la synchronisation de l'horloge ?
Comment protéger les S7-300/400 contre des accès non autorisés dans un réseau LAN (Local Area Network) ?
Quelles sont les possibilités d'affectation de mot de passe ?
Comment peut-on faire si de nouveaux modules ne sont pas présents dans le catalogue matériel de STEP 7?
Quelles sont les conditions pour affecter les adresses E/S d'un module (centralisé ou décentralisé) dans une CPU S7?
Quels esclaves DP peuvent être insérés ou retirés sur un système maître DP au moyen de la fonction CiR (configuration in RUN) et quelles préconisations système préalables le système maître DP doit-il remplir ?
Où est-ce que je peux trouver les fichiers GSD pour ma CPU S7-400 ?
Comment faire un démarrage à froid avec les nouvelles CPU SIMATIC S7-400 à partir de la Version 4.0 ?
Pourquoi le mode de fonctionnement de la CPU doit être passé de mode test à mode processus après la mise en route du programme STEP 7 ?
Comment peut-on utiliser ou mettre à jour la mémoire image partielle dans un bloc d'organisation d'interruption sur les CPUs pour S7-400 ?
Au maximum seulement 27 modules configurés sont affichés
A quoi doit-on faire attention lors de l'utilisation de la Fonction "Forçage des Entrées " sur un S7-400 ?
Comment raccorde-t-on une console SIMATIC Field PG sur un système de bus afin de pouvoir paramétrer et diagnostiquer les appareils E/S décentralisés?
Nº de référence:

Conseil de configuration:
A partir de STEP 7 V5.4 SP2, des outils externes ( Device Tools ) à STEP 7 peuvent être intégrés dans STEP 7 pour le paramétrage et le diagnostic des appareils décentralisés avec le "Tool Calling Interface" ( TCI ). Les appareils décentralisés suivants sont concernés :

  • Esclaves PROFIBUS DP-V1
  • PROFINET IO-Devices

Conditions :

  • L'outil externe doit pouvoir supporter les spécifications TCI. TCI est une interface d'appel décrite par PROFIBUS & PROFINET International (PI). Vous pouvez utiliser cette interface d'appel TCI pour transférer la configuration à partir de l'outil d'ingénierie vers le Device Tool
  • Le Device Tool et STEP 7 doivent être installés sur le même ordinateur.

Vous disposez des possibilités ci-dessous pour raccorder une console SIMATIC Field PG sur un système de bus afin de pouvoir paramétrer et diagnostiquer les appareils E/S décentralisés à travers l'interface d'appel TCI.

  • La console SIMATIC Field PG est raccordée sur le même système de bus que les appareils E/S décentralisés


Figure 01: Console SIMATIC Field PG et appareil DP sur le même système de bus

La console SIMATIC Field PG n'est pas raccordée sur le même système de bus que les appareils E/S décentralisés
Il est possible de paramétrer et diagnostiquer les appareils E/S décentralisés à partir de différents systèmes de bus à travers l'interface d'appel TCI.
Pour cela vous avez besoin de disposer d'une Passerelle des données d'enregistrement. Les modules suivants acceptent la fonction de routage des données d'enregistrement et peuvent donc être utilisés en tant que passerelle des données d'enregistrement :
 
Module Référence Firmware
IE/PB Link 6GK1411-5AB00
6GK1411-5AA00
-
CPU412-2 PN 6ES7412-2EK06-0AB0 ab V6.0
CPU414-3 PN/DP 6ES7414-3EM05-0AB0 ab V5.1
CPU414-3(F) PN/DP 6ES7414-3EM06-0AB0
6ES7414-3FM06-0AB0
ab V6.0
CPU416-3(F) PN/DP 6ES7416-3ER05-0AB0
6ES7416-3FR05-0AB0
ab V5.1
CPU416-3(F) PN/DP 6ES7416-3ES06-0AB0
6ES7416-3FS06-0AB0
ab V6.0
CP443-5 Extended 6GK7443-5DX04-0XE0 ab V3.0
CPU319-3(F) PN/DP 6ES7318-3EL00-0AB0
6ES7318-3FL00-0AB0
ab V2.7
CPU319-3(F) PN/DP 6ES7318-3EL01-0AB0
6ES7318-3FL01-0AB0
ab V3.2
CPU317-2(F) PN/DP 6ES7317-2EK14-0AB0
6ES7317-2FK14-0AB0
ab V3.1
CPU315-2(F) PN/DP 6ES7315-2EH14-0AB0
6ES7315-2FJ14-0AB0
ab V3.1
IM151-8(F) PN/DP CPU mit DP-Mastermodul 6ES7138-4HA00-0AB0 6ES7151-8AB00-0AB0
6ES7151-8FB00-0AB0
ab V2.7
M151-8(F) PN/DP CPU mit DP-Mastermodul 6ES7138-4HA00-0AB0 6ES7151-8AB01-0AB0
6ES7151-8FB01-0AB0
ab V3.2
IM154-8(F) CPU 6ES7154-8AB01
6ES7154-8FB01
ab V3.2

Vous pouvez paramétrer les esclaves DP raccordés sur PROFIBUS, à partir du réseau  MPI ou Industrial Ethernet  via une passerelle des données d'enregistrement.


Figure 02 : paramétrage d'un esclave DP à partir de MPI / Industrial Ethernet

 ID contribution:28879514   Date:2011-04-28