afficher la liste des articles

HMI accessories -- Utilisation et maintenance -- Paramétrage et traitement du pupitre opérateur  
Comment peut-on assurer le maintien de l'alimentation d'un pupitre basé sous Windows en Runtime lors d'une coupure secteur ? 

Comment peut-on assurer le maintien de l'alimentation d'un pupitre basé sous Windows en Runtime lors d'une coupure secteur ?au début
Nº de référence:

Instructions:
Pour assurer un arrêt sûr du Runtime lors d'une coupure de la tension secteur, un module DC-USV peut être utilisé avec les pupitres basés sous Windows à partir de la série 170B (voir la liste).

  1. Validation
    1.1 Module DC-USV
    1.2 Pupitre opérateur avec interface RS232
    1.3 Pupitre opérateur avec interface USB
  2. Raccordement de la station USV
  3. Paramétrage sur le pupitre

1. Validation
Tous les  pupitres opérateurs et les modules DC-USV  listés ci-dessous, ont été testés et validés pour fonctionner ensemble.

1.1 Les modules DC-USV suivants sont validés :

  • Module DC-USV-6
  • Module DC-USV-15
  • Module DC-USV-40
  • SITOP UPS500S

1.2 Pupitres opérateurs avec interface RS232
Dans les pupitres opérateurs qui ont une interface RS232 intégrée, l'option "Uninterruptible Power Supply (UPS) 2004" est nécessaire. Cette option est transférée avec ProSave sur le pupitre opérateur.

Les pupitres opérateurs suivants sont validés pour la fonctionnalité USV avec interface RS232 :

  • TP270
  • OP270
  • MP270B
  • MP370

1.3 Pupitres opérateurs avec interface USB
Dans les pupitres opérateurs qui ont une interface USB intégrée, l'option "Uninterruptible Power Supply (UPS) with USB support" est nécessaire. Cette option est transférée avec ProSave sur le pupitre opérateur

Les pupitres opérateurs suivants sont validés pour les modules USV avec interface USB :

  • TP177B
  • OP177B
  • TP277
  • OP277
  • MP277
  • Mobile Panel 277
  • MP377

2. Raccordement de la station USV
Dans l'exemple suivant un module SIEMENS DC-USV 6 a été utilisé.
 
Nr. Station USV 
1 Schéma d'ensemble
SITOP power Module DC-USV 6 


Image 01

2 Exemple de configuration / raccordement de la station USV  


Image 02


Image 03

Raccordement :
Le module de puissance  SITOP DC-USV  est alimenté par une alimentation 24DC externe 
Le pupitre est raccordé à l'alimentation 24V DC via la sortie "Out" du Module

Module DC-USV avec une interface RS232 :
Le pupitre est raccordé à l'interface série du module DC-USV par la voie  IF2 / RS-232.

Module DC-USV avec une interface USB :
Le pupitre est raccordé par l'interface USB (Type A) avec le connecteur USB (Type B) du module DC-USV.

3 Schéma du câble de raccordement Série
Pour la communication avec le pupitre, un câble standard série est utilisé.

9-points Male/Femelle:
2 <--> 2
3 <--> 3
5 <--> 5
7 <--> 7

Câble USB
Pour la liaison d'un pupitre à un module DC USV par USB, un câble standard USB avec un connecteur de type A et un connecteur de type B est nécessaire.

4 Réglage sur la station USV
Pour le réglage des commutateurs DIP ainsi que pour l'exploitation du contact de signalisation sur la station USV consultez la manuel de chacune des stations USV.


3. Réglages sur le Pupitre
 
 
Nr. Réglages sur le Pupitre
1 Transfert de l'option "Uninterruptible Power Supply (UPS)"
Transférer l'option "Uninterruptible Power Supply (UPS) 2004" ou "Uninterruptible Power Supply (UPS) with USB support"  à l'aide du logiciel ProSave par
"Démarrer  > SIMATIC > ProSave > ProSave"
  • Dans l'onglet "Général" vous devez  d'abord choisir le Type de pupitre et ensuite définir le type de "Connexion" .
  • Ouvrez l'onglet "Options" et transférez l'option "Uninterruptible Power Supply (UPS)" dans le pupitre.

    Note: 
    En cliquant sur le bouton "Etat de l'appareil", vous pouvez alors lire les options installées sur le pupitre opérateur.


Image 04

2 Control Panel
Après avoir transféré l'option "Uninterruptible Power Supply (UPS)" , une nouvelle icône "UPS" apparaît dans le "Control Panel" .

Note:
Dans certains pupitres opérateurs l'icône "UPS" est toujours présente dans le Control Panel. Mais le dialogue "UPS" est seulement validé qu'après le transfert de l'option dans le pupitre.


Image 05

3 Réglages UPS  
Pour réaliser les réglages ci-dessous , vous devez en premier double-cliquer sur l'icône "UPS"  pour ouvrir la fenêtre des propriétés.

Vous pouvez sélectionner les réglages ci-dessous :

  • Temps après lequel le signal "Shutdown" (Terminate Runtime ) est exécuté - lorsque l'alimentation a été commutée en "Mode Batterie ".
  • Temps après lequel la signalisation optionnelle ou que le signal "Shutdown" doit être exécuté lors d'une interruption de la liaison par le câble série


Image 06


Image 07

Info:
L'état actuel de Uninterruptible Power Supply (UPS) peut être affiché dans la page "Current status" sur les pupitres opérateurs avec un système d'exploitation (image) WinCC flexible.

4 Messages UPS sur le pupitre opérateur

A. Perte de l'alimentation
Le message ci dessous est affiché sur le pupitre si une perte de l'alimentation apparaît. La fonction "Shutdown" est alors exécutée après le temps défini à partir de la coupure de l'alimentation. Le Runtime du pupitre est arrêté et le pupitre se positionne en mode Transfert jusqu'à ce que la Station USV coupe finalement la  tension d'alimentation.


Image 08

B. Défaut de la communication USV
Le message ci dessous s'affiche s'il se produit un défaut sur la liaison série . La fonction configurée est exécutée après le temps défini dans les réglages


Image 09

Si aucune liaison USB n'existe avec l'alimentation non interruptible, le programme UPS se termine. Le programme UPS peut être à nouveau démarré, par un redémarrage du pupitre opérateur ou  dans le "Control Panel" sous UPS "si vous validez par "OK" le dialogue" UPS Properties ".


Image 10

Note:
Les messages ne sont pas mémorisés. Ces messages doivent être testés / sauvegardés de manière externe par l'utilisation des contacts de signalisation de la Station USV.


C. Signalisation lors de l'activation de l'option "Remote Control" (seulement pour les liaisons par RS232)
Si dans le réglage des paramètres de transfert, vous avez validé l'option "Remote Control" pour le "Channel 1", le message ci-dessous est affiché après le redémarrage du pupitre.


Image 11

Vous pouvez éviter ce message système en désactivant la case à cocher pour l'option "Remote Control" dans la fenêtre de Propriétés du transfert.


Image 12

 

Critères de recherche:
Tension d'alimentation

 ID contribution:28710258   Date:2010-06-09 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 
related links
SIMATIC HMI Pupitre opérateur OP ...
SIMATIC HMI Pupitre opérateur TP ...
SIMATIC HMI Pupitres opérateur B ...
SIMATIC HMI Pupitre opérateur TP ...
SIMATIC HMI Pupitre opérateur MP ...