Description : Le système de fichiers est fait pour sauvegarder des fichiers HTML, Applets et autres fichiers spécifiques à l'utilisateur. Les différents fichiers peuvent être transférés sur le coupleur à l'aide du protocole FTP (File Transfer Protocol). Le système de fichiers est défini à partir des données usine et contenant des valeurs par défaut. Si vous avez l'intention d'effacer entièrement le système de fichiers et de repartir avec un système par défaut, vous pouvez lancer un formatage à l'aide d'un navigateur Internet ( par exemple Internet Explorer ) et avec la commande suivante ( comme il est décrit dans le manuel du coupleur ) :
http://<IP-Adresse>/__FSys_Format Lors de la saisie de cette commande, vous devez respecter les caractères en minuscules et majuscules.
Après validation de cette ligne de commande, la fenêtre indiquée ci-dessous s'affiche, en attente de renseignements à compléter :

Figure 01 : Fenêtre de saisie après la commande http://<IP-Adresse>/__FSys_Format
L'accès par FTP au système de fichiers est protégé par des droits adéquats et un mot de passe afin d'éviter des manipulations avec le système de fichiers via FTP par des utilisateurs non autorisés. Pour cette raison, vous devez configurer avec la configuration matérielle STEP7 un utilisateur disposant des droits appropriés pour pouvoir accéder au système de fichiers par FTP.
L'utilisateur doit disposer au moins de l'autorisation suivante :
- Accéder avec FTP aux fichiers sur la station S7
Configuration d'un utilisateur : Dans cette partie, nous allons configurer un utilisateur avec les droits d'accès administrateur à l'aide de la configuration matérielle de STEP 7. A partir de la configuration matérielle, ouvrez la fenêtre de propriétés du CP Industrial Ethernet. Allez dans l'onglet "Utilisateur". Pour ajouter un nouvel utilisateur, veuillez cliquer sur le bouton "Ajouter" .

Figure 02 : Fenêtre de propriétés du CP Industrial Ethernet -> onglet "Utilisateur"
Dans la fenêtre de dialogue ci-dessous, vous devez entrer un nom d'utilisateur pour le champ Utilisateur. En tant qu'Administrateur, les utilisateurs disposent des autorisations pour effectuer toutes les fonctions possibles. Cliquez sur le bouton "Mot de Passe".

Figure 03 : Définition des droits utilisateurs
Vous devez définir un mot de passe pour l'utilisateur que vous venez de créer .

Figure 04 : Paramétrage du mot de passe
L'utilisateur est activé automatiquement après le chargement du paramétrage à partir de STEP 7. Le mot de passe adéquat assure une manipulation sans restriction.
Nouveau système de fichier FTP : Après le formatage du système de fichiers celui ci est totalement vide. Cela signifie que les données initiales d'usine ne sont également plus disponibles.
Les articles suivants contiennent les systèmes de fichiers à télécharger pour les CP IE IT et Advanced. Après le téléchargement, il faut transférer les données par FTP sur les CP Industrial Ethernet.
| CP IE |
MLFB |
Article-ID |
| CP343-1 IT |
6GK7343-1GX11-0XE0 |
9970816 |
| CP343-1 Advanced |
6GK7343-1GX21-0XE0 |
19026376 |
| CP343-1 Advanced |
6GK7343-1GX30-0XE0 |
37724805 |
| CP443-1 IT |
6GK7443-1GX11-0XE0 |
9970816 |
| CP443-1 Advanced |
6GK7443-1EX40-0XE0 |
19280136 |
| CP443-1 Advanced |
6GK7443-1EX41-0XE0 |
36843304 |
| CP443-1 Advanced |
6GK7443-1GX20-0XE0 |
36842095 |
|