Mostrar lista de artículos
Industrial Ethernet CPs S7-300/400 -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se introduce una dirección MAC para la interfaz PROFINET o la interfaz Gigabit dentro de la configuración de un CP343-1/CP443-1 de Industrial Ethernet?
¿Cómo se configura un dispositivo compartido cuando se utiliza un CPx43-1 Advanced como controlador PROFINET IO y está conectado en red con la interfaz Gigabit del módulo?
¿Qué "local_device_id" se parametriza para establecer una conexión con el FB65 "TCON" para la comunicación abierta a través de Industrial Ethernet?
¿Qué CPs de Industrial Ethernet soportan la opción DHCP 12 (Host Name) y cómo se configura dicha opción?
¿Qué se ha de tener en cuenta en la parametrización del tiempo de respuesta de la supervisión cuando se ha creado una redundancia en anillo con el protocolo de redundancia de medio (Media Redundancy Protocol)?
¿Cómo se puede utilizar una CP de Industrial Ethernet o un SCALANCE S como pasarela (Gateway)?
¿Cómo se desactiva la función "Link Layer Dicovery Protocol" en los puertos de una IE CP del S7-300 o del S7-400?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de pasarelas de red y componentes de red, así como sobre la seguridad en las redes, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Qué hay que tener en cuenta al sustituir una CP443-1EX20 V2.0 en una CPU V5.1?
Modificación de los datos de configuración del usuario con la CP 343-1 IT y la CP 443-1 IT
Carga de la configuración en un IE-CP en estado de "STOP", a través de una red LAN
Particularidades en el ajuste del medio físico de una red LAN con CPs de Ethernet Industrial
Enlace de diagnóstico rechazado a través del TCP/IP después de modificar la dirección MAC
Creación de un enlace ONLINE de varios accesos de Ethernet a una CPU del S7-300/S7-400
¿Qué hay que tener en cuenta al formatear el sistema de archivos de las CPs de Industrial Etherner del S7-300 y del S7-400?
¿Qué se ha de tener en cuenta al sustituir una CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0) por una CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0 V1.0) en el STEP 7 V5.4 + SP3?
¿Cuál es el significado de la opción de configuración "Activar servidor Web" en la CP443-1 EX20?
¿Por qué, en el texto de información C-PLUG del diagnóstico NCM S7 de la CP443-1 Advanced, se muestra una versión de Firmware diferente a la del módulo?
¿Qué posibilidades hay para asignar una dirección IP nueva a un controlador PROFINET IO?
¿Cómo se puede configurar una CP de S7 en tiempo de ejecución?
¿Cómo se pueden desactivar las funciones de Routing S7?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Cómo se puede proteger un control S7-300/400 ante acceso indeseados desde una red LAN (local area network)?
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar el bloque de función FB55 "IP_CONFIG" para la configuración de una CP de Industrial Ethernet?
¿Por qué faltan parcialmente en el catálogo Hardware las nuevas denominaciones de versiones de las tarjetas SIMATIC NET?
¿Por qué la CP de Ethernet del SIMATIC S7-300 no puede utilizar tantos recursos de comunicación S7 como los indicados?
¿Cómo funciona el multiplexado de enlaces y cómo se configura en las CPs de Ethernet del SIMATIC S7-300?
¿Qué hay que tener en cuenta al formatear el sistema de archivos de las CPs de Industrial Etherner del S7-300 y del S7-400?
Referencia:

Descripción:
El sistema de archivos sirve para guardar archivos HTML, Applets y otros archivos específicos de usuario. Los archivos correspondientes se pueden transferir a los módulos a través de FTP (File Transfer Protocol). El sistema de archivos ya está lleno de archivos suministrador de forma estándar desde fábrica. Si se tiene la intención de borrar todo el sistema de archivos y dejarlo como en el estado de suministro, el formateo se puede iniciar, tal como se describe en el manual del equipo, utilizando un buscador Web (por ejemplo, Internet Explorer) con la siguiente instrucción:

http://<Dirección IP>/__FSys_Format
¡En esta instrucción hay que tener en cuenta las mayúsculas y minúsculas!

Tras ejecutar esta instrucción, aparece el siguiente diálogo de petición de entrada de datos:


Figura 01: Petición de entrada tras http://<Dirección IP>/__FSys_Format

El acceso al sistema de archivos FTP está protegido con los derechos correspondientes y un Password, para evitar una manipulación no autorizada de dicho sistema. Por este motivo, hay que crear en la configuración del STEP 7 un usuario que tenga los derechos adecuados que permitan el acceso al sistema de archivos FTP.

El usuario necesita disponer como mínimo de los siguientes derechos:

  • Acceder a los archivos de la estación S7 con FTP

Creación de un usuario:
En el siguiente ejemplo se configura un usuario con derechos de administrador, dentro de la configuración del STEP 7. Abra en la configuración hardware el diálogo de propiedades de la CP de Industrial Ethernet. Cambie al registro "Usuario". Pulse sobre el botón "Agregar" para crear un nuevo usuario.


Figura 02: Diálogo de propiedades en la IE-CP -> Registro "Usuario"

En el siguiente diálogo, indique el nombre para el usuario. Como administrador, el usuario recibe autorización para todas las funciones posibles. Pulse sobre el botón "Password".


Figura 03: Definición de los derechos de usuario

Defina el Password para el usuario recientemente insertado.


Figura 04: Definición del Password

Tras cargar la configuración del STEP 7, el usuario se activa automáticamente. Utilizando el Password correspondiente, se pueden acceder ilimitadamente.

Carga de un nuevo sistema de archivos FTP:
Tras formatear el sistema de archivos, éste está completamente vacío. Esto significa que tampoco se dispone de los archivos disponibles desde fábrica.
En las siguientes páginas del Customer Support con número ID, se puede descargar el sistema de archivos para las CPs IT y Advanced de Industrial Ethernet. Tras la descarga, los archivos ya se pueden transferir a la CP de Industrial Ethernet a través de FTP.
 
IE CP Referencia Número ID
CP343-1 IT 6GK7343-1GX11-0XE0 9970816
CP343-1 Advanced 6GK7343-1GX21-0XE0 19026376
CP343-1 Advanced 6GK7343-1GX30-0XE0 37724805
CP443-1 IT 6GK7443-1GX11-0XE0 9970816
CP443-1 Advanced 6GK7443-1EX40-0XE0 19280136
CP443-1 Advanced 6GK7443-1EX41-0XE0 36843304
CP443-1 Advanced 6GK7443-1GX20-0XE0 36842095

 Nr. de identificación (ID):28710023   Fecha:2009-11-16