Beitragsliste anzeigen
WinCC flexible ES -- Entwicklungsumgebung einrichten -- Software installieren und hochrüsten
Welche Sicherheitsvorkehrungen helfen gegen unbefugte Zugriffe auf Computersysteme mit WinCC flexible?
Kompatibilitäts-Tool für Automatisierungs- und Antriebstechnik
Bei welchen Versionen können Sie das MP377 15" Touch daylight readable als Bediengerät auswählen?
Warum können bei einer PC Runtime im Runtime Loader die installierten Sprachen nicht angewählt werden?
Warum stehen nach der Installation oder Deinstallation von WinCC flexible einige Schriftarten für STEP 7 Basic V10.5 nicht mehr zur Verfügung?
Wie kann ein Betriebssystem-Update (OS-Update) bei Bediengeräten durchgeführt werden?
Warum lässt sich der SQL-Server von WinCC V6.2 oder WinCC V6.2 SP2 nach der Installation von WinCC flexible 2008 nicht installieren?
Welche Ursachen kann eine nicht erfolgreiche Microsoft SQL-Server 2005 Express Installation haben bzw. warum kommt es beim Erstellen oder Öffnen eines WinCC flexible 2008 Projektes zum Abbruch?
Welche Lösungsangebote gibt es, um mit unterschiedlichen WinCC flexible Versionen zu arbeiten?
Welche Ursachen können zu einem Abbruch der Installation führen bzw. verhindern das erfolgreiche Starten von WinCC flexible?
Wo können Sie HSPs (Hardware Support Packages) für WinCC flexible bekommen?
Welche Ursache kann es haben, dass nicht alle Oberflächensprachen zur Verfügung/Auswahl stehen?
Welche Ursachen kann eine nicht erfolgreiche MSDE-Installation (Microsoft Desktop Engine) haben?
Welche Ursachen können bewirken, dass das Setup-Programm für die Installation von WinCC flexible nicht gestartet wird?
Wie kann die Ursache zur Meldung "Bitte führen Sie einen Neustart aus, bevor Sie weitere Programme installieren" behoben werden?
Wie kann man WinCC flexible 2004 deinstallieren?
Wie erfolgt die Installation von ProAgent unter SIMATIC WinCC flexible?
Warum kann ProTool aus STEP 7 nicht mehr gestartet werden, nachdem WinCC flexible installiert wurde?
Welche Kompatibilität besitzt SIMATIC WinCC flexible 2008, 2007, 2005 und 2004?
Wie lässt sich WinCC flexible von der Festplatte aus installieren?
WinCC flexible ES -- Arbeiten mit Projekten -- Projekt erstellen, bearbeiten, archivieren und kopieren
Welche Beiträge für die Migration nach STEP 7 V11 und WinCC V11 (TIA Portal) stehen im Internet zur Verfügung?
Wie kann die Spaltenbreite von Bildobjekten in WinCC flexible angepasst werden?
Wie kann in WinCC flexible verhindert werden, dass Bilder und Bildobjekte automatisch bei einem Wechsel der Bildschirmauflösung (evtl. Widescreen) angepasst werden?
Wie kann für ein STEP 7 Projekt der Zugriffsschutz aktiviert und ein Benutzer als Projektbearbeiter eingerichtet werden?
Wie wird ein WinCC flexible Projekt in STEP 7 integriert?
Wie kann ein und dieselbe WinCC flexible Bediengerät-Projektierung für mehrere Steuerungen verwendet werden?
Welche Lösungsangebote gibt es, um mit unterschiedlichen WinCC flexible Versionen zu arbeiten?
Welche Probleme können entstehen, wenn die "log.LDF - Datei" bei einem WinCC flexible Projekt nicht vorhanden ist?
Warum schließt sich WinCC flexible nach dem Programmstart automatisch wieder?
Wie lassen sich WinCC flexible Projekte / Bibliotheken als Projekte / Bibliotheken im Format einer früheren WinCC flexible Version speichern?
Wie können nicht verwendete Variablen bzw. Objekte aus einem WinCC flexible Projekt gelöscht werden?
Welche Möglichkeiten bestehen, Bilder aus einem erstellten WinCC flexible Projekt in ein anderes WinCC flexible Projekt zu kopieren?
SIMATIC STEP 7 integrierte HMI-Projekte auf Datei-Ebene kopieren
Wie kann ein in STEP 7 integriertes WinCC flexible Projekt schneller geöffnet werden?
Wie wird eine Projektarchivierung in WinCC flexible durchgeführt und welche Dateien werden benötigt?
Wie kann der Rücktransfer von Projekten eines Bediengerätes durchgeführt werden und was ist dabei zu beachten?
Welche Transfermöglichkeiten stehen bei den verschiedenen Bediengeräten zur Verfügung?
WinCC flexible ES -- Arbeiten mit Projekten -- Umstieg auf eine neue Version
Wie migrieren Sie ein SIMATIC WinAC MP-Projekt von SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3 nach SIMATIC WinCC (TIA Portal) V11/V12?
Wie kann ein WinCC flexible 2008 SP3 Projekt unter Windows 7 64 Bit nach WinCC (TIA Portal) V11 SP2 migriert werden?
Wie erfolgt die Migration eines WinCC flexible 2008 Projektes nach WinCC V11 (TIA Portal)?
Wie können Sie ein in STEP 7 integriertes Projekt von WinCC flexible nach WinCC (TIA Portal) migrieren?
Wie können Sie globale Bibliotheken von WinCC flexible nach WinCC (TIA Portal) übernehmen?
Wie kann in WinCC flexible verhindert werden, dass Bilder und Bildobjekte automatisch bei einem Wechsel der Bildschirmauflösung (evtl. Widescreen) angepasst werden?
Welche Lösungsangebote gibt es, um mit unterschiedlichen WinCC flexible Versionen zu arbeiten?
Wie kann ein ProTool Projekt mit SIMOTION CPU-Anbindung in ein WinCC flexible Projekt und SIMOTION SCOUT migriert werden?
Welche Zusammenhänge bestehen in WinCC flexible zwischen den Versionsbezeichnungen?
Wie können Variablennamen nach einer ProTool-Migration an die Namenstruktur von WinCC flexible angepasst werden?
Welche Anpassungen unter WinCC flexible 2004 SP1 sind beim Umstieg von TP 170micro zum TP 177micro bzw. vom TP170A zum TP 177A erforderlich?
Welche Lösungsangebote gibt es, um mit unterschiedlichen WinCC flexible Versionen zu arbeiten?
Bestellnummer:

Konfigurationshinweis:
Unabhängig davon welche Software auf einem System installiert ist, können unterschiedliche Softwareversionen in der Regel nicht auf einem System installiert werden.
Des Weiteren erlauben nicht alle Branchen ohne weiteres eine Hochrüstung des Zielsystems. Sie geben fest definierte Softwareversionen vor.
Am Beispiel von WinCC flexible werden nachfolgende Fragen näher betrachtet.

  1. Welche Möglichkeiten gibt es, um zeitnah mit unterschiedlichen WinCC flexible Versionen arbeiten zu können?
  2. Wie können ältere Projekte nachträglich bearbeitet werden, ohne Sie auf den neuen "Softwarestand" abspeichern zu müssen?
  3. Gibt es eine Möglichkeit, neu erstellt Projekte als eine bestimmte Projektversion abzuspeichern?
  4. Was ist beim Hochrüsten der Anlage (Projekttransfer auf das Panel bzw. PC-Runtime) zu beachten?  

Hinweise:

  • Bevor Sie ein älteres Projekt bearbeiten, legen Sie sich von dem Projekt eine Sicherungskopie an.
  • Wenn Sie ein bestehendes WinCC flexible Projekt mit einer neueren WinCC flexible Version öffnen, wird automatisch eine Backup-Datei erstellt (siehe Beitrags-ID: 21896449):
  1. Welche Möglichkeiten gibt es, um zeitnah mit unterschiedlichen WinCC flexible Versionen arbeiten zu können?
Nr. Möglichkeiten
1 Einsatz eines zweiten Projektierungsrechners.
Sie setzen mehrere Projektierungsrechner mit unterschiedlichen Softwareversionen ein:
2 Einsatz eines Dual-Boot-Systems.
Auf einem PC sind mehrere Boot-Partitionen eingerichtet, auf denen jeweils unterschiedliche Softwareversionen installiert sind.
3 Verwendung eines z.B. Ghost-Images.
Je nach dem welche Softwareversion genutzt werden muss, wird die entsprechende Imagedatei auf den PC installiert.
4 Verwenden einer "Virtuellen Maschine" (z.B. VMware Workstation).
Mit dieser Software lassen sich auf einem Computer mittels Virtualisierung mehrere Betriebssysteme gleichzeitig nutzen.
Auf jeder "Virtuellen Maschine" wird dann die entsprechende Softwareversion installiert.

Hinweis:
Der Einsatz der SIMATIC Software in einer "virtuellen Maschine" ist nicht Systemgetestet. Es erfolgt keine Unterstützung beim Einsatz der Software seitens der SIEMENS AG.
Beim Einsatz von "VMware" sind die entsprechenden Lizenzbestimmungen der Fa. Microsoft zu beachten.

  1. Wie können ältere Projekte nachträglich bearbeitet werden, ohne Sie auf den neuen "Softwarestand" abspeichern zu müssen?
Nr. Vorgehensweise
1 Wenn Sie ein WinCC flexible Projekt mit einer neueren WinCC flexible Version öffnen, erhalten Sie zunächst eine Hinweismeldung, dass die aktuelle Projektierung mit einer Vorgängerversion von WinCC flexible erstellt worden ist.
Nach dem Bestätigen dieser Meldung wird das Projekt automatisch auf die aktuelle Version konvertiert. Von der "Vorgängerversion" wird zusätzlich eine Sicherungskopie erstellt.
Sie können anschließend die Projektierung bearbeiten und die Projektierung über den Menüpunkt "Projekt > Speichern als Version" abspeichern. Weitere Informationen finden Sie unter Beitrags-ID: 33934262 .

Hinweise:

  • Sie können die Projektierung nur um eine Version niedriger (n-1) als Projektdatei abspeichern. Es kann keine "(n-1)" Runtime-Datei generiert und auf das Zielgerät übertragen werden.
  • Wenn Sie Funktionen verwenden, die nur in der neueren Version unterstützt werden, dann können diese Funktionen nicht konvertiert werden.
  • Zum Übertragen der (n-1)Version auf das Panel benötigen Sie eine WinCC flexible "n-1" Installation mit der Sie die "gespeicherte Version" öffnen und generierenkönnen.
  1. Gibt es eine Möglichkeit neu erstellt Projekte als eine bestimmte Projektversion abzuspeichern?
Nr.  Vorgehensweise
1 Sie können neu erstellte Projekte über den Menüpunkt  "Projekt > Speichern als Version" abspeichern.
Beachten Sie, dass Sie die Projektierung nur um eine Version niedriger (n-1) als Projektdatei abspeichern können. Es kann keine "(n-1)" Runtime-Datei generiert und auf das Zielgerät übertragen werden. 
  1. Was ist beim Hochrüsten der Anlage (Projekttransfer auf das Panel bzw. PC-Runtime) zu beachten?
Nr. Vorgehensweise
1 Betriebssystemupdate (Panels):
Für jedes Bediengerät gibt es, in Abhängigkeit der verwendeten WinCC flexible Version, vorgegebene Versionen der Image-Datei (Betriebssystem-Version).
Bevor eine Projektierung auf ein Bediengerät übertragen wird, überprüft das System, ob auf dem Bediengerät die richtige Version des Betriebssystems vorhanden ist.
Stimmt die auf dem Bediengerät vorhandene Image-Version nicht mit der verwendeten WinCC flexible Version überein, erhalten Sie eine Hinweismeldung, dass Sie zunächst ein OS Update durchführen müssen.
Wie ein OS Update durchgeführt wird, finden Sie unter der Beitrags-ID: 19701610
Eine Übersicht über die zusammengehörigen Image-Versionen von WinCC flexible und den diversen Bediengeräten finden Sie unter der Beitrags-ID: 21742389.

Hinweise:

  • Ein OS Update überschreibt alle internen Anwenderdaten auf dem Panel
    (Rezepturen; Passwörter, Lizenzen und OS-Einstellungen).
    Wenn Sie z.B. Rezepturen oder Passwörter Online am Panel verändert/bearbeitet haben, können Sie diese mit der Software "ProSave" sichern und nach dem durchgeführten OS Update wieder auf das Panel übertragen.
    Zum Sichern der Lizenzen verwenden Sie den "Automation License Manager".
  • Durch die Übertragung der richtigen Image-Version, können Sie das Bediengerät immer an die entsprechende WinCC flexible Version anpassen.
2 Betriebssystemupdate (Panel PCs / PC-Runtime Systeme):
Für Panel PCs bzw. PC-Runtime Systeme gibt es keine speziellen Image-Dateien.
Bei diesen Systemen müssen Sie jeweils die entsprechende WinCC flexible Runtime Software installieren. Des Weiteren ist die Runtime-Lizenz an die jeweilige Version anzupassen.
3 Allgemeine Hinweise:
  • Maschinenstillstandzeiten:
    Berücksichtigen Sie, dass ein OS Update mehrere Minuten in Anspruch nimmt (abhängig vom Panel) und das die anschließende Übertragung der Projektierung beim ersten Mal mehr Zeit in Anspruch nimmt.
  • Einstellungen am Panel:
    Nach einem OS Update müssen Sie diverse Einstellungen wie z.B. Transfereinstellungen neu eingestellt werden.
    Bei Touch-Panels sollten Sie eine Kalibrierung vornehmen.
    (Control Panel > OP > Touch > Recalibrate)
  • Notwendige Kabel:
    Kontrollieren Sie im Vorfeld, welche Kabelverbindung Ihr Panel unterstützt
    (siehe Beitrags-ID: 19109408)
    Wenn Sie eine VMware verwenden, ist eine Verbindung über einen z.B. CP5512 oder CP5611 nicht möglich (die CPs werden von der VMware nicht unterstützt).
    In diesem Fall müssen Sie die Übertragung der Projektierung via einem seriellen Kabel, einem USB-Kabel (siehe Beitrags-ID: 19142034) bzw. einem Ethernetkabel (gekreuztes Kabel) durchführen (siehe Beitrags-ID: 23800567).
 Beitrags-ID:28531852   Datum:2011-04-01 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour