afficher la liste des articles
WinCC flexible ES -- Travailler avec des projets -- Migration vers la nouvelle version
Comment migrer un projet SIMATIC WinAC MP de SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3 vers SIMATIC WinCC (TIA Portal) V11/V12 ?
Comment migrer un projet WinCC flexible 2008 SP3 vers un projet WinCC (TIA Portal) V11 SP2 sous Windows 7 64 bits ?
Comment peut-on migrer un projet WinCC flexible 2008 vers un projet WinCC V11 (TIA Portal)?
Comment peut on migrer un projet WinCC Flexible intégré dans un projet STEP 7 vers WinCC (TIA Portal)?
Comment fait-on pour transférer les bibliothèques globales WinCC flexible vers WinCC (TIA Portal) ?
Comment peut-on empêcher dans WinCC flexible, l’adaptation automatique de la taille des vues et des objets des vues lors du changement de résolution de l’écran (éventuellement lors du passage en Widescreen)?
Quelles sont les solutions pour travailler avec différentes versions de WinCC flexible ?
Comment fait-on pour migrer un Projet ProTool comportant une liaison SIMOTION CPU vers un projet WinCC flexible et un SIMOTION SCOUT ?
Quels rapports existe-t-il dans WinCC flexible entre les différentes versions ?
Comment des noms de variables peuvent être adaptés après une migration Protool aux noms de structure de WinCC flexible ?
Changements dans WinCC flexible 2004 SP1 pour passage d'un TP 170micro vers un TP 177micro ou d'un TP170A vers un TP 177A?
ProTool -- Travailler avec des projets -- Mise en service de la nouvelle version
Comment fait-on pour migrer un Projet ProTool comportant une liaison SIMOTION CPU vers un projet WinCC flexible et un SIMOTION SCOUT ?
Quelle version d'image du pupitre opérateur approprié peut être utilisée avec la version correspondante de Protool ?
Conversion d'anciens projets pour le mode runtime - Procédure pour les versions Protool avant V6.0
Ouverture du projet version 1.x de ProTool avec la version actuelle du logiciel.
Quel appareil est approprié pour le remplacement d'un OP25 ?
Quelle solution peut être proposée pour un MP40/C36A défectueux ?
Quelles modifications faut-il apporter dans la configuration après un échange d'OP/TP 25/35 par des OP/TP 27/37 lors d'un couplage avec des SIMATIC S5 par PROFIBUS-DP ?
Quelles modifications sont nécessaires, lorsqu'une WF470 dans un automate S5 est remplacé par un MP270 Touch.
Comment fait-on pour migrer un Projet ProTool comportant une liaison SIMOTION CPU vers un projet WinCC flexible et un SIMOTION SCOUT ?
Nº de référence:

Instructions:
Ci dessous vous trouverez la procédure pour migrer/convertir un ancien projet SIMOTION SCOUT  intégrant des projets Protool.

  1. Premièrement , ouvrez le projet SIMOTION avec le SIMOTION SCOUT.
  2. Dans le cas des projets créés avec une ancienne version de SIMOTION SCOUT , vous devez convertir le projet SIMOTION SCOUT vers la dernière version à jour de SIMOTION SCOUT .
  3. Sauvegardez et fermer le projet SIMOTION.
  4. Maintenant vous pouvez démarrer WinCC flexible.
  5. Choisissez  le menu "Ouvrir un projet ProTool" et sélectionner l'icône STEP 7 "Intégré".
  6. Naviguez pour chercher votre projet Protool intégré et cliquer sur Ouvrir.
  7. L'assistant de migration se lance et vous guide pendant cette migration du projet ProTool vers WinCC flexible.
  8. A la fin de la migration , le projet WinCC flexible obtenu s'ouvre . Sauvegardez le projet et fermer WinCC flexible.
  9. Maintenant , dans la configuration matérielle (HW Config) ou dans Netpro , vous devez connecter à nouveau sur le réseau, le projet WinCC flexible avec l'unité de commande SIMOTION.

Remarque:
Les projets ProTool intégrés dans les Stations PC ne peuvent pas être  migrés automatiquement. Une nouvelle Station PC-HMI est créée lors de la migration.

Dans ce cas , vous devez suivre les étapes suivantes:

  1. Insérer un WinCC flexible RT à partir du catalogue matériel disponible dans la rubrique Station SIMATIC PC (P350) et sauvegarder le projet dans HW Config .
    La migration et l'insertion d'un WinCC flexible RT génèrent deux projets HMI dans le projet STEP7  ! ( le projet migré et un autre vide ) .
  2. Lancez WinCC flexible et ouvrez le projet vide.
  3. Ouvrez le projet HMI migré et sélectionnez le pupitre HMI . Copiez en utilisant la commande "Copier" du menu contextuel  (via le clic droit de la souris).
  4. Basculez sur le précédent projet WinCC flexible .
    Sélectionnez le pupitre HMI dans l'Explorer de projet et sélectionnez le pupitre. Utilisez la commande "Remplacer" du menu contextuel , pour insérer le pupitre HMI présent dans le presse-papier vers le projet vide.
  5. Il sera peut être nécessaire de sélectionner à nouveau la Station P350 dans les réglages de la liaison en cours par exemple en effaçant la station présente et en la sélectionnant  à nouveau.

Informations complémentaires:

  • Tableau de compatibilité:
    Sous le lien suivant, vous trouverez des informations sur les composants logiciels, qui sont validés avec WinCC flexible. Faites attention  en particulier à la compatibilité entre WinCC flexible et SIMOTION SCOUT. Contribution ID: 22635649
  • Vous trouverez des informations sur le thème "WinCC flexible Migration" dans le manuel WinCC flexible 2007 Migration disponible dans la contribution ID: 18796902 

 ID contribution:28526361   Date:2008-04-18