Signification :
La CPU S7-400 fournit sept messages de contrôle de process dont la table suivante donne la signification:
|
Numéro de message dans la CPU |
Classification des messages |
Signification |
|
1 |
AS-Erreur, synchronisation |
erreur de programmation, défaut d'accès |
|
2 |
AS-Erreur, Asynchrone |
Erreur de temps, erreur de communication, défaut d'alimentation électrique |
|
3 |
Défaut de module |
Erreur de diagnostique, arrivée /sortie d'alarme, défaut de rack |
|
4 |
Stop/abandon d'erreur |
Erreur Système, erreur de paramètre, erreur de mise à jour de Firmware, abandon d'évènement |
|
5 |
H/F Événement Système |
Erreur dans le système redondant |
|
6 |
Erreur de communication |
Erreur générale de communication |
|
7 |
Défaut en dehors de la CPU |
Défaut dans le CP- ou dans le module FM |
A partir des textes de messages fixes on peut voir si un événement qui a déclenché un message, est entrant ou sortant. pour cette raison chacun de ces messages est converti en trois messages WinCC lors de la compilation de l'OS. Un message pour événement entrant, sortant, de mise à jour de l'information est généré et le texte du message est adapté en fonction de la situation. La mise à jour des messages est générée après un démarrage de WinCC ou une erreur de connexion, parce que dans ce cas on ne peut déterminé si l'événement déclenchant du message est entrant ou sortant. Ci- dessous un exemple de message adapté:
| Texte dans la CPU |
Texte message entrant |
Texte message sortant |
Texte après un démarrage WinCC |
| Défaut de module |
Défaut de module entrant |
Défaut de module sortant |
Message du module |
Note:
Pour une compilation d'OS près de 140 messages sont générés qui se réfère à la station opérateur. Plus d'information disponible dans l'aide en ligne de PCS 7 sous le mot clé "Vue d'ensemble des types messages système". La signification des messages est disponible dans l'aide de WinCC Alarm Logging sous "Messages Système".
Mot clé: Base Data, BPC, Basic Process Control, groupe de message process
|