|
Beschreibung Grundsätzlich sollten Sie vor der Installation von WinCC flexible die "Readme" sowie die Systemvoraussetzung von WinCC flexible beachten.
Eine nicht erfolgreiche Installation von WinCC flexible kann unterschiedliche Ursachen haben.
Installationsprobleme von WinCC flexible können u. a. bei der Installation oder Konfiguration der MSDE (Microsoft Desktop Engine) entstehen.
Wenn während der Installation Probleme auftreten oder WinCC flexible sich nicht mehr korrekt starten lässt, sollten Sie zum Deinstallieren folgende Tools, die unter der entsprechenden Beitrags-ID oder am Ende des Beitrags kostenlos heruntergeladen werden können, verwenden:
| 1) |
Nach der Deinstallation von WinCC flexible 2004 sollten Sie zusätzlich das Cleanup Support Tool ausführen. |
| 2) |
Wenn Sie WinCC flexible 2005, 2007 und 2008 über die Systemsteuerung > Software deinstallieren, dann sollten Sie zusätzlich das Cleanup Support Tool verwenden, um mögliche Installationsreste zu entfernen. |
Hinweis
Die MSDE von WinCC flexible kann abhängig von der WinCC flexible Version mit dem Cleanup Support Tool deinstalliert werden.
Anmerkung
Wenn Sie Probleme mit der Installation vom Microsoft SQL Server 2005 Express bei WinCC flexible 2008 haben, finden Sie weitere Informationen unter folgender Beitrag-ID 29420407
Sonstige Abhilfen Sollten Sie nach Ausführen des Cleanup Support Tools weiterhin Probleme bei der erneuten Installation der MSDE haben, dann entnehmen Sie weitere Informationen sowie Abhilfen unter folgender Beitrags-ID 24435650.
Updaten von WinCC flexible
Prinzipiell muss vor der Installation von WinCC flexible die vorherige Version deinstalliert werden. Installationsreste der MSDE können ein erfolgreiches Installieren der neuen WinCC flexible Version verhindern. Um die MSDE vollständig von Ihrem System zu entfernen, verwenden Sie vor dem Installieren der neunen WinCC flexible Version das Cleanup Support Tool, welches Sie am Ende des Beitrags herunterladen können.
Wenn Sie während der Installation von WinCC flexible die nachstehende Meldung erhalten, dann Deinstallieren Sie das angezeigte Produkt über die Systemsteuerung > Software.
"Bitte deinstallieren Sie die vorhergehende Version bzw. andere Edition, bevor Sie diese Version von WinCC flexible installieren."
Anmerkung
Beachten Sie vor der Installation von WinCC flexible die Kompatibilität zu den anderen SIMATIC Produkten unter der Beitrags-ID 22055368.
Download - Cleanup Support Tool Mit dem beiliegendem "Cleanup Support Tool" können Probleme, die eine erfolgreiche Installation von WinCC flexible verhindern, identifiziert und gegebenenfalls behoben werden.
Entpacken Sie die Datei und führen Sie anschließend die "CleanupSupportTool.exe" aus.
Hinweis
Das "Cleanup Support Tool V1.3" deinstalliert WinCC flexible 2005, 2007 und 2008 vollständig!
Anlage1: CleanupSupportTool_V1_3_1_7.zip ( 1263 KB )
Ergänzende Suchbegriffe Installationsabbruch, Installationsproblem, fehlerhafte Installation
|