|
Descrizione Una archiviazione secondo GMP nell'industria farmaceutica richiede, accanto all'archiviazione dei valori di processo, anche l'archiviazione delle segnalazioni e delle operazioni avvenute durante lo svolgimento della produzione. Qui può diventare necessario effettuare i trasferimenti nel SIMATIC IT Historian da più sistemi WinCC (anche le versioni precedenti) opp. da WinCC flexible.
In determinate circostanze è necessario anche archiviare segnalazioni da sistemi di fornitori terzi.
Gli esempi in questa FAQ si basano sull'add-on di WinCC "Historian CONNECT ALARM" come Alarm Interface e mostrano come si possono utilizzare le diverse sorgenti dati.
 ( 53 KB )
Figura 01
 ( 46 KB )
Figura 02
Nel seguito viene presentato quale possibilità ci sono di trasferire nel SIMATIC IT Historian segnalazione ed allarmi.
Istruzioni
|
N. |
Possibilità di accoppiamento |
|
1 |
Accoppiamento a sistemi WinCC
Con un lo Alarm Interface si possono utilizzare versioni di WinCC diverse come sorgenti delle segnalazioni. Qui vengono supportati sia WinCC Versione 5, che anche WinCC Versione 6. La lista precisa delle versioni supportate si trova nell'informazione di prodotto attuale dell'add-on. Sul sistema WinCC viene installato un Agent, che localmente raccoglie le segnalazioni e le invia allo Alarm Interface tramite TCP/IP. Con sistemi WinCC ridondanti su ognuno dei sistemi viene installato un Agent. Lo Alarm Interface ricevere segnalazioni e le registra tramite l'interfaccia PPA COM nel SIMATIC IT Historian. L'associazione delle colonne di segnalazione WinCC alle colonne di segnalazione del SIMATIC IT Alarm Filter può essere configurata dall'utente.
Possibili quantità strutturali:
- max. 10 sistemi WinCC ridondanti opp.
- max. 15 sistemi WinCC non ridondanti per ogni computer Interface
- max. 1000 segnalazioni al minuto |
|
2 |
Accoppiamento a sistemi WinCC flexible
Molti sistemi WinCC flexible sono in grado di memorizzare le proprie segnalazioni in un archivio come file CSV. I tipi precisi di apparecchi, che supportano questa funzione si trovano nelle descrizioni di prodotto attuali. I file CSV degli apparecchi vengono copiati sul PC dello Alarm Interface p. es. ciclicamente opp. alla fine del batch tramite una rete Ethernet. Lo Alarm Interface legge le segnalazioni dai file e le registra tramite l'interfaccia PPA COM nel SIMATIC IT Historian. L'associazione delle colonne di segnalazione WinCC alle colonne di segnalazione del SIMATIC IT Alarm Filter può essere configurata dall'utente.
Possibili quantità strutturali
- max. 30 sistemi WinCC flexible per computer Interface
- max. 1000 segnalazioni al minuto |
|
3 |
Accoppiamento a sistemi non specificati tramite file CSV
Sistemi di terzi che sono in grado di rendere disponibili le loro segnalazioni come file CSV, possono essere collegati con lo Alarm Interface. Per questo i file CSV dei sistemi devono essere copiati sul PC dello Alarm Interface. Lo Alarm Interface legge le segnalazioni dai file e li registra tramite l'interfaccia PPA COM nel SIMATIC IT Historian. L'associazione delle colonne di segnalazione WinCC alle colonne di segnalazione del SIMATIC IT Alarm Filter può essere configurata dall'utente. |
|
4 |
Accoppiamento ad altri sistemi tramite porta stampante
Sistemi che sono in grado di emettere le proprie segnalazioni su una stampante di testo di rete, possono essere collegati con lo Alarm Interface. Per questo sul PC dello Alarm Interface viene installata una stampante di testo virtuale che viene abilitata come stampante di rete e la cui emissione viene dirottata sulla porta TCP/IP. Lo Alarm Interface riceve le segnalazioni su questa porta TCP/IP e tramite l'interfaccia PPA COM le registra nel SIMATIC IT Historian. L'associazione delle colonne di segnalazione WinCC alle colonne di segnalazione del SIMATIC IT Alarm Filter può essere configurata dall'utente. |
Ulteriori informazioni e supporto si trovano tramite i seguenti link:
inglese
http://www.automation.siemens.com/hmi/html_76/products/software/wincc_addons/wcc_addon_historian-connect-alarm.htm
tedesco
http://www.automation.siemens.com/hmi/html_00/products/software/wincc_addons/wcc_addon_historian-connect-alarm.htm
|