|
Descrizione
Il seguente stato di cose vale per i CP Industrial Ethernet 443-1 Advanced:
- 6GK7 443-1EX40-0XE0
- 6GK7 443-1EX41-0XE0
- 6GK7443-1GX20-0XE0
- 6GK7443-1EX20-0XE0
Queste unità supportano tra l'altro la comunicazione aperta TCP/IP tramite Industrial Ethernet con l'impiego dei seguenti blocchi di comunicazione (blocchi T).
|
FB |
Nome blocco |
Funzione |
|
FB63 |
TSEND |
Trasmissione di pacchetti dati tramite la connessione di comunicazione stabilita |
|
FB64 |
TRCV |
Ricezione di pacchetti di dati tramite una connessione di comunicazione stabilita |
|
FB65 |
TCON |
Stesura di una connessione di comunicazione |
|
FB66 |
TDISCON |
Abbattimento di una connessione di comunicazione esistente |
Qui i processori di comunicazione supportano solo il tipo di connessione ISO-on-TCP. Per questo viene utilizzata l'estensione di protocollo RFC 1006 del protocollo TCP. In questo modo possono essere trasferiti max. 1452 byte dei dati utili.
Con Industrial Ethernet la massima dimensione di frame vale 1460 byte (maxSegmentSize). Di conseguenza i 1452 byte di dati stanno in un telegramma Ethernet, cioè i processori di comunicazione sopracitati possono inviare i dati in un telegramma.
Le CPU con interfaccia IE integrata supportano anch'esse la comunicazione TCP/IP tramite Industrial Ethernet tramite blocchi T.
Il CP Industrial Ethernet CP invia i 1452 byte dei dati entro un telegramma. La CPU S7 invia gli stessi dati all'interno di due telegrammi.
Chiarimento
Per chiarire questa differenza occorre guardare due registrazioni LAN (Local Area Network).
Nella stesura di una connessione tra i due partner di comunicazione vengono pattuiti i parametri di connessione.
Tra questi c'è anche la maxSegmentSize. Questa viene proposta dal partner attivo e confermata opp. contrattata al ribasso dal partner di comunicazione. Questo valore restituito conta per la connessione di comunicazione.
Un'ulteriore parametro è la MaxTPDUSize. Questa è la massima dimensione di ogni elemento di protocollo. Se il valore di questo parametro è più grande della maxSegmentSize, il corrispondente elemento di protocollo deve essere trasferito segmentato.
Nel seguito viene dapprima esaminata una connessione della comunicazione aperta TCP/IP tramite blocchi T tra due CP IE.
Poi viene presa in esame una connessione della comunicazione aperta TCP/IP tramite blocchi T tra CPU e CP IE. Viene qui chiarito perché i dati qui devono essere trasferiti all'interno di due telegrammi.
- Connessione di comunicazione tra due CP IE
Nella Figura 01 "Registrazione LAN della comunicazione tra due CP IE" si vede che il CP IE con l'indirizzo IP 140.90.36.1 stabilisce la connessione in modo attivo e propone una MAXTPDUSize di 2048 byte. Nella registrazione complessiva si vede che il partner di comunicazione (CP IE) conferma la MAXTPDUSize di 2048 byte. Questo vale poi per la connessione di comunicazione.
 Figura 01: Registrazione LAN della comunicazione tra due CP IE
Per il numero dei telegrammi questo significa che deve essere inviato solo un telegramma. La massima lunghezza di dati utili di 1452 byte non viene limitata dalla maxSegmentSize e maxTPDUSize. Entrambi valori sono maggiori di 1452 byte.
Il CP IE deve inviare solo un telegramma!
Qui c'è la corrispondente registrazione di rete della comunicazione tra due CP IE. Questa può essere aperta p. es. con Ethereal opp. Wireshark.
CP-CP_IoT_1452Byte.zip ( 14 KB )
- Connessione di comunicazione tra una CPU e un CP IE
Nella Figura 02 "Registrazione LAN della comunicazione tra CPU e CP IE" si vede che la CPU con l'indirizzo IP 140.90.37.10 stabilisce in modo attivo la comunicazione e propone una MAXTPDUSize di 1024 byte. Nella registrazione complessiva si vede che il partner di comunicazione (CP IE) conferma la maxTPDUSize di 1024 byte, nonostante esso in realtà supporti una maxTPDUSize più grande (vedi la Figura 01). Per la connessione di comunicazione tra CPU e CP IE vale la maxTPDUSize di 1024 byte.

Figura 02: Connessione di comunicazione tra una CPU e un CP IE
Per il numero dei telegrammi questo significa che la massima lunghezza di dati utili di 1452 byte viene trasmessa entro due telegrammi. La massima lunghezza dei dati utili viene limitata dalla maxSegmentSize. Questo valore è minore di 1452 byte.
La CPU deve inviare due telegrammi!
Qui si trova la corrispondente registrazione di rete della comunicazione tra una CPU ed un CP IE. Questa può essere aperta con Ethereal opp. Wireshark.
CP-CPU_IoT.zip ( 11 KB )
Effetti per l'utente
Dal comportamento a livello di applicazione l'utente dapprima non vede nulla. I meccanismi vengono infatti coordinati automaticamente dai livelli di protocollo dei due partner di comunicazione. Se però si confronta il numero dei telegrammi sulla rete, si nota che nella seconda configurazione sulla rete nell'impiego di una CPU si vedono più telegrammi.
|