|
Instrucciones: La escritura del disco duro con más de 120GB bajo Microsoft Windows 2000 provoca la pérdida de la partición primaria (Boot), ya que se sobrescribe la pista de arranque. Por tanto, puede ocurrir que el sistema de cuelgue o que el PC no arranque.
Esto afecta a los siguientes SIMATIC PC:
- Box PC 627 / Panel PC 677
- Box PC 840 V2 / Panel PC 877
- Rack PC 547B
En discos duros de hasta 120GB y en sistemas RAID, el comportamiento arriba descrito no aparece.
Además, este comportamiento afecta a todos los SIMATIC PC, en los que el usuario haya instalado Windows 2000 con ayuda de un Recovery CD.
- Box PC 627 / Panel PC 677 / Box PC 627B / Panel PC 677B
- Box PC 840 V2 / Panel PC 877 / Box PC 827B
- Rack PC 547B, Rack PC 847B
Motivo:
Las instalaciones de Windows 2000 con LBA de 28 bits no soportan discos duros de más de 120GB. Para soportar a posteriori discos duros de más de 120GB, instale el patch adjunto. Con la instalación del archivo "Simatic_PC_LBA48.exe", se realiza la adaptación del registro de Windows. A continuación, hay que rearrancar el PC de nuevo.
Procedimiento:
- Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando.
- Copie el archivo "Simatic_PC_LBA48.exe" en un directorio cualquiera.
- Abra ahora el archivo "Simatic_PC_LBA48.exe" haciendo doble clic sobre él y siga los pasos de instalación siguientes.
- La aplicación exige a continuación un rearranque del PC.
- El sistema se actualiza con este rearranque.
El sistema soporta ahora LBA de 48 bits y por tanto discos duros de más de 120GB.
Download:
El patch disponible aquí para su descarga está probado para el sistema. Otras versiones no indicadas no están liberadas para la instalación en los PCs arriba mencionados.
Simatic_PC_LBA48.zip ( 1472 KB )
Advertencia:
Si se ha creado una imagen de Backup previamente, hay que actualizarla. Incluso si se utiliza el Recovery CD de Siemens, hay que instalar el patch de seguridad (consulte también el artículo 305098 del "Microsoft Knowledge Base").
|