afficher la liste des articles
Box PC -- Initialisation du système -- Paramétrage du système
Pourquoi aucune image du PC SIMATIC n’est affichée quand on accède au PC sous AMT à l’aide du SIMATIC IPC Remote Manager ?
Quel est l'emplacement à choisir pour configurer un WinAC RTX 2010 équipé de WinCC V11 ?
Comment réaliser une ouverture automatique de session sur un SIMATIC IPC ?
Pourquoi l'installation de SQL Express 2005 s'interrompt-elle sur un SIMATIC IPC équipé d'un système d'exploitation "Embedded" ?
Quelles sont les différentes technologies de CPU qui existent dans le domaine des PC et quels avantages apportent les PC SIMATIC avec processeurs Intel® Core™ 2 Duo pour l'utilisation de logiciels SIMATIC ?
Comment pouvez-vous changer la désignation de l'interface LAN dans Windows de sorte que l'identification des interfaces réseaux concorde entre l'étiquette d'adressage fournit et Windows (PC Box 627B et PC Box 827B) ?
Comment garantir le fonctionnement de Windows 2000 avec des disques durs plus grands que 120 GB ?
Désactiver la surveillance du ventilateur dans le logiciel SOM
Plantage du PC lors de l'ouverture du Diagnostic pour le CP5611 sous Windows2000
Redémarrage impossible après l'installation de MS Windows 98SE
Box PC 620 / Panel PC 670 – après l’installation d’une CP 1613 / CP 5611, Microsoft Win2000 ne démarre plus ou Windows s’arrête tout seul
Comment éviter des troubles d'affichage sous Windows XP sur un Box PC 840 V2?
Rack PC -- Initialisation du système -- Paramétrage du système
Pourquoi aucune image du PC SIMATIC n’est affichée quand on accède au PC sous AMT à l’aide du SIMATIC IPC Remote Manager ?
Quel est l'emplacement à choisir pour configurer un WinAC RTX 2010 équipé de WinCC V11 ?
Comment réaliser une ouverture automatique de session sur un SIMATIC IPC ?
Quelles sont les différentes technologies de CPU qui existent dans le domaine des PC et quels avantages apportent les PC SIMATIC avec processeurs Intel® Core™ 2 Duo pour l'utilisation de logiciels SIMATIC ?
Comment garantir le fonctionnement de Windows 2000 avec des disques durs plus grands que 120 GB ?
Figeage sporadique de l'écran ou passage en mode VGA avec Microsoft Windows XP SP1 et Microsoft Windows 2000 SP4
Clé de clavier verrouillée avec WinCC Runtime sous SIMATIC Rack PC IL 40 S et IL 40 S V2
Panel PC -- Initialisation du système -- Paramétrage du système
Comment peut-on accélérer l'ouverture de la fenêtre du clavier virtuel "Onscreen-Keyboard" sur un PC SIMATIC IPC277D ?
Comment configurer la partition de mémoire des messages ("Message Buffer Partition") avec une station industrielle SIMATIC IPC ?
Comment bascule-t-on du format paysage au format portrait sur un SIMATIC IPC277D ?
Pourquoi aucune image du PC SIMATIC n’est affichée quand on accède au PC sous AMT à l’aide du SIMATIC IPC Remote Manager ?
Quel est l'emplacement à choisir pour configurer un WinAC RTX 2010 équipé de WinCC V11 ?
Comment réaliser une ouverture automatique de session sur un SIMATIC IPC ?
Pourquoi l'installation de SQL Express 2005 s'interrompt-elle sur un SIMATIC IPC équipé d'un système d'exploitation "Embedded" ?
Quelles sont les différentes technologies de CPU qui existent dans le domaine des PC et quels avantages apportent les PC SIMATIC avec processeurs Intel® Core™ 2 Duo pour l'utilisation de logiciels SIMATIC ?
Comment garantir le fonctionnement de Windows 2000 avec des disques durs plus grands que 120 GB ?
Comment puis-je me connecter à un PC sous Windows 2000 ( par ex. Panel PC ) sans clavier ?
Fonction "Changement de mode opératoire" avec le paramètre " Transfert série"
Comment peuvent être installés Sm@rtAccess (communication HTTP) et Sm@rtServices (Pages HTML) sur un Panel PC 477B avec WinCC flexible RT ?
Modification du rétro éclairage, et commande des LEDs et des fonctions des touches du SIMATIC Panel PC 670/ 870 sous Windows NT
Restauration de la fonctionnalité Tactile sur un PC 670 après une réinstallation du Système d'exploitation
Utilitaires logiciels pour les SIMATIC Panel PCs 870 (avec touches de fonction)
Utilitaires logiciels pour les SIMATIC Panel PCs 670 (avec touches de fonction)
Problèmes lors de l'arrêt de Windows 98 Second Edition
L'interface Windows s'affiche avec une rotation de 180° sur l'IL70
MS Windows 9x et une mémoire de plus de 512 MO
Comment garantir le fonctionnement de Windows 2000 avec des disques durs plus grands que 120 GB ?
Nº de référence:

Instructions:
Sous Microsoft Windows 2000, une écriture sur le disque dur dans le domaine au-dessus de 120 Go conduit à la perte de la partition primaire (Boot), car la piste de Boot sera dépassée. Il peut arriver ici que le système se bloque ou que le PC ne boote plus..

Les SIMATIC PCs suivants sont concernés:

  • Box PC 627 / Panel PC 677
  • Box PC 840 V2 / Panel PC 877
  • Rack PC 547B

Avec des disques durs jusqu'à 120 Go et avec des systèmes RAID, le comportement décrit ci-dessus ne se produit pas.

En outre, sont concernés tous les SIMATIC PCs sur lesquels Windows 2000 a été installé par le client au moyen du CD Recovery .

  • Box PC 627 / Panel PC 677 / Box PC 627B / Panel PC 677B
  • Box PC 840 V2 / Panel PC 877 / Box PC 827B
  • Rack PC 547B, Rack PC 847B

Cause :
L'installation de Windows 2000 avec 28-bits LBA ne supporte pas les disques durs de plus de 120 Go. Pour pouvoir supporter des disques durs de plus de 120 Go, vous devez installer le patch joint. Une adaptation de la base de registres Windows sera réalisée lors de l'installation du fichier "Simatic_PC_LBA48.exe". Ensuite, vous devez redémarrer le PC.

Procédure :

  1. Terminez toutes les applications en cours.
  2. Copiez le fichier Simatic_PC_LBA48.exe dans un répertoire.
  3. Ouvrez le fichier Simatic_PC_LBA48.exe par un double clic et suivez ensuite les autres étapes de l'installation.
  4. L'application vous invite ensuite à redémarrer le PC.
  5. Le système sera actualisé lors du redémarrage.

Votre système supporte maintenant le 48-Bits LBA et ainsi les disques durs de plus de 120GB.

Téléchargement:

Le patch programme mis à disposition au téléchargement ici est le seul qui a été testé. D'autres versions de patch non énumérées ici ne sont pas validées pour l'installation sur les PC mentionnés ci-dessus.

Simatic_PC_LBA48.zip ( 1472 KB )

Remarque:

Si vous aviez fait des images de sauvegarde, vous devez maintenant les actualiser. Même si vous utilisez le CD Siemens de Recovery , le patch de sécurité doit être installé (voir aussi la Microsoft Knowledge Base à l'article 305098).

 ID contribution:28319354   Date:2008-04-15