afficher la liste des articles
ES - SIMATIC Manager -- Création de programmes -- Utiliser SFC
Comment réinitialiser les connecteurs de sorties d'erreur sans démarrer une séquence de production ?
Comment désactiver le temps de surveillance d'étape dans le mode "Mise en attente en cours" ?
Quels effets ont les valeurs "avec" et "aucun" dans le paramétrage "Enumération" des valeurs de consigne dans les SFC-Types et les instances de SFC ?
A quoi faut il faire attention lors du chargement de modifications, si on utilise des diagrammes SFC ou des instances de SFC-Type ayant des séquences actives dans l'état "IDLE" ?
Pourquoi le message d'erreur "Identifiant manquant ou invalide" apparait-il dans le compilateur SCL après une mise à jour de PCS 7 V6.1 vers PCS 7 V7.0 ?
Comment changer les textes de message d'un diagramme SFC dans PCS7 ?
Quel est le nombre maximal de transitions ou de branches en OU dans un diagramme SFC ?
Comment peut-on dynamiser un SFC avec l'assistant dynamique ?
A quoi doit-on faire attention lors de la modification en ligne de la structure d'un SFC plan/type ?
Comment faire le choix entre une Opération Technique(EOP) et une Fonction Technique (EPH) lors de la définition du type de SFC ?
Comment utiliser les entrées "AUX_PRxx" pour les valeurs auxiliaires de messages d'une instance de SFC ?
Comment peut-on empêcher l'activation de la sortie LI_ERR du bloc SFC_CTRL ?
Comment démarrer un diagramme SFC / instance SFC dans le mode de procédé AUTO via les entrées du bloc ?
Comment configurez-vous une demande opérateur dans un SFC Type ?
Quoi faire quand il y a un échec à l'ouverture d'un diagramme SFC ou Type de SFC dans le SIMATIC Manager ?
Comment optimisez-vous la taille de la mémoire de travail pour un SFC-type ?
Comment peut-on déterminer la quantité de mémoire de travail occupée par un Type de SFC ?
Comment arrêter une séquence SFC et continuer le process par une autre séquence SFC dans une étape fixée ?
Comment pouvez-vous tester un SFC type "online" (en mode test) ?
Quels modes de fonctionnement les SFC possèdent-ils, et quelles options sont disponibles pour configurer la commande séquentielle ?
Comment est-il possible d'afficher l'état opérationnel courant d'une séquence ?
Comment est-il possible d'imbriquer des textes opérationnels d'une séquence dans un message d'une instance de SFC_TYPE ?
Comment utiliser la fonction pré et post-exécution dans une séquence de SFC dans SIMATIC PCS 7 V6 ?
Quand utiliser un SFC chart ou un SFC type sous SIMATIC PCS 7?
Comment peut-on visualiser la durée d'une étape d'une chaine séquentielle SFC ?
Comment doit-on procéder lors de la configuration d'un type SFC, pour connecter automatiquement tous les connecteurs de bloc ?
Comment afficher l'état opérationnel d'une séquence avec un message à partir d'un bloc fonctionnel d'alarme ?
Comment reprendre une séquence SFC au point d'exécution durant le redémarrage de la CPU ?
Comment peut-on passer un plan SFC en mode automatique?
De quoi faut-il tenir compte lors du chargement de modifications d'un diagramme SFC ?
Comment peut-on modifier des blocs utilisateur ou standards issus de la librairie PCS7, afin qu’ils soient répertoriés dans le dialogue des propriétés de l’éditeur SFC ?
Option SIMATIC BATCH -- Création d'un projet BATCH -- Création de recettes
Comment peut-on garantir qu'un lot achevé est assigné uniquement à une version spécifique de la recette principale ?
Changement d'un paramètre de recette durant l'exécution d'un BATCH (Lot)
Adaptation Linéaire
Synchronisation entre des recettes partielles sous SIMATIC Batch
Comment configurez-vous une demande opérateur dans un SFC Type ?
Comment configurer des paramètres de recettes proportionnelles ?
Comment éviter des erreurs dans les recettes lorsque des boucles sont utilisées ?
Comment éviter les problèmes dans les recettes qui utilisent les lignes de synchronisation ?
A quoi faut-il faire attention quand on utilise la fonctionnalité "Enregistrer sous..." avec des recettes ?
Comment dois-je configurer les recettes pour que BATCH Control Center ne s'arrête pas (crash) lors de l'impression de projets volumineux ?
Quelles sont les possibilités offertes par SIMATIC BATCH pour les phases d'équipement en "mode continu" ?
Quelles propriétés "les fonctions techniques d'auto réglage" possèdent-elles dans les SFC de PCS 7?
Quels propriétés font "Execution automatique des fonctions techniques "dans PCS7 SFC?
Option SIMATIC BATCH -- Création d'un projet BATCH -- Configuration des alarmes et messages
Comment est-il possible d'afficher l'état opérationnel courant d'une séquence ?
Comment configurez-vous une demande opérateur dans un SFC Type ?
Pourquoi la fonction "Loop in Alarm" de WinCC n'est-elle pas exécutée lorsqu'on utilise SIMATIC BATCH V6.1 SP1 ?
Messages Batch (aide opérateur) dans la vue d’ensemble de WinCC
Option SIMATIC BATCH -- Création d'un projet BATCH -- Création et utilisation de rapport
Comment incorporer et utiliser un modèle de rapport dans SIMATIC BATCH V8.0 ?
Comment peut-on relire un Report ID valide d'un SIMATIC PCS 7 Batch Report Template à partir de la base de données SQL ?
Effacer les lots (Batch) interrompus.
Comment afficher le paramètre d'un mode opérateur dans un rapport de lot ?
Quels paramétrages doivent être faits dans SIMATIC BATCH et dans le Serveur d'Archives Centralisé (CAS) pour archiver les rapports de lots ?
Comment est-il possible d'imbriquer des textes opérationnels d'une séquence dans un message d'une instance de SFC_TYPE ?
Comment configurez-vous une demande opérateur dans un SFC Type ?
Quels paramétrages sont nécessaires pour qu'un message de WinCC Alarm Logging (par exemple : message process) soit affiché dans le journal BATCH ?
Comment afficher l'état opérationnel d'une séquence avec un message à partir d'un bloc fonctionnel d'alarme ?
Pourquoi n'est-il pas possible de modifier les rapports de lots XML dans SIMATIC BATCH V6.1 SP3?
Comment configurez-vous une demande opérateur dans un SFC Type ?
Nº de référence:

Instructions :
Il peut se produire qu'une étape d'un graphe ne peut pas s'exécuter complètement de manière automatique. Par exemple, il peut être nécessaire que l'opérateur fasse une opération manuelle ou acquitte une action. La séquence automatique doit être continuée seulement quand l'opérateur a effectué le travail ou a acquitté la demande d'opérateur. La table suivante décrit comment vous une demande opérateur dans un SFC Type peut être configurée. La demande opérateur est affichée comme suit dans le Runtime :

  1. Comme un texte d'information dans le bloc d'image de l'instance du SFC Type
  2. Comme un message dans WinCC Alarm Control
  3. Comme une signalisation groupée dans la vue de process, dans le bandeau d'ensemble et dans la fenêtre de navigation
Procédure
1 Affichage d'un texte d'information dans le bloc d'image de l'instance du SFC Type
Le SFC Type fournit des "textes d'information" comme caractéristiques. Vous pouvez utiliser les caractéristiques des Textes d'information pour définir différents textes dans un SFC Type. Chaque Texte d'information est assigné à un numéro unique, un nom et un commentaire. Un seul Texte d'information peut être actif à un instant donné. Afin d'activer un Texte d'information dans une étape spécifique, vous devez positionner le signal "OPTIPNO" à la valeur du Texte d'information désiré.


Fig 01

Le Texte d'information actif est alors affiché dans le bloc d'image de l'instance du SFC Type. Si vous assignez un commentaire à un Texte d'information, alors le commentaire est affiché comme Texte d'information, autrement le nom est affiché comme Texte d'information.


Fig 02

Un bouton d'acquittement est présent à droite du Texte d'information. Si l'opérateur acquitte le texte avec ce bouton, le signal "OPTIPNO" est remis à la valeur "0". Cette information peut être utilisée comme condition de franchissement dans une transition du SFC Type. La figure suivante montre la configuration d'une transition. La transition est validée pour la prochaine étape si la demande opérateur a été acquittée.


Fig 03

Notes :

  • Le signal "OPTIPNO" est un signal de sortie du bloc SFC. Le signal "OPTIPNO" peut aussi être mis à 0 par assignement à 0 dans l'exécution d'une étape. L'acquittement du Texte d'information  ne doit pas nécessairement être dans le bloc d'image de l'instance du SFC Type.
  • Assurez-vous que vous configurez les textes d'information dans la langue qui doit également être affichée en Runtime. Le changement de langue pour des textes d'information n'est pas supporté.
2 Affichage d'un message dans WinCC Alarm Control
Une instance de SFC Type se compose d'un bloc ALARM_8P (SFB 35) pour les messages de configuration qui exigent un acquittement et deux blocs NOTIFY_8P (SFB 31) pour les messages de configuration qui n'exigent pas d'acquittement. Quelques messages de ces blocs sont déjà utilisés par le système. Vous pouvez associer jusqu'à 7 messages qui exigent un acquittement sur le bloc ALARM_8P et 5 messages qui n'exigent pas d'acquittement sur le deuxième bloc NOTIFY_8P. Afin de déclencher un message dans une étape spécifique du séquentiel, vous pouvez placer un signal déclenchant une émission de message dans une étape. Une interconnexion externe de ce signal dans le CFC n'est pas nécessaire. Voici une liste des signaux disponibles des blocs de message :
 
Signal Message Bloc Message Signal
SIG2 MSG_EVID 
(Bloc ALARM_8P)
SIG2
SIG3 SIG3
SIG4 SIG4
SIG5 SIG5
SIG6 SIG6
SIG7 SIG7
SIG8 SIG8
NSIG_12 NMSG_EVID2 
( 2nd Bloc NOTIFY_8P)
SIG4
NSIG_13 SIG5
NSIG_14 SIG6
NSIG_15 SIG7
NSIG_16 SIG8

La figure suivante montre la configuration d'un message qui ne nécessite pas d'acquittement, où le signal "NSIG_16" est utilisé.


Fig 04

Quand l'étape est finie, le signal  "NSIG_16" déclenchant une émission de message reseté.


Fig 05

Vous devez configurer le message additionnel du SFC Type. Pour ceci vous choisissez la commande du menu "SFC > Message…" dans l'éditeur de SFC. Le dialogue de configuration "PCS7 Message Configuration" s'ouvre. Vous pouvez définir les propriétés de message (classe de message, événement,…). La figure suivante montre la configuration du message "NSIG_16" qui n'exige pas d'acquittement.


Fig 06

Le message peut seulement être affiché pendant le Runtime de WinCC dans WinCC Alarm Control ou dans Batch Control Center dans la fenêtre de message. La figure suivante montre l'affichage du message dans Batch Control Center.


Fig 07

3 Affichage d'une signalisation groupée dans la vue de process, dans le bandeau d'ensemble et dans la fenêtre de navigation
La présence d'une demande d'opérateur peut seulement être affichée dans WinCC Runtime par une signalisation groupée dans l'image de process, dans la fenêtre de navigation et dans le bandeau de vue d'ensemble. Pendant la compilation d'OS, la fonction "créer / mise à jour des icônes bloc..." pour l'instance du SFC Type incorpore une icône de bloc pour le SFC dans l'image de process et la relie. L'icône de bloc pour le SFC type contient une signalisation groupée. Pour l'information de la signalisation groupée à transférer au bandeau de vue d'ensemble en Runtime, la propriété "CollectValue" doit être reliée directement à la variable "*.EventState" (dynamisée) et la propriété "lié à la signalisation" doit avoir la valeur statique "oui". Ce travail est effectué par la fonction "créer / mise à jour des icônes bloc...". L'image de process avec l'icône de bloc pour l'instance du SFC type doit être incorporée dans le Picture Tree Manager. L'image suivante montre une demande d'opérateur d'une instance de SFC type dans WinCC Runtime.


Fig 08

Des notes sur la configuration d'une signalisation groupée sont disponibles sous :

  • Dans le Système d'information WinCC sous "Outils > Options pour Process Control > Process Control Runtime > signalisation groupée"
  • Dans l'aide de PCS 7 sous "PCS 7 - Manuel de configuration - Station Opérateur > Création d'images de process- Bases > Configuration de signalisation groupée"
  • A l'Entrée ID 493670

Mots Clés :
Recette, SFC

 ID contribution:28284626   Date:2008-04-03 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Lettre d'information 
CAx-Download-Manager 
Demande d'assistance technique
A propos de cet article
Imprimer
Créer PDF 
Envoyer l'article
QuickLinks
Outil de compatibilité 
Thèmes
Aide
Aide en ligne
Guided Tour