Descrizione Nel seguito è descritto quali impostazioni sono necessarie per una connessione della WinCC flexible PC Runtime verso una CPU S7-200 tramite il cavo seriale RS232/PPI.
|
N. |
Modo di procedere |
|
1 |
In WinCC flexible nell'albero sotto "Connessioni", creare una nuova connessione per un S7-200.
- Verificare se le impostazioni per l'interfaccia sono su MPI/DP.
- Impostare il baudrate su 19200 (opp. 9600, il baudrate 187,5k non viene supportato).
- Impostare il profilo di rete su PPI (MPI è possibile, p. es. in caso di più di una connessione).
  Figura 01
|
|
2 |
Oltre alle impostazioni del progetto, occorre impostare sul PC con la WinCC flexible Runtime l'interfaccia PG/PC.
Nel Pannello di controllo aprire il dialogo "Imposta interfaccia PG/PC". |
|
3 |
Compare il dialogo "Imposta interfaccia PG/PC".

Figura 02
Verificare oppure provvedere alle seguenti impostazioni:
- punto di accesso dell'applicazione: "S7ONLINE"
- parametrizzazione dell'interfaccia utilizzata: cavo PC/PPI
|
|
4 |
Fare ora clic sul pulsante Proprietà. Compare il dialogo "Proprietà - Cavo PC/PPI", ed è selezionata la scheda "PPI".

Figura 03
Verificare o provvedere alle seguenti impostazioni:
- Advanced PPI è deselezionato
- la rete Multi Master è deselezionata
- la velocità di trasferimento è 19,2kBit/s (deve corrispondere alla impostazioni di WinCC flexible)
|
|
5 |
Scegliere poi la scheda "Collegamento locale".

Figura 04
Impostare qui l’interfaccia seriale utilizzata per la comunicazione. |
|
6 |
Confermare ora con "OK" tutte le finestre aperte della "Interfaccia PG/PC". |
|
7 |
Sul cavo RS232/PPI si deve inoltre provvedere alle impostazioni degli interruttori DIP.
Una descrizione si trova nella FAQ nell’articolo con ID 16532946.
Per l'esempio mostrato con le proprietà sopra rappresentate:
- baudrate 19200
- nessuna rete multi master
- protocollo PPI
la posizione di tutti gli interruttori DIP è "0", escluso l'interruttore 3. |
Avvertenza
Per ProTool/Pro esistono informazioni nell’articolo con ID 16650850.
Ricerca
COM-Port; interfaccia COM, COM-Interface, interfaccia seriale, Micro Automation, HMI
|