afficher la liste des articles
Téléchargement du BIOS pour SIMATIC Box PC 827B
Nº de référence:

Cette mise à jour du BIOS contient les modifications des anciennes versions. Les détails de ces mises à jour sont spécifiés dans le fichier d'informations ".txt".

Veuillez faire attention aux points suivants avant ou pendant l'installation de la mise à jour du BIOS :   

  • Utilisez la version la plus récente possible du BIOS ( version actuelle ). L'utilisation d'un ancien BIOS sur une nouvelle plateforme PC peut provoquer des défauts.
  • La clé USB ou le lecteur de CD en USB doivent être positionnés en premier dans la séquence de démarrage. 
  • Assurez-vous que l'alimentation ne sera pas coupée
  • N'interrompez en aucun cas le poste pendant le processus de mise à jour  
  • N'interrompez en aucun cas le processus de mise à jour

Si vous ne vous conformez pas aux points ci-dessus, vous pourriez endommager de manière irréparable votre PC.

Note
La méthode pour réaliser la mise à jour du BIOS est décrite dans le fichier "Update.txt" du fichier ZIP disponible dans ce FAQ.

Après la mise à jour du BIOS, le système doit être paramétré dans l'état suivant :

  • Lancer le Setup du BIOS avec la touche F2.
  • Charger la configuration par défaut du BIOS avec la touche F9 (Setup Defaults) ou via la commande BIOS "Get Default Values" dans le masque "Exit". 
  • Sauvegarder le paramétrage via la commande BIOS "Save Change & Exit" ou avec la touche F10 "Save configuration changes and exit".
BIOS pour SIMATIC Box PC 827B
Version
V110204
V110204_Info.txt ( 3 KB )  
Version
V110205
V110205_Info.txt ( 3 KB )  
Version
V110206
V110206_Info.txt ( 4 KB )  
Version
V110207
 V110207_Info.txt ( 5 KB ) Version actuelle
Version
V110208
 V110208_Info.txt ( 6 KB ) Version actuelle

Veuillez contacter le service de support clientèle pour recevoir cette mise à jour du BIOS :

Support Request
http://www.siemens.com/automation/support-request

Internet
http://support.automation.siemens.com

Autres informations
Une liste contenant les versions actuelles de pilotes figure dans l'article ID: 51339179

 ID contribution:28056407   Date:2011-12-20 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 
related links
Téléchargement du BIOS pour SIM ...
Téléchargement du BIOS pour SIM ...
Téléchargement de BIOS pour SIM ...
Téléchargement du BIOS pour Rac ...
Téléchargement de BIOS pour SIM ...