QUESTION:
Est-ce que le compteur horaire, après un effacement général de la
CPU, est effacé ?
REPONSE:
Sur les S7-300 et les appareils complets C7, il faut différencier
les CPUs avec une horloge matérielle intégrée ("horloge temps
réel") et les CPUs avec une horloge logicielle. La dernière valeur
du compteur horaire, sur une CPU avec une horloge logicielle non
bufférisée, sera effacée après un effacement général de la CPU. Sur
les CPUs avec une horloge matérielle bufférisée, la dernière valeur
du compteur horaire est conservée après un effacement général de la
CPU.
Dans le tableau 1, sont listées les CPUs avec une horloge
logicielle. Toutes les autres CPUs S7-300 et les appareils complets
C7 comportent une horloge matérielle. Les CPUs S7-400 ont toutes
une horloge matérielle.
|
CPU |
Référence de
commande |
Le compteur horaire est effacé/conservé |
|
CPU 312-IFM |
6ES7 312-5AC0x-0AB0 |
N'a pas de compteur horaire |
|
CPU 313 |
6ES7 313-1AD0x-0AB0 |
effacé |
| CPU312 |
6ES7 312-1AD10-0AB0 |
effacé |
|
CPU312C |
6ES7 312-5BD0x-0AB0 |
effacé |
| C7-621 |
6ES7 621-1AD0x-0AE3 |
effacé |
| C7-621 ASi |
6ES7 621-6BD0x-0AE3 |
effacé |
Tableau 1: CPUs S7-300 et appareils complets C7 avec une horloge
logicielle
|