visualizza l'elenco degli articoli
WinAC RTX -- Informazioni di prodotto -- Informazioni sulle versioni precedenti
All'avvio, minimizzare automaticamente la finestra di WinLC
Quali connessioni esistono nel WinAC RTX fra le descrizioni delle versioni?
Accesso tramite schede MPI ad una CPU S7 esterna.
WinAC: Configurazione del CP5412-A2 con la base dati DP (CP_L2_1.ldb)
Segnalazione di errore nel compiler di Visual Basic nell'impiego di S7NumberControl
Il buffer di diagnostica nel Softcontainer mostra solo "###" al posto di testi di segnalazione
WinLC V3.0 va sporadicamente nello stato di "Guasto"
Utilizzare il WinLC RTX nel Softcontainer opp. in una applicazione VB
WinAC con STEP 7 - Mini
Accesso ad un WinLC su un PC remoto tramite PROFIBUS
Richiesta di cancellazione totale dopo il login in Windows NT come Altro utente
Quante connessioni si possono stabilire verso WinAC Base V3.x e WinAC RTX V3.x?
Comunicazione tra WinAC RTX (con CP 5613) e gli OP
WinAC Basis -- Informazioni di prodotto -- Informazioni sulle versioni precedenti
Elencazione di un campo di memoria del controllore in Visual Basic
Accesso ad array
Accesso a WinAC Basis da SIMATIC Manager tramite Industrial Ethernet
Elaborazione e rappresentazione di numeri in virgola mobile (REAL)
Rappresentazione di un valore Real
Segnalazione di errore nella creazione del file simbolico con il "Computing TagFile Configurator"
Attribuzione di simboli S7Data Control
Codice di errore 80010105 (hex) nell'impiego della funzione "ReadMultiVariable"
All'avvio, minimizzare automaticamente la finestra di WinLC
WinLC V3.0 va sporadicamente nello stato di "Guasto"
Quante connessioni si possono stabilire verso WinAC Base V3.x e WinAC RTX V3.x?
WinAC RTX F -- Informazioni di prodotto -- Informazioni sulle versioni precedenti
All'avvio, minimizzare automaticamente la finestra di WinLC
Quali connessioni esistono nel WinAC RTX fra le descrizioni delle versioni?
WinLC V3.0 va sporadicamente nello stato di "Guasto"
Quante connessioni si possono stabilire verso WinAC Base V3.x e WinAC RTX V3.x?
Quante connessioni si possono stabilire verso WinAC Base V3.x e WinAC RTX V3.x?
Numero di ordinazione:

Descrizione
Il numero delle connessioni possibili di un WinAC Base V3.x e WinAC RTX V3.x dipende da più fattori. Esso viene condizionato dal processore di comunicazione utilizzato e dal numero dei punti di accesso collegati.
Il massimo numero di connessioni verso un WinAC (somma su tutti i CP e PC Internal) si ottiene da 56 - 6 - ((numero dei punti di accesso collegati) * 6).

Esempio
Se si è collegato solo "WinLC_0" ad un CP 5613 (PROFIBUS), allora sono possibili max. 44 connessioni verso WinAC. Se si collega inoltre un "WinLC_1" ad un CP 5611 (MPI), allora il numero di connessione si riduce a 38 (punti di accesso "WinLC_x" non nominati non sono collegati).

Se delle risorse di connessione del WinAC fossero possibili 44 connessioni ed il processore di comunicazione collegato però fosse qualificato per meno connessioni inferiore, allora il processore di comunicazione condizionerebbe il massimo numero di connessioni possibili.

Esempio
"WinLC_0" collegato a CP 5611 (PROFIBUS). Questo significa che si possono stabilire max. 44 connessioni verso WinAC. Il CP 5611 è però dimensionato solo per 8 connessioni. In conclusione sono possibili in totale solo 8 connessioni..

Avvertenza
WinAC rende disponibile solo un numero limitato (32) di job di lettura ciclici. Questi job di lettura ciclici vengano tra l'altro utilizzati da OP, WinCC, ProTool e Computing. Se i partner di comunicazione collegati hanno bisogno tassativamente di tali job di lettura ciclici per l'aggiornamento, allora qui si è in presenza di un ulteriore limite di cui occorre tenere conto. WinCC e Computing commutano automaticamente su polling, se non sono più disponibili job ciclici.

Ricerca
Parametri di comunicazione, limiti di sistema

 Articolo con ID:2787310   Data:2008-04-29 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour