afficher la liste des articles
Multi Panel -- Utilisation et maintenance -- Sauvegarder des données
Comment réaliser un Backup ou un Restore avec un pupitre basé sur Windows ?
Comment peut-on exporter vers un PC les fichiers archives au format csv d’un Runtime WinCC flexible ou d’un pupitre, afin de les afficher graphiquement ?
Comment peut-on faire un backup du contenu d’un pupitre?
Exporter une liste de mots de passe sans indiquer le chemin
Touch Panel / Operator Panel -- Utilisation et maintenance -- Sauvegarder des données
Comment réaliser un Backup ou un Restore avec un pupitre basé sur Windows ?
Comment peut-on exporter vers un PC les fichiers archives au format csv d’un Runtime WinCC flexible ou d’un pupitre, afin de les afficher graphiquement ?
Comment peut-on faire un backup du contenu d’un pupitre?
Exporter une liste de mots de passe sans indiquer le chemin
Mobile Panels -- Utilisation et maintenance -- Sauvegarder des données
Comment réaliser un Backup ou un Restore avec un pupitre basé sur Windows ?
Comment peut-on exporter vers un PC les fichiers archives au format csv d’un Runtime WinCC flexible ou d’un pupitre, afin de les afficher graphiquement ?
Comment peut-on faire un backup du contenu d’un pupitre?
Exporter une liste de mots de passe sans indiquer le chemin
Afficheurs texte / Ecrans graphiques -- Utilisation et maintenance -- Sauvegarder des données
Sauvegarde et restauration de projet ProTool sur des pupitres - graphiques et afficheurs de textes
Comment peut-on faire un backup du contenu d’un pupitre?
Micro Panels -- Utilisation et maintenance -- Sauvegarder des données
Comment peut-on exporter vers un PC les fichiers archives au format csv d’un Runtime WinCC flexible ou d’un pupitre, afin de les afficher graphiquement ?
Comment réaliser un Backup ou un Restore avec un pupitre basé sur Windows ?
Comment peut-on faire un backup du contenu d’un pupitre?
Comment peut-on faire un backup du contenu d’un pupitre?
Nº de référence:

Information:
Les exemples suivants vous indiqueront comment exécuter la sauvegarde des données ou du contenu complet de différents pupitres.

Pupitres « Textes » ou « Graphiques »:
Pour les afficheurs « Textes » TD 17, OP 7, OP 17, C7-633, C7-634 et afficheurs « Graphiques » OP 27, TP 27, OP 37, TP 37, vous pouvez utiliser le logiciel de service Prosave.
Avec ProSave il est possible de sauvegarder le contenu complet de l’afficheur dans un fichier (Backup) et de recharger ce fichier de nouveau dans un afficheur (Restore).
Pour l’exécution de ces fonctions Backup et Restore vous devez utiliser ProSave à partir de V7.3.
Ce logiciel de service ainsi que des informations complémentaires sont disponibles dans l’article-ID 10347815

Remarque:
Les fichiers Backup ne peuvent pas être édités donc il ne s’agit pas de fichiers source.

Vous obtiendrez la liste des pupitres « Textes »  et « Graphiques » qui supportent les fonctions Backup/Restore avec ProSave dans l’article ID 21907703 .

Pupitres « Graphiques »:

  • Backup:
    Pour les afficheurs « Graphiques »  il existe encore d’autres possibilités d’exécuter un Backup.
    Avec la vue standard "Z_Backup" intégrée dans votre projet ProTool ou avec la fonction "Backup / Restore Modul" que vous aurez implémentée, alors vous aurez la possibilité d’effectuer un Backup sur une cartouche mémoire.

Les cartouches mémoire suivantes sont supportées par les afficheurs « Graphiques » :

  • 6ES7 952 – 1KL00 – 0AA0 2 MB
  • 6ES7 952 – 1KM00 – 0AA0 4 MB
  • 6ES7 952 – 1KP00 – 0AA0 8 MB
  • 6ES7 952 – 1KS00 – 0AA0 16 MB
     
  • Restore:
    Pour restaurer un afficheur à partir d’une cartouche mémoire, suivez les instructions suivantes :

Nr.

Instructions

1

Insérez la cartouche mémoire dans l’afficheur à restaurer.

2

Démarrez l’afficheur.
Au démarrage l’afficheur reconnait la cartouche mémoire insérée.

3

Acceptez par OK la demande concernant l’exécution du Restore.
L’afficheur charge alors les données issues de la cartouche (Firmware/Projet/Enregistrements) dans sa mémoire interne.
A la fin de la procédure Restore, l’afficheur passera en mode Transfert.

4

Retirez la cartouche de l’appareil, afin d'éviter l'exécution d'un nouveau Restore de la carte lors du démarrage suivant du pupitre.

5

Démarrez le chargement du projet en interrompant le mode Transfert avec OK.

Pupitres sous Windows-CE :
Pour les pupitres sous Windows-CE vous pouvez utiliser le logiciel de service ProSave.
Ce logiciel de service ainsi que des informations complémentaires sont disponibles dans l’article-ID 10347815

Une autre possibilité de faire un Backup/Restore est accessible par le panneau de configuration du pupitre*).
Vous aurez besoin d’une cartouche mémoire de taille suffisante. Ouvrez pour cela le "Control Panel" du pupitre à partir du  "Loader".
Dans le "Control Panel" vous trouverez l’icone "Backup/Restore". A l’aide de cette icône, vous exécuterez la fonction Backup/Restore.

*) Attention:
Pour savoir si la fonction Backup/Restore est supportée par un pupitre et en connaitre le déroulement détaillé, consulter le manuel de ce pupitre.

Autres informations: 

Comment faire pour archiver et restaurer un programme sur un pupitre Textes ou un pupitre Graphiques ?

Article-ID: 26588748

Quelles sont les possibilités de transfert selon les types d'appareil HMI ?

Article-ID: 19109408

Quels types d'appareils HMI permettent le transfert inverse de la configuration ?

Article-ID: 21907703

Message d'erreur pendant le transfert "Impossible de trouver le fichier pdz"

Article-ID: 13393218

 ID contribution:27731681   Date:2008-03-04