|
QUESTION:
Est-ce qu'un bloc utilisé dans plusieurs diagrammes CFC peut-il être modifié de manière centrale ?
REPONSE:
Une modification centralisée d'un type de bloc a les effets suivants :
Toutes les instances de ce type de bloc (FB ou FC) qui ont été déjà insérées dans les diagrammes CFC sont modifiées si la description de l'interface de ce type change (par ex, un bloc utilisateur est modifié ou un bloc avec une nouvelle version d'une bibliothèque).
Exemple:
Si un paramètre change dans le type de bloc "CTRL_PID", la modification de ce paramètre est effectuée dans toutes les instances de ce type lorsque le "CTRL_PID" est importé dans le dossier diagrammes.
Procédure:
- Modifier le bloc selon vos besoins dans la source SCL ou dans le classeur des blocs de la CPU.
- Apres avoir effectué les modifications du bloc, ouvrer n'importe quel diagramme CFC de la CPU.
- Sélectionner le menu "Outils > Types de blocs".
- Sélectionner le bloc modifié dans la fenêtre gauche et avec le bouton ">" déplacer le bloc dans la fenêtre droite. Dans la boite de dialogue qui s'affiche, accepter la nouvelle version du bloc en cliquant sur le bouton "Oui".
L'ancienne version est remplacée par la nouvelle version dans tous les diagrammes de cette CPU. Si, durant l'exécution de cette opération, des sources doivent être effacer (par ex. parce qu'une entrée du bloc a été supprimée ou renommée), vous recevrez alors une liste de toutes les sources supprimées dans l'ensemble des diagrammes. |