afficher la liste des articles
ProTool -- Création d'un projet HMI -- Création de vues
Configurer des titres pour les images OP3 dans ProTool V5.2 /SP2
Programmation de la fonction "Edition de bits" par action sur un bouton sur des pupitres Windows CE.
Changement d'image sur un TP170A par une fonction variable
Fonctions CPU pour S7-300 sur OP7/OP17
Saisie d'une variable Simatic " S5TIME" avec ProTool/Pro
Affichage d'une variable Simatic " S5TIME" avec ProTool/Pro
Configuration de l'ordre TAB sous ProTool
Insertion ultérieur d'images dans le projet
Représentation en grisé de Bitmaps graphiques sur l'OP
Description du nom par défaut "PIC_xx" pour une image ProTool/Pro.
Est-il possible de programmer des touches de fonction dans l-image de message ?
Caractères spéciaux ou dépendant de la langue.
Comment peut-on répertorier des objets Active-X "inconnus" sur un PC et les intéger ensuite dans ProTool/Pro ?
Réglages indispensables pour l'utilisation de la fonction ProTool "Démarrer_un_programme"
Affichage du texte d'aide d'un objet particulier d'une image d'un pupitre tactile
Comment activer directement certaines commandes du système (Control Panel) au niveau du runtime d'un appareil ?
Comment réaliser la fonction "image de nettoyage" pour nettoyer l'écran tactile sur un Mobile Panel 170 ?
Comment configurer un changement d'image sur un pupitre opérateur ligne ou graphique par le contrat automate 51 ?
Comment configurer un changement d'image sur un pupitre basé sur Windows via le contrat automate 51 ?
Comment peut-on faire une sélection d'image sur un OP3 depuis l'automate?
Comment peut-on faire une sélection d'image sur un pupitre basé sous Windows CE depuis l'automate?
Comment exécuter un changement d'image sur un pupitre opérateur basé sous Windows au moyen de la saisie d'un numéro d'image ?
Comment faire pour déclarer sur l'afficheur analogique différentes zones en couleur permettant de représenter des zones d'avertissement et de danger ?
Comment peut être optimisé le temps de réaction - lors de l'exécution d'un changement de vue par l'automate ?
Comment visualiser et contrôler les variables sur des pupitres surlesquels l'objet "Etat des variables" n'est pas disponible?
Est-il possible de programmer des touches de fonction dans l-image de message ?
Nº de référence:

QUESTION:
Avec la page des messages ou le buffer des messages, je souhaiterai utiliser des touches de fonctions. Que dois-je faire ?

REPONSE:
A partir de la version 3.xx de ProTool, il est possible de créer une 'page de message' dans laquelle toutes les touches sont programmables. Si vous voulez utiliser cette nouvelle fonction, alors procédez de cette façon :

  • Créez une nouvelle image.
  • Via le chemin: - Image - Attributs - cliquez sur le bouton 'Fonctions' et sélectionnez la fonction "Afficher les messages" (Consultez l'aide ou le manuel d'utilisation pour le descriptif de la fonction).
  • Comme dans les autres images, vous pouvez maintenant programmer les touches de fonction dans cette image. Ici, les icônes ne peuvent être utilisées que dans la partie inférieure de l'écran.

Si vous choisissez ce nouveau type d'affichage des messages, alors vous ne devez plus utiliser les fonctions précédentes pour l'affichage des messages.

 ID contribution:276406   Date:1998-03-19